查看:
745
|
回复:
0
|
免开发智能扫地机器人 | 助您解放双手打造清洁舒适的家居生活
|
智能物联研习社
49
主题
1
回复 |
发表于2020-09-27 11:13:27
|
只看该作者
1#
电梯直达
作为一种新兴的智能家电产品,扫地机器人受到越来越多的关注,助力于更好的家居清洁。随着扫地机器人功能的完善,APP远程智能控制逐渐成为必备功能,以满足人们快节奏生活下的家居清洁需要。通过APP的定时预约、远程操控、个性化清洁等操作,将机器与手机连接,随时随地掌控家居清洁。 涂鸦智能作为行业领先的AI+IoT平台方案商,针对随机型、惯导型等不同扫地机器人产品,可提供Wi-Fi模组、IoT SDK、云平台、个性化APP在内的整体解决方案,满足不同客户,不同产品的智能化和个性化需求。
系统介绍 嵌入式单元,实现产品配网,将扫地机数据上传至云端,并接收云端指令。 I o T模组,针对普通M C U型扫地机,串口通信方式; I o T SDK,针对Linux为主控的扫地机; 涂鸦云,全球部署的IoT平台,对所有设备和APP进行连接。 App单元,提供多种形式的App,实现对扫地机远程控制。 公版App,提供自定义LOGO的O E M版本;定制App,适用于定制产品,满足各产品的个性化定制需求 App SDK,适用于用户自研App; 语音单元,支持语音接入。 运维管理平台,可对产品OTA、运行情况、活跃情况等进行综合管理。 方案详情 核心功能 快速配网:支持EZ和AP两种配网方式; 实时控制:机器启动、自动回充、模式清扫、吸力调节等; 实时状态:清扫状态、电池电量、清扫时长、清扫面积、耗材寿命等; 设备配置:耗材管理、寻找机器、音量设置、水箱调节等个性化配置; 清扫记录:支持清扫记录及清扫结果云端存储; 预约清扫:支持云端定时、本地定时两种方案; 故障告警:支持机器故障、告警、通知等消息推送; 设备分享:支持家庭管理、成员间设备分享; OTA升级:支持提示/静默等方式的设备及模组升级; 多语言管理:支持多种语言的配置管理和切换; 语音包管理:支持多种语音包的配置管理和切换; 地图显示:支持清扫区/障碍区/充电桩/实时位置等信息的房间地图显示; 面板介绍惯导型扫地机目前有2种控制面板可选择,详细UI如下: 模组选配硬件模组针对MCU型主板,可提供WBR3、WBR3D型等物联模组。 WBR3模组简要信息如下:
内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz工作电压:3V-3.6V外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_TxWi-Fi/BT 连通性802.11 B/G/N20通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)支持 WPA/WPA2 安全模式支持Bluetooth 4.2 Low Energy802.11b 模式下+20dBm 的输出功率支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 IOS 设备)板载 PCB Onboard 天线通过 CE,FCC 认证工作温度:-20℃ to 85℃IoT SDK针对Linux型主板,可提供基于主芯片平台的IoT SDK。 适用单品支持随机型、惯导型等扫地机、擦窗机、割草机产品方案的接入; 地图部分说明数据通道提供增量式数据上报通道,机器端单包数据增量式上报,APP端全量获取并实时接收;数据上报和存储支持国内外部署;数据传输频率可实现1Hz频率上报和更新;地图显示地图大小 惯导型扫地机可支持255x255、500x500、800x800等分辨率大小,具体由机器端决定,APP端适配; 地图点类型 支持已清扫点、未清扫点、障碍点、充电桩点等类型的图元显示,以及颜色配置; 点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化: auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455 以下是产品创建的详细流程: 注册开发者账号,开启产品智能化。 为了使用日志查询、权限分享等相关功能,请开通企业版权限。 IoT平台链接:Tuya IoT。流程概述Step1 - 产品创建:在IoT平台选择相应产品类,定义产品名称、型号,创建产品; Step2 - 产品定义:在平台定义产品的具体功能,核心是数据传输内容及格式; Step3 - 面板配置:根据产品特点,选择和配置个性化的UI,核心是风格、颜色、图标等; Step4 - 硬件开发:根据产品主控的要求,选择适配的WiFi通讯模组,开发MCU程序; Step5 - APP构建:构建具有厂商特点的APP,核心是LOGO、欢迎页、设备页等; Step6 - 云端配置:配置APP界面多国语言、申请开通智能音箱、设备OTA升级等核心操作;创建步骤产品创建在涂鸦IoT平台创建产品,选择【小家电】-【扫地机器人】,点击“创建产品”即可开始创建产品。
相关说明:产品名称:实际设备的默认名,将显示在APP中设备页;通讯类型:硬件连接涂鸦云的方式,目前支持Wifi方式;产品定义如何定义DP涂鸦平台将设备与云端传输的数据,抽象成不同类型的DP,在定义DP时,可根据机器功能,分类成不同的DP点,用于控制和显示。 为满足不同开发需求,提供标准化功能和自定义功能: 标准功能:针对常规扫地机功能的标准化,与IoT平台提供的APP面板相对应,
自定义功能:自定义扫地机的附加功能项,用于扩展机器功能;标准化功能标准功能涵盖清扫开关、清扫状态等功能点。同时,枚举型功能允许用户新增类型,如清扫模式,工作状态,错误码等,新增后,APP设备控制页会同步更新。 自定义功能对于机器的扩展功能,可在“自定义功能”中进行新增,新增后,在APP的设备控制界面的设置页中会生成相应的控制项。 能提供布尔、数值、枚举、字符、故障、raw等数据类型,支持上下行。 详细介绍参考:自定义功能定义。
面板配置产品定义后,可以选择不同风格的面板(设备控制页),作为扫地机的交互页面。在IoT平台,提供公版面板、自定义面板、自由配置面板,以及开发调试面板,供用户选择。 公版面板:样式与交互固定,与【标准功能】对应,支持背景、颜色等内容的配置,用于产品量产。 自由配置面板:支持自由设置页面控件及样式,用于自定义产品;
调试面板:以开关选项方式显示机器端数据,用于开发阶段调试; 硬件开发模组选择扫地机电控,主板通过云模组,与涂鸦云和APP进行通讯连接。在产品新建后,选择适用的云模组,并根据主板、云模组的接口电路及产品要求,完成硬件电路的开发。
目前,惯导型扫地机产品常用的是WBR3模组,模组详细说明,请参考:WBR3规格说明书。MCU程序开发云模组通过串口通讯方式,MCU端根据【产品定义】步骤中定义的功能DP,实现机器数据与云端的交互。MCU开发过程主要涉及协议的解析、数据的上报与接收、地图数据的上报等。 MCU开发,有两种方式可选择: 1)串口协议方式 MCU根据串口协议,自行组包和解包,实现数据的上报和执行; 2)SDK方式 移植IoT平台封装好的SDK接口文件,MCU直接调用相关函数,实现数据的上报和执行。 开发详情,请参考:MCU SDK开发。机器功能调试在产品开发的验证和调试阶段,为了验证技术方案、或APP面板的功能,可采用IoT平台提供的调试助手及调试面板,实现APP端和机器端的数据通讯,辅助开发过程的开发调试。 1、仿真助手 涂鸦云仿真助手,PC机与云模组通过串口连接,模拟MCU收发机器功能DP数据,可在APP端实时体验交互效果。 适用于在MCU程序开发前,对所定义的产品功能进行验证,以及调试过中数据有效性的验证。 仿真助手使用详情,请参考:仿真调试助手使用。
2、面板调试 在设备配网功能调试完成后,可以通过APP对扫地机进行配网,在APP上对扫地机进行相关操作,验证指令收发,APP显示、机器执行等是否正确。 同时,MCU在开发前期,可以借助调试面板功能,单独调试某个DP的逻辑是否正确。 调试面板只保留数据收发操作,不含交互逻辑,可以在【界面配置】环节选择,适用于开发过程的调试。
3、日志查询 开通调试过程中,会遇到DP数据收发过程查询的需求。IoT平台提供日志查询功能,可以查看扫地机MCU与APP间的数据通讯情况,适用于异常情况下,排查各端的操作情况。 【说明】日志查询功能,需要开通“企业版”账户权限,并在运营平台操作。APP构建当机器功能开发完成后,将涉及自有品牌APP的构建。涂鸦平台提供在线OEM APP的功能。 在IoT的【APP工作台】,可配置APP名称、LOG、配网文案、产品图标等信息,生成具备厂商标识信息和个性化的OEM APP。
详细操作请参考:APP构建引导云端配置多语言配置当产品目标市场是海外区域时,需要将APP界面的语言调整成相应区域的语种。 在IoT平台“拓展功能”的“多语言配置”,可对设置功能点进行多语言编辑,完成编辑后。当手机调整系统语言后,APP界面语言也随之调整。
OTA升级为了满足机器功能升级,平台支持MCU OTA功能。 在IoT平台“拓展功能”的“固件升级”,可以自定义上传MCU固件,固件版本、升级信息等都支持自定义管理。
|
|