查看:
21593
回复: 21 |
STC8A8K64S4A12-LQFP44已上架,欢迎尝鲜,LQFP64S到货
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-09-29 09:55:43
|
只看该作者
1#
电梯直达
STC8系列单片机命名规则
STC8A8K64S4A12参数:
工作电压: 2.0-5.5V 串口(可掉电唤醒):4 15位增强型PWM(带死区控制):8 10位PCA/CCP(可当外部中断并可掉电唤醒): 4 掉电唤醒专用定时器:有 16路ADC(8路PWM可当8路D/A使用):12位 比较器(可当1路A/D,可作外部掉电检测):有 DPTR:2 内部低压检测中断并可掉电唤醒:有 看门狗:有 内部高可靠复位(可选复位门槛电压):4级 内部高精准时钟: 有 可对外输出时钟及复位: 是 程序加密后传输(防拦截): 有 可设置下次更新程序需口令: 是 支持USB下载: 是 支持在线仿真: 是
规格书下载:http://www.stcmcu.com/STC8F-DATASHEET/STC8.pdf
PDIP40也已到货
STC8F2K64S4_LQFP32
STC8A8K64S4A12_LQFP64S(C86615)
|
|||
SingleYork
6
主题
111
回复 |
发表于2016-09-29 18:57:06
|
只看该作者
2#
没有LQFP64S的么?
一直在超越!http://bbs.ickey.cn/community/topics.php?mod=other&uid=17991
|
|||
SingleYork
6
主题
111
回复 |
发表于2016-09-29 18:59:13
|
只看该作者
3#
希望能尽快上LQFP64S的,体验一下
一直在超越!http://bbs.ickey.cn/community/topics.php?mod=other&uid=17991
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-09-29 19:29:11
|
只看该作者
4#
已经申请了
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2016-09-30 12:16:58
|
只看该作者
5#
STC官网没见挂出来,现在的版本是修改过的量产版本吗?之前已有的样片还是有bug,http://stcmcu.com/sample-request/STC8-sample.TXT ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-10-04 21:47:56
|
只看该作者
6#
这个还不知道,我去STC分坛咨询一下。 |
|||
autopccopy
4
主题
30
回复 |
发表于2016-10-13 12:14:57
|
只看该作者
7#
增加点LQFP64封装的吧。 :) |
|||
autopccopy
4
主题
30
回复 |
发表于2016-10-13 12:16:43
|
只看该作者
8#
还有DIP40的,这个适合初学者使用、验证。最好再附一个DIP40的转换板,转为STC89经典引脚,这样就可以使用普通的51开发板学习了。 呵呵。。。 325 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-10-13 18:43:01
|
只看该作者
9#
DIP40已在采购途中,LQFP64S没有生产,订不到货。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-10-13 18:46:24
|
只看该作者
10#
刚看到DIP40封装的到货了。 |
|||
autopccopy
4
主题
30
回复 |
发表于2016-10-13 20:20:04
|
只看该作者
11#
不错! :) 我已用转接板转(我的头像)为普通51单片机引脚使用。 :) |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-10-15 08:23:13
|
只看该作者
12#
转接板看着不错的样子。
|
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-01 13:36:12
|
只看该作者
13#
大哥 你好 你可以制成以下小模块出售? 我计划买。 特点 可以把stc 小的开发板 结合起来, 同时 用作 功能强一些的 键盘里 的那个芯片小板 (不使用键盘指示灯,简化成声音提示) ? 特点1 因为 stc8 有模拟方面的那种,预留位置 如 蜂鸣器 放大电路和 其相应线路 预留选择1 : 去 蜂鸣器 或者 预留选择2 : 频率变化的单调的声音提示 放大去 2w 扬声器 特点2 因为 stc 有usb下载功能。简单编程 软件更新 , usb下载,使 小模块 容易 增加键盘 各种新功能键
规划 小模块 26-28个 脚 接口 去 键盘内薄膜接口 小模块 4 个 脚 接口 去 键盘内pc接口 小模块 2- 4 个 脚 接口 去 声音线路 多一点 脚 和 io 走线, 方便用户 ,购买后 裁制 模块 ,适配 不同键盘的限位 (用户 自行) 相应软件矩阵 和 内部 mcu io 端口调整 (用户 自行) 估价 芯片 ,pcb , 少量元器件 ,单面板 焊接 ,销售,包装 , zcsc 应该可以制板 。 4,5 2 1 2 1 1 估价 12元出头 ,18 元包邮 现实不? (预留 位置 如 蜂鸣器 放大电路和 其相应线路) 如不行,指导哪不行 此致敬礼 2016-11-01 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-11-02 18:05:56
|
只看该作者
14#
虽然没看懂是用途,但成本12元做到18元包邮估计困难,如果有USB通信应用,STC的应该不最适合的选择吧。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-11-03 08:58:03
|
只看该作者
15#
LQFP64S封装已到货http://www.szlcsc.com/product/details_87792.html |
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-03 19:45:16
|
只看该作者
16#
键盘 算 通讯吗,呵呵,不是很了解。 今天 我搜索了 tb 没有发现 stc8a 的开发板 多 的是 stc12 那种 ,44脚 40个io 的 16元---20元 我希望 楼主 参照 他们,并且能够增加个 键盘薄膜接口区 1.7mm-1.8mm 间距的 28个 , 如果键盘usb 不行, 加个 340g 转 可以不?
如果 2个板子 可以实现 键盘芯片小板的功能。 stc8a 核心板 带 键盘薄膜接口区 , 外接板 340g 转 usb , 那么 只要stc8a 核心板 带 键盘薄膜接口区 ,
参照 tb 的 STC15F2K60S2 单片机最小系统 开发板 学习板 比赛板 带AD/PWM 那个是 16元6,
不知道 这个 行不行。 (为实现键盘 芯片 功能 ,并微调) 如果不焊接 排针插脚 , 不焊接开关 ,,,更方便制作,这应该略便宜些 |
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-03 21:02:21
|
只看该作者
17#
给个 核心板 的 链接 , 方便购买 , 希望 核心板 就像 dip40的 转接板, 注意 略大些 , 方便 键盘薄膜 接入 示意图 ---------------------- ~~~~~---------------------- dip40的 转接板 常见 上边沿 | 。。。。。。~~~~~ 。。。。。 | | 。。。。。。~~~~~ 。。。。。 | dip 脚 | | | | | 。。。。。。~~~~~ 。。。。。 | dip 脚 | 。。。。。。~~~~。。。。。。 | | | dip40的 转接板 常见 下边沿 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 转接板 下边沿 增加 键盘薄膜 接口 28脚, 2脚间距 1.7mm -- 1.8mm
板长 估算 大于 60 mm 依据 mcu dip 脚 2.5 x 20 = 50mm 键盘薄膜 接口 1.8 x 30 = 54mm |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2016-11-04 20:24:19
|
只看该作者
18#
如果要电脑识别为键盘,CH340是不行的,CH340只能在电脑上识别为串口,CH9328可以在电脑上识别为键盘,建议你自己画个板子,不然很难找到刚好合适的。 |
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-04 20:48:09
|
只看该作者
19#
谢谢 ,你比我懂 ,真心暖 |
|||
流逝星空
1
主题
16
回复 |
发表于2018-06-07 15:46:30
|
只看该作者
20#
没货了
哈哈
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2018-06-08 10:52:12
|
只看该作者
21#
已经在补货了
|
|||
大海
0
主题
6
回复 |
发表于2018-07-07 15:42:32
|
只看该作者
22#
最好放个AD原理库方便大家使用
|
|