查看:
12740
回复: 27 |
关于 3D 模型 Step 导出的最新进度
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2020-12-22 14:32:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
今年大部分研发精力都在投入到专业版的研发上,专业版解决了PCB大图的卡顿,目前已经在大规模公测,很快beta版本发布。 经过了一再跳票,我们今天终于上线 3D 模型导出功能(假如没有导出选项,可能你还没有在更新名单中, 逐步放开,假如非常急,可以联系客服QQ:800821856 ), 但是离Step格式还有点距离,给结构工程师 勉强可用,可以将板子连同模型一并发给工艺工程师进行设计参考了 目前能导出 wavefront 的 obj 格式,本月下一版会马上跟进支持 vrml 格式 不过要和大家说明的是,由于 STEP 格式的复杂性,我们目前导出 STEP 的工作仍然在同步进行中 可能大家直观的感受是 STEP 格式的支持是相当简单的,就是做一个导入 STEP,然后把多个 STEP 凑一起就可以完成收工了 但事实上,我们有相当多的用户手头是没有 step 等矢量模型的,例如 obj 或者 vrml 等,对于这些模型,导出的 step 会相当不友好 下面就是我们已经完成,但是这一期未上线的,使用 obj 作为模型源,导出 step 的效果
目前,也没有已知的 EDA 能很好地处理这种情况,但我们有思路正在解决,但是需要一些时间,我们约定明年一月份。 不是Step 不重要,是整个团队被专业版上线牵涉了精力,同时团队也要帮助被美国打压的中国企业实现EDA国产化。 感谢大家期待的眼神,目前,EDA团队已经有40来个研发,是去年团队的2倍。我们相信2021年,我们的速度会更快。 |
|||
玉面瘟神
1
主题
16
回复 |
发表于2020-12-22 14:37:33
|
只看该作者
2#
希望早日实现导出STEP 这样就能逐步减少某字母软件的使用 尽快用立创EDA代替 以避免版权问题
|
|||
yuanzihao
0
主题
16
回复 |
发表于2020-12-22 23:38:00
|
只看该作者
3#
希望可以尽快出来,已经很不错了,感觉逐步开放可以快一点
|
|||
yuanzihao
0
主题
16
回复 |
发表于2020-12-23 12:15:49
|
只看该作者
4#
已经试用过了 可能是obj格式的问题吧,有些面会分离 但勉强还是可以用的,
|
|||
4061N
4
主题
16
回复 |
发表于2020-12-23 13:20:46
|
只看该作者
5#
蹲一波。这几个月所做的事情,可能是LCEDA历史性的进步
|
|||
田田甜甜
1
主题
9
回复 |
发表于2020-12-23 14:07:29
|
只看该作者
6#
很赞,期待公测
|
|||
haisen1
8
主题
22
回复 |
发表于2020-12-23 15:05:19
|
只看该作者
7#
立创加油!大国重器
|
|||
xzf16
7
主题
19
回复 |
发表于2020-12-23 16:30:32
|
只看该作者
8#
我觉得你们完全跑偏了,导致一再跳票。 哪些格式该支持,哪些格式不该支持,只要看Altium怎么做就行了。
OBJ和VRML,从来都没听说过的格式,Altium也不支持,你们支持它干嘛。 要不你们在论坛发起一个投票,看看到底哪个格式的人用的最多。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-12-23 17:17:20
|
只看该作者
9#
你完全都没有仔细看帖子。step哪有那么简单,简单我们早就做出来了。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
xzf16
7
主题
19
回复 |
发表于2020-12-23 17:34:32
|
只看该作者
10#
我又重新仔细看了一遍,我觉得我没理解错。 原文里说: ‘但事实上,我们有相当多的用户手头是没有 step 等矢量模型的,例如 obj 或者 vrml 等,对于这些模型,导出的 step 会相当不友好’ 我的理解是,因为要支持obj,vrml这些模型,所以才导致了step格式的导出一直delay. 所以我的问题是,真的需要支持obj,vrml模型吗?这些模型有几个人用?Altium都不支持的模型我们有必要支持吗? |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-12-23 19:13:21
|
只看该作者
11#
是因为obj 和vrml的格式是最简单,也是最快可以出来,并且3d工具支持打开,可以自己转为step。 如果直接研究step,自己能弄出来都不知道是什么时候去了。难度都不是一个数量级。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
haisen1
8
主题
22
回复 |
发表于2020-12-24 08:44:19
|
只看该作者
12#
我对编程是外行。 纯好奇问一下。 KiCAD不是开源的吗? 照着KiCAD的源码依葫芦画瓢行不行?
|
|||
上海贾工
0
主题
8
回复 |
发表于2020-12-24 09:23:03
|
只看该作者
13#
STEP明年1月是指的2021年1月码? |
|||
zlzk
0
主题
3
回复 |
发表于2020-12-25 13:58:13
|
只看该作者
14#
怎么申请3D导出,还要等多久能用到
|
|||
zlzk
0
主题
3
回复 |
发表于2020-12-25 14:05:26
|
只看该作者
15#
请教怎么试用的,为啥我的没有显示更新这个导出功能,谢谢 |
|||
zlzk
0
主题
3
回复 |
发表于2020-12-25 14:35:21
|
只看该作者
16#
你好 请问怎么申请
|
|||
zgdyzcl
1
主题
2
回复 |
发表于2020-12-25 21:44:08
|
只看该作者
17#
据说kicad明年一月也有大版本升级……加油啊
|
|||
HRZN
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-30 15:37:01
|
只看该作者
18#
这都3月底了,请问导出step模型的功能什么时候能够上线啊?外壳设计团队指定要step格式,因为立创不能导出step格式的3D模型,导出的obj转换后也不能正常用,立创画完了再用AD画就为了用AD导出一个step模型。如果step导出再不上线只能无奈的选择放弃立创了
|
|||
kindzhon
1
主题
7
回复 |
发表于2021-03-31 17:58:35
|
只看该作者
19#
导出的OBJ文件3D器件大小不对啊,在FreeCAD和三维猴里看到大了好多倍。 |
|||
kuzma
0
主题
3
回复 |
发表于2021-04-06 09:44:18
|
只看该作者
20#
请问step模型上线了吗?几月份可以使用了?
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2021-04-06 10:10:51
|
只看该作者
21#
这个月可以
|
|||
XI5D
5
主题
10
回复 |
发表于2021-04-07 16:08:51
|
只看该作者
22#
比例不对怎么解决
|
|||
yuanzihao
0
主题
16
回复 |
发表于2021-04-08 09:54:50
|
只看该作者
23#
是标准版这个月可以导出step吗 之前的obj比例导出不对 ,每次还得缩放
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2021-04-08 10:18:19
|
只看该作者
24#
是专业版更新。 但是你导出STEP可以先导入到专业版,再导出。 标准版的集成可能要一段时间。 |
|||
yuanzihao
0
主题
16
回复 |
发表于2021-04-08 12:00:28
|
只看该作者
25#
好的,期待
|
|||
跳舞的狼
0
主题
10
回复 |
发表于2021-04-13 09:11:17
|
只看该作者
26#
期待ing。。。。。。。。
|
|||
chuanyao
3
主题
9
回复 |
发表于2021-04-15 15:30:48
|
只看该作者
27#
导出的obj模型,缩放0.254后,板厚为什么是2.54mm
|
|||
14522A
0
主题
1
回复 |
发表于2021-04-21 10:22:37
|
只看该作者
28#
要不教我们怎样的方式可以obj转step可以完全转。 |
|