查看:
4906
|
回复:
6
|
求购正弦波无刷驱动电调
|
|||
青山常在
1
主题
0
回复 |
发表于2017-05-25 17:18:21
|
只看该作者
1#
电梯直达
大家好: 我司求购一款低电压正弦波无刷驱动电调: 工作电压:3.7到6V 正常负载工作电流:0.3A 驱动信号:航模信号,1ms到2ms对应油门0%到100%,周期20ms 电机:6对级,外转子。 有此方案的各位大能可联系我 PCB与单片机设计
|
|||
贵就是好
4
主题
5
回复 |
发表于2017-07-06 21:07:27
|
只看该作者
2#
楼主找到相关方案了么?我这边有做过BLDC 无感(有感)方波驱动,也可以使用FOC算法支持正弦波驱动;
|
|||
GAVINlin
1
主题
3
回复 |
发表于2018-01-18 10:40:24
|
只看该作者
3#
我们可以做这个案子,可以联系我18617185257 林R 深圳龙华 目前我们出货的是12S 44.4V 80A的大功率FOC电调 |
|||
L159
1
主题
7
回复 |
发表于2018-01-18 11:06:38
|
只看该作者
4#
价格多少?
|
|||
L159
1
主题
7
回复 |
发表于2018-01-18 11:13:04
|
只看该作者
5#
有96V的吗?44V的价格多少?联系QQ邮箱:1307385474@qq.com
|
|||
L159
1
主题
7
回复 |
发表于2018-01-18 11:15:24
|
只看该作者
6#
我们需要96V的,有吗?44V的价格多少?联系QQ邮箱:1307385474@qq.com
|
|||
机致科技
0
主题
1
回复 |
发表于2021-01-14 11:29:55
|
只看该作者
7#
还需要么,我司新开发出48v FOC正弦波 电调,数据很好,并且支持OEM 定制 机致科技(北京)
|
|