查看:
185
|
回复:
5
|
锂电池充电芯片 IP5306 充电电流 放电电流使用。
|
|||
![]() ![]()
BJJohnson
1
主题
5
回复 |
1#
电梯直达
![]() 大家好,新年亏牛年大吉。有谁用过IP5306, 我看了下IP5306手册,支持3.7V锂电池充电。 充电电流 2.1A 放电电流 2.4A 如果我外部使用 手机充电器 5V 2A,或者5V 1A。输入电流没那么大,这个芯片能正常工作么?看了大家的贴子很多,好像不是太好用。
|
|||
![]()
雷霆战机
15
主题
36
回复 |
2#
这个与多方面因素有关.如果电源带过流保护,可能电源会进入保护态.如果没有,可能电源会严重发热烧掉.如果没烧掉,就是充电慢点而已.
![]() |
|||
![]()
元基朱生
14
主题
7
回复 |
3#
|
|||
![]() ![]()
BJJohnson
1
主题
5
回复 |
4#
打样了5块电路板,我测试下看看。我看了很多资料,5306必须配一个3005使用。
|
|||
![]() ![]()
BJJohnson
1
主题
5
回复 |
5#
感谢,电量显示后面会用到联系您。
|
|||
![]() ![]()
BJJohnson
1
主题
5
回复 |
6#
总结下:
测试过了,IP3005是锂电池保护芯片,作用是过充、过放,保护锂电池。 IP5306是给锂电池充电、输出5V 2A的这么个芯片。 使用时,以为充电电流2A,要保证锂电池接线到充电芯片之间的距离要近,太远的话,压降大,线可以考虑使用0.75平方的。如果引线太细,压降大,电池充电会从不满。 IP5306负载端,电流小于40mA,大概35s后会自动关闭输出,并且输出电压在1.1-2.4V之间跳变,没有带负载能力。电流大于40mA后,会一直输出。测试时发现负载电流0.5A,持续5分钟,然后负载调到20mA,并不是35S后断电,会很久才断电,不知道这个是什么原因。 使用时,GND铺铜要大面积,提高散热。整体上这个芯片还是比较好用。
|
|