查看:
956
|
回复:
0
|
晶振参数详细介绍,如何准确采购晶振
|
YXC扬兴晶振企业号
216
主题
22
回复 |
发表于2021-02-25 16:30:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着科技发展,晶振作为一种频率元器件被广泛应用于工业,科技,车载,数码,电子等各种领域,因为作用大、应用范围广,所以晶振素有电路心脏的称谓。常见的晶振有贴片、直插、车规级、石英、陶瓷晶振、硅晶振等等,材质不同功能也不相同,如何采购符合公司要求的晶振成为了采购人员需要关心的问题。 今天我们yxc扬兴科技就分享一下晶振参数详细介绍,教你如何正确采购晶振,希望能对大家有所帮助。 一、晶振与晶体的差异 产品元件采购时称为晶振,晶振分为有源晶振和无源晶振两种,有源晶振有称之为晶体振荡器,有源晶振通常是一个四英尺附着在仪表上的元件,常见的封装有7050、5032、3225、2520等等;无源晶振的别称是晶体谐振器,业内专业人士称为晶体,通常是一个直接插入两英尺的非极性单元,有49u,49s等封装型号。 总的来说晶振是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。
二、晶振参数详细介绍 1、频率 晶振频率是工作频率的简称,晶振元件在电路中正常工作时候的理想频率就是工作频率,这个参数在晶振设计好的时候就固定好了,我们在采购的时候应该顺应需求选择合理选择。 2、频差 基温下工作频率与名义频率的最大允许偏差。 3、温差 允许工作频率在整个温度范围内相对于基准温度的偏差,通常以ppm为代表。
4、老化率 由时间引起的频率偏移,这个指标对于精密仪器是必要的。它没有明确的测试条件,而是由制造商通过对所有产品的计划采样持续监督。某些晶体元素可能比规定的老化率有些偏差,这是允许的,老化问题的最佳解决方案只能靠制造商和用户之间的密切协商。 5、共振阻力 晶体元素在共振频率下的等效电阻与所谓的动态电阻R1或等效系列电阻相似。该参数控制晶体元件的质量因子,确定应用电路中的晶体振荡水平,从而影响晶体的稳定性,使其成为理想。 一般来说,对于一定的晶振频率,选定的晶体盒越小,平均ESR值就越高。在大多数情况下,特定晶体元件的电阻值不会在制造过程中预期,而只是为了确保电阻低于规范中给出的最大值。 6、负载谐振电阻 指在负载共振频率范围内具有指定外电容的晶体元件串联电阻。 对于给定的晶体元件,负载共振电阻值取决于与元件一起工作的负载电容值,负载电容器后的共振电阻总是大于晶体元件本身的共振电阻。 7、负载电容 用晶体元件测定负载共振频率FL的有效外电容,晶体元件规范中的cl是一个测试条件和一个使用条件,可根据用户的具体用途调整,以微调实际工作频率(即制造公差可调整)。然而它具有一个合适的值,否则它会使振荡电路老化。
其值通常是10PF、15PF、20PF、30PF、50PF等,其中Cl用于串联谐振电路,其操作频率为晶体的谐振频率。对于某些晶体(包括非封装振荡器的应用),0.5pf的实际电容的误差可能导致给定负载电容器(特别是小负载电容器)下的频率误差为+-6,因此负载电容是订单规范的一个重要指标。 |
|