查看:
38690
回复: 72 |
家用风扇温控/手动同步调速插座(完稿)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-11-18 08:48:22
|
只看该作者
52#
电梯直达
OLED已经调试过了,采用3线SPI方式,总线速度最大可以达到12MHz,过了就没有时钟信号了,加上触摸屏,感觉跟电容屏一样效果了!! 备注:滑动效果也是连续的,缺点是只能触发连续单点,不过也满足了!!! |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-11-18 18:23:52
|
只看该作者
53#
思考了”@秋天的风“的问题许久,也查了GTO,贵了!!于是开始考虑可控硅导通问题,为了控制风扇风扇,采用可控硅斩波导通,但是这会对电网有污染,而且峰值电压触发时候会对负载有冲击,长时间用噪音也是不能忍受的,那么只有PWM方式了。突然想到一个电路拓扑,跟同事分析了下感觉非常好,可以避开可控硅不能导通问题,拓扑暂时不公开,等测试好了再跟大家分享。同时谢谢”@秋天的风“给予的灵感!!!!!!
|
|||
秋天的风
2
主题
57
回复 |
发表于2016-11-23 15:17:10
|
只看该作者
54#
我发现这个问题是因为我家买了一台这样的风扇噪音非常的大,希望“老酒”能早日开发出来。实现中国优质智造。
|
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-11-30 18:17:43
|
只看该作者
55#
这些天都在整PWM斩波调速,又得考虑到成本问题,现在已经准备差不多了,调速舍弃可控硅,采用如下电路进行调速: 优点是: 1.有续流回路,风扇响; 2.锁相后可以过零开启,没有冲击; |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-11-30 18:19:28
|
只看该作者
56#
其实想到的拓扑跟这拓扑类似,但是效果没有这拓扑好,查阅了资料,还是决定用这拓扑。加入电流电压传感器也好做文章
|
|||
axushilong
1
主题
16
回复 |
发表于2017-02-04 15:43:11
|
只看该作者
57#
好方案,好贴!可控硅应用的好例子
|
|||
ssis909
0
主题
5
回复 |
发表于2017-02-06 09:59:48
|
只看该作者
58#
楼主可以固态继电器代替上面一堆电路,减少体积,增加可靠性,固态继电器分过零触发和瞬时触发两种,楼主的方案需要使用瞬时触发的. 楼主想减少对电网的污染可以用脉冲个数控制负载. 另外,楼主讲的通过对过零位置进行延时来控制负载的方法,楼主说每个过零位置有差别,效果不好,原因没讲清楚,因为我延时也是相对的,你过零位置变化,我延时也相对变化,哪里精度丢失了?? 还有PID怎么关联的? |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2017-02-26 15:24:32
|
只看该作者
59#
新版正在找时间整合,6月份必定出来
|
|||
随风随智
0
主题
11
回复 |
发表于2017-04-06 14:19:12
|
只看该作者
60#
|
|||
广州冠图模块电源
0
主题
54
回复 |
发表于2017-04-06 15:11:49
|
只看该作者
62#
不错,记录一下。
为电子设计保驾护航,找优质的模块电源供应商-广州冠图电子:
https://shop112671822.taobao.com
|
|||
一个小小小学徒
0
主题
4
回复 |
发表于2017-07-17 17:47:36
|
只看该作者
63#
同感。过零中断触发后开始延时即可。不存在系统性长期失步。市电的确有频率突变的情况,会产生非常短暂的失步,但是几乎感知不到。也可以通过类似软件消抖的方式控制这些短暂失步。不存在需要PID控制同步。PID作为延时控制系统,根本无法解决瞬间频率抖动的问题。个人看法。 每天学习一点点
|
|||
一个小小小学徒
0
主题
4
回复 |
发表于2017-07-17 17:53:42
|
只看该作者
64#
关于风扇响的问题,主要原因就是RC的续流造成的。在斩波空白处,续流会造成风扇刹车现象。从而造成转速波动产生异响。调整RC电路,减低续流应该可以控制。RC电路能起到防止高频电压峰即可,不用导通风扇转动过程的产生的电势差。 每天学习一点点
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:02:43
|
只看该作者
65#
一看你就是做开关电源的 可控硅移相电风扇肯定有噪音,你这个与市场上的3元可控硅调速器一样效果!
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:08:23
|
只看该作者
66#
这个电路同样有噪音
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:21:49
|
只看该作者
67#
静音调速器没有那么简单吧,期待你的设计,我们这个产品整研发6年只能做小功率的风机(风扇)10-250W的,刚好我这边有客户 可以加我QQ646877318
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:24:56
|
只看该作者
69#
你只要这么短的时间 是NB还是吹牛?
|
|||
OWIKY
0
主题
2
回复 |
发表于2019-08-12 14:56:54
|
只看该作者
70#
不是他推荐的错误,而是你串联的限流电阻510Ω太大了,算下来驱动电流差不多5mA,而MOC3021需要15mA的驱动电流,MOC3023则只需要5mA;所以你换3023能出波形!
|
|||
OWIKY
0
主题
2
回复 |
发表于2019-08-12 15:14:37
|
只看该作者
71#
他选的限流电阻过大!
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2021-06-22 21:26:35
|
只看该作者
72#
有推荐的和细长款OLED匹配的触摸外屏吗?谢谢
|
|||
SupermenA
0
主题
1
回复 |
发表于2022-03-18 11:38:16
|
只看该作者
73#
想和你进行技术交流下可以吗? |
|