查看:
8181
|
回复:
12
|
低成本电容测量仪
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-09-30 14:33:43
|
只看该作者
1#
电梯直达
电路PCB刚刚设计完,再做一下细微调整即可制版。 原计划指示做一个电容检测的,再设计电路时候增加了“波形发生器功能”、“SD卡读写功能(用于记录测量数据)”、“温度采集功能”、“RTC功能”;采用了9V电池供电或者5-9V电源供电;显示采用128*32点阵液晶; 待续……………… |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-30 16:18:09
|
只看该作者
3#
单独设计一个“低成本电容测量仪”的PCBA,或许更受大家欢迎和使用。 因为1: 这样的板子体积更小。 因为2: 板子简单,需要的外围器件也少,所需要的费用也低。
体现出极致、专业的特点 |
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2016-09-30 20:35:37
|
只看该作者
4#
是啊,精度如何呢, 避免不必要的物料成本啊~~~
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
安
0
主题
5
回复 |
发表于2016-10-05 16:21:37
|
只看该作者
5#
开源么???
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-10-08 08:08:36
|
只看该作者
6#
谢谢你的建议,后续的功能都是预留的,想先把电容测量做精了,再增加其他功能!
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-10-08 08:09:21
|
只看该作者
7#
开源,电路板我做了10套,大家有需要的可以提供给大家
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-10-08 08:10:37
|
只看该作者
8#
电路板的尺寸10*7cm,后增加的功能是为了以后扩展用的,比赛期间还是想先把电容检测做好了。
|
|||
derherstar
6
主题
18
回复 |
发表于2016-10-08 08:13:04
|
只看该作者
9#
精度问题还得等电路板回来看看,还有程序计算方面的精度。后增加的功能,只是为了以后扩展别的功能用,比赛期间主要还是做电容测量方面
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-09 09:54:20
|
只看该作者
10#
硬件和源码可以参考老外的,如果时间来不急的话。 |
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-01 14:34:04
|
只看该作者
11#
我买过1个 测电容的 百元内的, 品牌就不说了。 收货测了 几次,(放电是知道的) 抽屉放1年多 ,拿出用前归零检查 , 发现原装表笔 短路 校验 200p , 仍然大于200p 。 联系官方,说免费维修。 官方态度是好的,毕竟超过1年了。 但我无语。低端的东西,不值得来回运费。
总之 产品可用 不等于 稳定使用,存放居然也故障,难道内有电解电容器变质? |
|||
琨080910
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-24 17:10:49
|
只看该作者
12#
你好,我对你的作品很感兴趣,想问问看能否应用于马桶防漏检测?上次我家马桶漏了300多吨水,想跟你探讨一下相关的问题,你说有多做出来的电路板是吗,能否分享一下?我qq邮箱278941034@qq.com,麻烦看到回复 |
|||
黎寻子hong
0
主题
2
回复 |
发表于2022-04-04 19:47:51
|
只看该作者
13#
能开源吗,我们现在实训要设计这个,但一直出不来数,测量误差好大,代码好像有点问题一直出不来啊。如果方便联系的话,这是我的QQ号:3500131990
|
|