查看:
525
|
回复:
0
|
18x50mm的板如何上SMT呢?
|
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-04-10 11:04:50
|
只看该作者
1#
电梯直达
系统里面最小是20x20mm,本来以为50mm的长边超过20mm就可以了,实际下单发现两个边都大于20mm才可以,因为18mm的短边低于20mm了无法下单。 实际上这个板子已经按照5x2 v-cut拼板做了很久了,不过SMT不支持v-cut拼板没法用。 两个50mm长边和一个18mm短边不希望有邮票孔毛刺,只有一个短边可以加邮票孔,一条工艺边通过邮票孔固定两块18x50mm的PCB是否可行呢? ---- 刚刚和技术沟通,按照20x50mm下单,实际上机器处理18x50mm的板没问题,只是ERP系统的限制。 这个最小尺寸是不是按照面积或者长宽之和更合理一些呢?比如限制20x20mm,18x50mm板子无法通过,如果限制面积大于400mm^2或者长宽之和大于40mm就没问题了。 快递尺寸、火车行李都是按照长宽高之和来限制体积的。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|