查看:
959
|
回复:
1
|
DCDC兼容替代MP9486A MP9487 MP4689 MP4688 MP4560 M...
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-05-13 15:55:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可高达120V。 H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。 H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 优势特点: 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 广泛应用领域: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电 原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工Mobile-15323519289或QQ3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2023-02-14 15:32:09
|
只看该作者
2#
降压恒压稳压芯片完全兼容MP9486 MP9487 惠海半导体 国产芯片
|
|