查看:
8110
|
回复:
9
|
电池分析系统-进度更新
|
电子人
3
主题
3
回复 |
发表于2016-10-03 17:53:48
|
只看该作者
1#
电梯直达
国庆出去玩了几天,回来开工,准备先画份原理图。晚上上传。 原理图完成了数目转换部分。先上传给大家看看。 这个不是最终的原理图,画完PCB可能还要检查了,这个板子集成的东西比较多。不惜成本打造高档仪表。 他包含了以下部分。 1.集成TF数据采集。 2.集成网络系统采集。 3.集成高档的U-BLOX GPS时间同步。 4.集成高档的SHT系列高档温湿度计。 5.集成TI 的低噪声,24bit ADC转换器(目前是我测试最好的,有好的可以推荐下)。 6.集成ADI高稳定性基准源。 7.集成MPS的锂电池快充方案。 8.采用低成本的迪文液晶显示。 这个产品用途有很多。 1.可以做一个高精度的永远不用校准的时钟。 2.加模拟扩展板,可以做电压表,电流表,温度计等等。 3.可以网络数据采集系统。 4.可以做个温湿度计。 5.可以做个移动充电宝用。 6.其他功能大家想想吧。。。。。
电池分析系统 1、作品简介 前段时间买了淘宝上的锂电池,感觉质量不是很好,想做个放电和充电检测的仪器,分析下电池的实际容量,顺便可以可以当电压表和功率计用。 打算支持SD卡录制放电曲线,可以在EXCEL上生成放电曲线,图形化显示。 之前项目有剩U-BLOX的GPS模块,想想放着落灰,不如画在板子上当个时钟用。所以添加了GPS模块,可以支持时间相位采样。 以为自己用,没打算批量,想想要用高精度的IC提高测试精度。所以就选了之前用过的ADS1256,这个之前测试在4HZ下,稳定性比较好,几乎数据不飘动,要是加快采样率,就需要屏蔽一些噪声位,还是不错的。 做好以后大家可以拿去分析各种电池的实际容量,来鉴别次品电池。 2、作品亮点 采用了的24BIT ADC,在测试精度上有了保障,高稳定性基准源,减少了数据的飘动。和一般仪器一样集成了温度湿度传感器,以说明测试环境。
3、系统构架图
4、原理图 battery_analysis.rar
5、材料清单 材料比较多,上传了BOM,大家自己看吧。大部分都可以在立创买到。我也差不多都是在立创买的。 6、PCB实物图 以下是PCB源文件 以下是焊好的图片。
昨天刚焊接完成,今天起开始测试各部分硬件。预计在一周内就可以使用了。
|
安
0
主题
5
回复 |
发表于2016-10-05 16:20:16
|
只看该作者
2#
原理图??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
|
baran
0
主题
1
回复 |
发表于2016-10-06 10:22:16
|
只看该作者
3#
分析什么内容? |
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-06 17:09:47
|
只看该作者
4#
完整的方案作品,至少需要有电子制作作品的相关文字描述(目的和实现的功能、实现原理和流程)、原理图和PCB成品图。
|
wayhe
0
主题
2
回复 |
发表于2016-10-07 11:17:44
|
只看该作者
5#
关注,加油!
|
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2016-10-07 16:27:55
|
只看该作者
6#
没看明白要做什么,貌似是个大杂烩?
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-09 10:09:44
|
只看该作者
7#
楼主的作品,如果能按照我们官方的作品发布格式来写,估计会更精彩! 我们官方的作品格式详见: http://club.szlcsc.com/article/details_9BCE7AD8B03F4525ADDE3BAE5DCA196E_0_1_0_1_1.html |
跳跳跳虎
1
主题
67
回复 |
发表于2017-10-22 13:28:48
|
只看该作者
8#
楼主有无套件卖!!?
|
我是一个菜鸟
2
主题
32
回复 |
发表于2017-10-22 16:52:13
|
只看该作者
9#
楼主加油 |
XQ白菜
0
主题
9
回复 |
发表于2021-10-07 11:32:05
|
只看该作者
10#
标记一下 |
|