查看: 454  |  回复: 0
金航标kinghelm宋仕强畅谈北斗(下)
人走茶凉
32
主题
3
回复
发表于2021-06-29 14:00:44 | 只看该作者
1# 电梯直达

宋仕强先生和深圳市金航标电子公司在北斗GPS天线射频连接器行业奋斗十多年,所属“kinghelm”品牌在北斗导航定位射频传输连接器行业有知名度,金航标KH系列北斗产品应用于汽车电子、军工导航定位天线长波授时天线、微波射频连接线行业有影响力和美誉度。金航标运营的“北斗专家”公众号,大力宣传北斗科普北斗推广、讲好北斗的人和事,为北斗BDS发展摇旗呐喊,金航标不仅仅是把北斗当生意,而是当毕生的事业来做。金航标(www.BDS666.com)是从华强北起步发展的企业,宋仕强先生一直为华强北发展转型思考和探索,为华强北撰写了大量的文章,为净化华强北的营商环境大声疾呼,希望华强北成为深圳市兴旺繁荣的代表和改革开放成果展示的平台。宋仕强先生还积极为深圳的经济发展和改革开放建言献策,多篇研究文章在权威媒体发表,为深圳经济发展和改革创新提供新的思路拓展新的视野。


 

金航标kinghelm总经理宋仕强先生创业初在华强北办公室


未来什么样的北斗芯片(模组)将会在市场竞争中获得优势?

要说清楚这个事情的来龙去脉,先大概说一下北斗GPS导航定位芯片(模组)的技术特性和竞争对手的情况。北斗卫星导航系统(简称:北斗BDS)和美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯全球导航卫星系统(GLONASS)和欧盟伽利略定位系统(Galileo),技术路径是类似的,都是微波射频技术再加上实时数据计算功能,根据应用场景要求来定义产品开发市场。北斗导航定位模组包括射频芯片和基带芯片两大部分,射频芯片负责接收北斗GPS卫星发出来的信号,基带芯片负责根据接收到信号计算出相应的地理位置。GPS北斗Galileo格洛纳斯的芯片模块功能都是可以兼容的,包括金航标“kinghelm”的和他们配对的各种GPS北斗天线,相互兼容可以GPS和北斗功能的热切换。所以北斗芯片与其他导航芯片面临激烈的同质化竞争。北斗BDS有技术布局上的后发优势,也就有了市场上的后发劣势。北斗芯片要有市场竞争力求发展的话,要在以下几个方面下功夫:     


  

   金航标kinghelm北斗GPS导航定位模块北斗GPS天线射频连接线端子  


精度高质量严可靠性强的军工和北斗独有的“北斗短报文”等产品,利润不错但市场体量小。比如金航标(www.BDS666.com)公司民用的连接器射频座子产品,盐雾试验一般是24小时,而军工级北斗B3天线定制的连接器和端子,盐雾试验最少要达到96小时。在镀金工艺环节,要用高纯度金不能用化学金,镀金附着面的金属层还要加厚,军工特殊用途北斗导航天线还要经过严苛的震动试验,天线成本和价格就上去了。


在看似没什么门槛的民用消费品领域,才是北斗芯片和GPS芯片的竞争的主战场,产品利润薄但体量特别大,芯片行业的特点就是靠量说话有量就有护城河。因为市场原因,国内坚持做北斗芯片的公司只有几家了,泰斗微电子、中科微电子还在努力,但主要经营目标已经转移了。华大北斗是北斗芯片研发和应用的后起之秀,湖南国科微也还在拼搏。老实说,这些国之重器还要靠国家队长期不间断大体量的投入才行,关键时候才挺得住。  

 

 

国内北斗芯片(兼容GPS)研发企业和产品


 目前国产北斗GPS的芯片模组,车规级等高端市场还拼不过瑞士的u-blox,u-blox的北斗GPS芯片模块市场占有率遥遥领先。消费品拼性价比拼规模,国产北斗GPS芯片拼不过台湾的MTK联发科,联发科的2035套片,在小型定位追踪器处于垄断地位。在手机可穿戴等移动智能终端产品方面,博通高通MTK展讯高通华为vivo小米OPPO等,都是在核心处理器上集成了导航定位陀螺仪等功能,北斗GPS导航定位只是其中的小功能。个人可穿戴产品大爆发指日可待,其中北斗GPS导航定位功能必不可少,但是对续航能力、轻量化、功能完善是大趋势,就需要北斗GPS芯片(模组)在特殊行业资质认证、小尺寸、低功耗、定位精度、集成度、兼容性、稳定性、打造生态等方面下功夫了。国内的北斗GPS芯片起步比较晚,这个点是追赶国外GPS芯片最好机会!


 

  金航标kinghelm军工级非标定制北斗导航天线连接线smp接头  


当然北斗BDS也可以利用独有技术(如北斗短报文)和在国内具体应用场景,和GPS展开差异化竞争。在差分、惯性导航、高精度RTK定位、时空一体信息、地基增强、自动驾驶、空间位置数据等方面,还是增量市场有很大的发展空间。  


金航标公司营运“北斗专家”的微信公众号为北斗BDS鼓与呼,达到传播北斗技术科普北斗知识的目的,希望北斗系统用得溜溜溜BDS666。金航标网站www.BDS666.com开辟了“北斗专家”栏目,收录北斗行业知名专家的资讯,如北斗泰斗孙家栋院士、北斗专家曹冲、杨元喜、北斗女神徐颖等大咖的文献故事技术资料等,还有相关的北斗导航定位的技术分析应用产品解决方案等,不遗余力宣传北斗BDS。讲好北斗故事,讲好北斗人的故事,是“北斗专家”公众号的使命。使用北斗的人多了,北斗生态开始良性循环了,我们的北斗BDS就可以说稳稳的胜利了。  


北斗芯片的应用市场有哪些?哪些领域最有可能成为热点?


如前文所述,北斗BDS卫星导航系统和美国GPS全球定位系统、俄罗斯格洛纳斯GLONASS全球导航卫星系统和欧盟伽利略Galileo定位导航系统,底层技术都是微波射频技术,再加上数据计算功能。北斗GPS导航定位模组包括射频芯片和基带芯片两大部分,射频芯片负责接收北斗GPS卫星发出来的信号,基带芯片负责根据接收到信号计算出相应的地理位置。我们金航标kinghelm的北斗GPS天线就是在北斗GPS射频芯片的前端接收北斗GPS信号,kinghelm的射频连接线端子保证该信号的正常传输,不受外界干扰和减少信号衰减。GPS北斗Galileo格洛纳斯Galileo伽利略定位系统的芯片模块功能都是可以兼容的,应用厂商根据导航定位时空信息应用场景来定义产品和开发市场。金航标kinghelm和他们配对的各种GPS北斗天线ipex端子连接线Type- C连接器,都可以相互兼容互换配套使用。  


 

金航标kinghelm公司的新产品ipex转接线端子Type-c连接器系列  


北斗芯片的应用市场场景还是很多的,我金航标(www.BDS666.com)老宋认为在存量市场,以前GPS干过的我们北斗BDS都可以重新干一遍,导航定位市场发展了几十年,总量还是不小。在导航定位位置空间等增量市场,还有炙手可热的无人驾驶、发展迅速的个人智能穿戴用品,还有华为小米vivo小天才OPPO智能手表,还有北斗学生卡、智能养老手环、农产品供应链溯源等,都需要用到BDS北斗GPS的定位功能。智慧城市、智慧安防、军工武器装备、远洋渔业、远洋运输、物联网、车联网、智慧农业、个人运动保健产品等,都是北斗新兴市场。   美国的GPS系统于1964年投入使用,1994年达到了全方位、全天候、全时段的要求,通过技术优势和先发优势几乎垄断了卫星导航业务目前主导地位还是以美国的GPS为主,占比29%。2020年北斗系统已完成全球组网,经过“一带一路”的战略建设,北斗应用进入推广阶段,目前已占有全球市场的11%。其次是欧洲、日本的相关市场。北斗BDS在全球市场的国际竞争力也在不断提升,据中国信通院数据,预计未来全球卫星导航将与5G、物联网等新技术方向互联互通、相辅相成,为AI、云计算、区块链等新技术基础设施提供精准时空信息。 


  

 金航标kinghelm射频北斗GPS天线WiFi天线外置2.4G天线胶棒天线   

 

未来的市场的热点领域,我金航标(www.BDS666.com)老宋还要补充一下。北斗BDS也可以利用独有技术和国内贴近应用场景的优势,和GPS展开差异化竞争。在北斗系统独有的北斗短报文信号、北斗高精度差分、北斗惯性导航、高精度RTK定位、时空位置信息、北斗地基增强、室内小范围位置地理信息数据、空天位置数据等方面有不少空间会成为下一个热点。如深圳天工测控公司(www.skylab.com.cn)的北斗高精度模块就做的比较好,和我们金航标kinghelm的北斗GPS天线连接线type-c连接器配套为客户提供服务,效果非常好。目天前工测控在大力研发北斗定位BDS+UWB室内定位技术,市场前景非常不错。  


金航标kinghelm的哪一款产品最为火爆?请阐述理由。


我觉得这个问题要分三个部分来回答,就是金航标公司以前的爆款、现在爆款产品和以后爆款产品这三个时间段。 前几年金航标公司kinghelm品牌销售最好的产品,是GPS北斗双模汽车天线和配套的汽车ipex连接线板端座子。该产品的非标陶瓷片,从陶瓷粉料的配方、开私模、调试、银浆印刷、PCB板连接线的焊接检测,都由金航标研发团队独立完成。刚开始是配合“两客一危”部标机的渠道销售,为北斗行业的有为信息、华宝科技、博实结、美丽高、中兴物联等供应北斗GPS天线连接线板端座子等,随着金航标北斗天线产品市场大力拓展,逐渐打入汽车前装市场或者成为汽车整车的零部件二级供应商。金航标主要客户有南京金龙、南京福特和总部在济南的中国重汽,大部分应用于军工特种车辆。金航标北斗产品品质经过很严苛的汽车级认证,公司在供应链管理、来料检验、产品标准化、品质管控、产品一致性和为客户商务服务方面都稳步提高。金航标和陕汽集团、BYD汽车、小鹏汽车等开始配合小批量供货,等待时机会有大批量订单到来! 目前金航标Kinghelm推出的新品ipex射频座子等市场反应非常好, ipex射频座子全称是射频同轴第一代IPEX板端贴片天线座子,型号为KH-IPEX-K501-29,广泛应用PCBA/FPC板对板连接、北斗GPS智能终端、智慧城市、车联网、物联网、汽车电子等产品和行业,对标广濑HRS的U.FI-R-SMT、I-PEX品牌的20314-001E-01和GIGALANE的CMJ-S01-001,是金航标在立创商城(www.szlcsc.com)猎芯网(www.ichunt.com)的爆款产品。


 

金航标Kinghelm新品ipex射频板端座子UFL接头在电商平台大卖


金航标Kinghelm(www.BDS666.com)还推出的新品射频SMA连接器转接母头,型号为KH-SMA-K513-G,可以和广濑HRS村田MURATA的SMA产品对标,适用各种类型的电子产品。


步入了信息社会,3C类数码产品和智能化信息化终端越来越多,信息的传输和交付场景越来越多,Type-C连接器可以充电信号传输等一个接口搞定,功能结合度高市场前景越来越好。金航标为此研发了多种Type-C连接器,包括板上STM沉板STM沉板短体SMT等Type-C连接器,还有应用于沉板Hybird双排SMT防水(防水等级IPX4-IPX7)Type-C连接器等。可以为客户提供来图定制或者为集成的终端产品配套量身定做Type-C连接器等。


  

金航标kinghelm的新产品KH-TYPE-C-6P型号Type-C连接器


金航标(WWW.BDS666.COM)未来的产品布局在军工这一块。随着北斗BDS系统成熟、我国综合国力的增强,我国与美国的博弈会是全方位的。为保卫人民的劳动成果,为中华民族受到应有的尊重,我国的军工产业会大投入大发展。金航标公司在塘厦工厂自建了高性能微波远场暗室,购有网络分析设备、盐雾试验机、温湿度双85测试仪、高低温测试仪等实验检测器仪。针对军工等特殊行业,研发了北斗B3频点弹载高精度天线和非标定制连接器等产品,是金航标公司今后研发的重点,目前为几家军工单位供货了。随着金航标的发展和北斗导航定位导航连接器方面技术的沉淀,金航标还在研发长波天线、罗兰C天线、北斗授时天线、地磁导航天线、抗信号干扰衰减的北斗天线射频连接线,这些产品会有成为金航标新的爆款!


 

Kinghelm金航标研制的北斗B3频点弹载高精度军工天线


未来金航标在北斗产业链中,将扮演怎样的角色?

我国卫星导航与位置服务产业发展很快,据《2021年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币,较2019年增长约16.9%。预计到2025年,将直接形成5-10亿/年的芯片及终端市场规模,总体产值达到8000-10000亿元。在北斗产业发展的风口,我们金航标(www.BDS666.com)一定要抓住这个千载难逢的机遇。


 

 

北斗产业链主要分为上游基础元器件、中游北斗智能终端、下游运营服务这三大环节。上游基础元器件主要是芯片、板卡、天线等,我们金航标就研发生产北斗产业链上游的北斗天线连接器等产品,专攻微波射频信号传输这一块。板卡早前被国外的Trimble、NovAtel和Javas等海外公司占据,现国内厂商已突破技术垄断,现在逐渐抢回市场。中游的北斗GPS智能导航定位终端,再加上个人的运动保健等功能小终端市场容量非常大,下游的地理和位置运营服务收益稳定附加值高,发展势头非常不错。


 

 著名书法家陈勇毅为金航标题字“金航标 指北斗”  


金航标在北斗市场和天线产品的定位非常明确,在北斗军工专用高精度天线方面,金航标以华信天线作为学习的对象;在军用抗干扰连接器端子接头定制方面,学习对标通茂连接器;在民用北斗GPS天线方面,对标上市公司北斗星通集团下的嘉兴佳利天线公司;“kinghelm”新开发的的射频板端座子TYPE-C连接器等产品方面,以TE泰科连接器和莫莱克斯广濑等国内外同行学习。


金航标研发团队有博士3名,其中清华大学博士一名,硕士18名,专业北斗GPS导航定位和射频微波类工程技术人员30多位,原始取得多项GPS北斗导航定位产品的发明专利和30多项软件著作权。 金航标在新产品研发上不断投入,在“kinghelm”的打造上不遗余力。金航标在未来的北斗产业链中,坚持“自主可控”研发生产路线,掌握产品核心价值和定价权,坚持“kinghelm”化渠道化发展相结合的道路,用研发两轮驱动来保证金航标稳定快速发展,牢牢把握住在北斗产业链上游的北斗GPS天线射频连接器行业的优势。 金航标在产品研发生产方面,在稳定了车载北斗GPS天线民用北斗GPS天线射频微波连接器市场后,近几年再接再厉,在高精度北斗B3导航天线军工弹载天线特殊连接器连接线方面深度发展,开发了各种TYPE-C连接器、IPEX、SMA等各类射频连接板端座子等产品,继续巩固金航标在北斗行业的地位。

 

 


在品牌打造方面,金航标一是认为优质产品自己会说话,“kinghelm”北斗GPS天线产品及配套产品品质好性价比高。不仅为客户提供北斗GPS天线,还提供配套的射频连接线、射频转接线、射频板端射频座子连接器TYPE-C连接器等,为客户提供射频信号传输一条龙服务。二是kinghelm品牌长期在线上线下宣传推广,注意互联网营销流量变现。猎芯网作为知名电子元器件交易平台,一直大力支持半导体的国产替代,这次推出的“猎芯618”促销活动,包括全场满赠、抢大额券、专区折扣等优惠,优惠力度之大历来少有。金航标还在立创商城(www.szlcsc.com)、华强电子网(www.hqew.com)、唯样商城、硬之城、百度baidu爱采购、京东jd电商平台、阿里巴巴1688、华秋商城、集合中新网等电商平台已全面上线,并取得了骄人成绩。kinghelm做好公司和产品的CIS系统,大力做好北斗软文推广,参加北斗GPS行业的各种展会论坛沙龙等,提高公司影响力和品牌美誉度,让金航标产品和kinghelm品牌有良好的产业生态。  


 

宋仕强总经理为参加华强北北斗GPS沙龙的电子同行颁奖  


北斗BDS是大国重器,在军事上可以打破GPS的垄断封锁让我们不受制于人,在民用领域是经济发展的重要推动器,可应用在国民经济方方面面。我们要宣传好北斗维护好北斗使用好北斗。金航标电子公司运营了“北斗专家”微信公众号,宣传好北斗系统、讲好北斗故事、科普好北斗知识,为北斗的发展建言献策。为了北斗事业的发展为了祖国的强大,为了我们金航标公司美好未来,我们金航标kinghelm全体员工一直在努力,希望与北斗同行们一起加油一起苦干!