查看:
3027
|
回复:
2
|
参赛作品《基于stm8l学习型红外遥控器》(完成)
|
PCBID
1
主题
1
回复 |
发表于2017-06-22 16:53:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):王勇 2. 单位或学校名称(必填项):个人 3. 当前职务或职称(必填项):工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):基于stm8l学习型红外遥控器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):随着家用电器的增多,配套的红外遥控器也越来越多,占位置不说找起来还麻烦,虽有的手机集成红外功能,但操作起来终究没有传统的遥控器方便。作品的主要功能是利用低功耗stm8l实现红外信号的接收、存储与发射(学习多个遥控器),并使用自带的部分功能模块使加入些常用的功能,提高使用体验。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM8L151K6、红外发射接收管、0603电阻电容、led、蜂鸣器/MLT-8540、SS8550、五向开关/TS-006等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):迷你遥控器面板、外壳(打印)、micro接口2P、3.7V锂电等 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?
研究背景、目的和功能:随着生活水平的提高,家用电器越来越多,遥控器也五花八门,用的电池有5号、7号还有3V的纽扣,一个房间最少都有两个以上的遥控器,占地方不说找起来还麻烦。现市面上有可以通过学习的遥控器,还有的手机自带红外功能,但操作步骤还是稍显繁琐。比如市面现有学习型遥控器,有时候在看电视时想开风扇,忘了切换,结果把电视给关了。使用手机遥控得有几个步骤:亮屏、输入密码或指纹、找到APP,打开、找到对应的电器、然后遥控。所以我就想设计一个操作简单、低功耗、不用换电池可充电、可显示时间、提醒闹钟等常用功能的功能型遥控器。 产品主要参数:尺寸(40mm*85mm*8.5mm),电压3.7V,待机电流5.6uA, 产品功能特点: 1、可学习大部分遥控器 2、通过握姿自动切换不同的遥控器(无需通过按键切换) 3、钟表式时钟显示、闹钟提醒(24小时模式,小时灯长亮,分钟灯闪烁,显示精度5分钟) 4、震动报警。灵敏度不是很高,可放置门窗开启处,跌落报警 5、五维遥杆盲操 6、照明 7、标准micro USB充电接口无需更换电池
时间显示(AM) 时间显示(PM) 照明
遥控器1(自动切换:左倾) 遥控器2(自动切换:右倾) 遥控器3(自动切换:后倾) 功能简述:该遥控器可以同时学习多种家用红外电器的遥控功能,可通过MENU键(或手势自动)切换成对应的遥控器,可以保存切换三种遥控器,可同时学习控制20键*3页面=60键。为方便使用,可在一个页面学习多种电器,如:可以在遥控器1的页面同时将电视机和机顶盒的电源键学习在同一页面,这样不用切换设备,就可在同一页面控制两种以上电器。 操作功能:功能设置主要通过电源键与MENU键中间的五维遥杆,五维遥杆的五个方向短按则与遥控器面板上的四个黑键及中间播放键功能一致,长按分别对应以下五种功能: 1、长按上:打开照明; 2、长按下:进入红外学习模式 3、长按左:进入时间设置 4、长按右:进入闹钟设置 5、长按中:显示当前时间,在显示时间状态短按中键进入功能开关切换(静音、报警、自动、闹钟) 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。
制图 打印 分解图 组装图 组装完成图 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 主要元件: 商品名称:STM8L151K6T6 商品编号:C8259 http://www.szlcsc.com/product/details_8751.html 其它元件: 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
还不会用库函数(正在学孟总的课),软件是用寄存器堆写的,时间紧任务重水平有限,功能是实现了,还有些细节没完善,逻辑也比较乱,自己看都晕,加上功能比较简单就不上传辣大伙的眼睛了。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 还没弄,待录... 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
成本较高:为降低成本及环保,水平检测用的是滚珠式机械开关,显示部分用12粒LED。最后估算,整个遥控器的硬件成本近20元,就对普通遥控器来说还是偏高的。 技术问题: 1、程序下载后,会发现时间变得很慢,需重新上电,时间才会正常,重置也会出现时间变慢。 2、系统运行及RTC用的是内部晶振,故时间不够精准,过几天就得手校一次。 3、遥控器的PCB板前后做了三次,比较无语的一次不知道是不是D版AD10的原因,PCB导入原理图时个别三极管引脚与电路图上不对应,只好手动改。 使用问题:开发人员与普通用户的思维差别还是蛮大的,就如遥控器上的五维遥杆,因为它五个方向的值分别与遥控器页面上的四个黑键+、-、《、》>键相对应,所以我习惯把这几个键学习成音量加减、频道切换及确定键,这样不用看遥控器就可以通过手指操作遥杆控制电视。但有个别同事不习惯操作遥杆,五个方向经常分不清,更别说功能设置了,汗!其实我也很怕看到遥控器上密密麻麻的功能按钮,还有不少页数的说明书,所以有机会时间的话,下个产品我会着重使用体验方面。 感谢主办方举办的这次活动,见识了许多大侠们的神作,开阔了视界也学了不少东西,希望通过主办方这个互动平台看到更多新奇更酷作品。 |
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-22 17:19:30
|
只看该作者
2#
欢迎参与! 您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
激光武器
0
主题
5
回复 |
发表于2017-08-21 18:24:33
|
只看该作者
3#
遥控器这些生活用品还是从实用方面做重点设计吧,不然就没啥意义了。
|
|