查看:
8886
|
回复:
12
|
上个星期贴片回来,测量不短路,电阻几百欧姆,实际上电STM32F103为啥短路?
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-31 16:50:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
才贴片回来的,上电测量,用的是带限流保护的可调电源。 测量条件:电源 3.3V 短路保护电流 300mA 测试了几个板子,一上电,可调电源就短路保护,但是万用表测量没有短路,3.3V和GND之间有300+欧姆,最后割了几个板子,都是只剩下STM32F103VET6 在供电,还是上电限流保护,其他3.3V系统供电一切正常。基本确定是STM32F103VET6的问题,目前还没换芯片测试,不知道是否是SMT贴片中出现的问题? 有碰到这种情况的网友吗? |
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-05-31 16:59:48
|
只看该作者
2#
楼主这个问题不严谨呢...我表示很躺枪... 维修工过产品才知道什么问题都能遇到. 曾经已经出货的产品售后返修回来, 发现已经被小动物占领... 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
Xuedong
2
主题
68
回复 |
发表于2017-05-31 17:00:17
|
只看该作者
3#
直接把STM32用风枪吹下来,就马上知道问题所在了!
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-31 17:26:59
|
只看该作者
4#
是的。。明天换一个IC 测试下,直接换 GD32F103系列的,应该没问题吧 手上只有这个了
|
|||
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-05-31 20:31:51
|
只看该作者
5#
焊接短路正常,但几片都是电源短路就有点不正常了,楼主的电路图没有问题吧
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-01 08:39:11
|
只看该作者
6#
万用表测量的 3.3V和GND之间还是有300多欧姆的。。。是加电,电流很大,电源被拉跨了,只是对CPU单独供电而已。
|
|||
乱十七
2
主题
27
回复 |
发表于2017-06-01 08:48:58
|
只看该作者
7#
一般来说,baidu不到的现象(说明不普遍),都是自身引起的。这是我做工程师十几年的经验。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-02 10:07:34
|
只看该作者
8#
发现重大错误,,的确是我设计有问题,阴沟里翻船了呀,今天才发现,还好只是样板, 基准电压接线接反了。
|
|||
慧中科技
1
主题
14
回复 |
发表于2017-06-02 10:23:09
|
只看该作者
9#
这种失误,字节检查最容易忽略,还是找别人查,一下就能看出来。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-06-02 11:56:45
|
只看该作者
10#
是的。。。。估计换一个人检查,一眼就看出来了。
|
|||
青岛崔焕文
0
主题
5
回复 |
发表于2017-06-02 13:56:40
|
只看该作者
11#
不识庐山真面目,只缘身在此山中,我犯这种错误时,脑海中突然闪出这句诗。嗯,严禁些,最好换个人给你检查。
|
|||
ayumi7
0
主题
37
回复 |
发表于2017-06-03 11:11:26
|
只看该作者
12#
恭喜楼主获得经验值 问题解决就好 |
|||
ww168
0
主题
12
回复 |
发表于2017-07-08 01:02:33
|
只看该作者
13#
上次打样,用了10多片,有一片stm32无法下载程序,换掉就可以了,还有一片stm32短路,也是换了就好了,是我人品不好吗,哎
|
|