查看:
3200
|
回复:
13
|
芯海 CS1232 p to p 替代ADS1232
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-03-13 21:12:16
|
只看该作者
1#
电梯直达
芯海 CS1232 p to p 替代ADS1232 1、功能参数
2、功能对比
噪声处理能力
CS1232产品虽然在最高有效精度上不如ADS1232,但其其他的性能指标能够达到或者优于ADS1232,在噪声处理上,优于ADS1232。而在价格上,CS1232更加有优势。两者在软硬件上,能够实现完美PIN TO PIN 兼容。综上所述,CS1232在一定程度内要比ADS1232更有优势,推荐使用,咨询联系kou KOU,谢谢 授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-03-19 15:45:22
|
只看该作者
2#
在精密测量方面,核心模块为高精度ADC,对ADC的精度以及稳定性有较高要求。目前,国内精密测量仪器中的ADC以国外进口为主,例如ADS1232,而芯海科技自主研发的CS1232芯片具有高精度、高线性度以及受温差影响小的
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-03-21 15:44:25
|
只看该作者
3#
关键特性分析 高精度:CS1232内置一路Σ-Δ ADC,通过低噪声仪用放大器结构实现PGA放大,PGA = 1时,有效分辨率23.5位(CS1242为21位);在PGA=128时,有效分辨率可达21位(CS1242为18位)。此外,芯片内置了温度传感器,可进行温度补偿以确保实现稳定的高精度性能。 授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-03-23 16:45:25
|
只看该作者
4#
保证信号的完整与干净:CS1232片内有两路差分通道,可用于多通道测量。片上内置低噪声的仪用放大器,可提供最高128倍的放大倍数,幅度较小的微小信号也可直接测量。CS1232输出速度可以选择10Hz或80Hz,采用10Hz的数据速率时,可拟制50Hz 和60Hz的干扰信号,抗干扰性好,保证了信号的干净。此外CS1232还具有增益温漂约3.5ppm/℃,并内置温度传感器,可以监测环境温度,有力减小了环境温度的变换对测量造成的影响。
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-03-24 09:41:59
|
只看该作者
5#
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-04-06 23:01:01
|
只看该作者
6#
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-04-07 20:03:44
|
只看该作者
7#
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-05-07 09:26:01
|
只看该作者
8#
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一粒尘中的大海
0
主题
2
回复 |
发表于2022-08-04 15:25:33
|
只看该作者
9#
我在做CS1232替代时,发现同样的单片机代码,CS1232转换的数据是ADS1234(只用1个通道,所以可以替代)的一半。 经过实测在传感器满量程时的差分电压,与CS1232转换的数值计算的mv电压(按照GAIN=128),后者确实只有前者的一半。 单片机为3.3V供电的STM32F103CBT6,CS1232的DVDD供电3.3v,其AVDD与外部传感器供电5V。 实测两套换了CS1232的电路,都是这个样子。感觉是像GAIN在芯片内部只执行了64倍放大,或是在单片机读取数值时,少了一位造成数值减半。 有哪位大佬遇到过这种情况吗?又是如何解决的? 部分电路如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一粒尘中的大海
0
主题
2
回复 |
发表于2022-08-04 16:47:55
|
只看该作者
10#
补充个从CS1232上读取到数据的逻辑电平及分析图片
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-08-23 18:57:45
|
只看该作者
11#
加我,有FAE支撑。
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-10-10 10:25:06
|
只看该作者
12#
授权代理 QQ:934281213
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村包围城市
0
主题
1
回复 |
发表于2022-10-25 06:42:19
|
只看该作者
13#
在运行过程中,cs1232的GAIN会自动变化,比如有时候输出是20000左右,有时候会突然变成10000左右,有时候闪一下又变回来,有时候就变不回来了,这样的问题是个案还是有代表性,如果是个案,该怎样解决?如果是常态,应该怎样解决?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2022-10-25 18:08:53
|
只看该作者
14#
私聊吧
授权代理 QQ:934281213
|
|