查看:
1652
|
回复:
4
|
求技术大佬提供一些建议
|
淡若清风
7
主题
4
回复 |
发表于2017-06-01 16:19:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
现需要测量一个直流40V以内的电压,但是当前的采集的设备只能采集0-10V,使用什么器件或者模块可以把40V的缩小到10V以内呢?要求精度是1% 同时,还需要一个将交流220V转换到直流10V以内的方案,精度要求同上。 求各位大佬给些意见。
|
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-06-01 16:40:51
|
只看该作者
2#
个人之见,仅供参考: 1、高精度电阻做分压 + 高精度运放做跟随器。 2、最简单就是买现成的电源模块,如ZLG、金日升等品牌。 如果方案,可以考虑用DK112之类的开关电源芯片 --- 先升压到12V,然后用高精度的LDO和LC电路进行滤波。 |
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-06-01 17:02:24
|
只看该作者
3#
1> 30K 10K 电阻分压. 完事..... 2> 交流220. 没说是测量 峰峰值? 平均值? 交流频率? 交流波形? 要求什么采样阻抗.... 也许楼主最简单的方案是外包.... 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
smartmeter
5
主题
44
回复 |
发表于2017-06-04 18:50:12
|
只看该作者
4#
变送器,变送器,这个东西我有做
|
怡海能达
7
主题
9
回复 |
发表于2017-06-05 16:32:40
|
只看该作者
5#
用直流源测就可以了,有几个设备?一般用4个设备串起来测就可以了,你这个是什么方案?
怡海能达--电子元器件首选交易平台是村田代理、晶丰明源代理、芯导代理、朗明纳斯代理、KEC代理、泰凌代理
|
|