查看:
5117
|
回复:
7
|
FPGA核心板转DIP40
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
QUICK
1
主题
3
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-16 21:47:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
FPGA核心板转DIP40 1、作品简介 实物图:
用途:制作一个FPGA转接板,插在51开发板的DIP40座(或锁座)上,学习FPGA,给FPGA入门级学生使用。 功能:相比其他作品来说,应该是最简单的了。1、板子配有8个LED灯,可做LED灯试验;2、有DIP40接口,兼容51单片机的座子,理论上51的外围电路,该板子的FPGA都可以使用上;3、扩展的32个IO,可做其它用途。 目的:现在市面上我还没有发现有这种类型板子,在我看来还是有必要存在的。主要原因是:1、现在买一套FPGA板少则一两百,多则上万,对于一个初学者或者只需简单了解FPGA的人来说,是一笔不小的支出。2、初学者一般都有自己的51开发板,闲置是一种浪费,如果有一个FPGA核心板转DIP40的模块,搭上合适简单的外围,就可以利用上51开发板的外围,也是一个不错的选择,价格会低一点点。3、学的深一些的同学,可以搞个51核,继续跑原来十分熟悉的51底板,也是一件很愉快的事情。 2、作品亮点 这个板子最大的特点就是,它可以插在51的开发板上使用外围电路,自带一小部分扩展功能,和下载接口。 3、系统构架图
4、原理图
原理图源文件EP4CE6E22C8N CORE.rar 1)供电电路
2)下载电路
3)8Bit LED电路
4)32Bit 外扩IO
5)DIP40接口电路
6)时钟电路
7)EP4CE10E22部分电路
5、PCB实物图 PCB源文件:EP4CExE22 TO DIP40.rar 嘉立创打板也真是快,三天就拿到了,价格也便宜。拿到板就迫不及待焊接,焊的不是很好,还能看。上实物图。插上51开发板上,驱动数码管闪烁。兴奋ING。
BOM物料: 6、软件部分的描述 新建工程参考链接:FPGA怎么建立一个Quartus工程 程序下载参考链接:fpga的EPCS 配置的2种方法 FPGA下载程序的方法
我也是刚开始学习FPGA,复杂的程序现在写不出来,简单写了一下驱动8BIT LED的跑马灯程序,可以跑。后续接着努力学习,看能否移植51核上去,现在正在看VERILOG。 自己建立的工程文件EP4CE10_TEST.rar 调试程序: module EP4CE10(clk,led); input clk; output[7:0] led; reg[7:0] led; reg[23:0] q; always@(posedge clk) begin q<=q+1; if(q==24'b000111111111111111111111) begin led<=8'b11111110; end else if(q==24'b001111111111111111111111) begin led<=8'b11111101; end else if(q==24'b010111111111111111111111) begin led<=8'b11111011; end else if(q==24'b011111111111111111111111) begin led<=8'b11110111; end else if(q==24'b100111111111111111111111) begin led<=8'b11101111; end else if(q==24'b101111111111111111111111) begin led<=8'b11011111; end else if(q==24'b110111111111111111111111) begin led<=8'b10111111; end else if(q==24'b111111111111111111111111) begin led<=8'b01111111; q<=0; end end endmodule 7、总结 调试过程: 1、FPGA封装中心最好留个大过孔焊盘,不然焊接的时候会很痛苦。我就是没留好孔,FPGA中间的地要跟PCB连起来,费了好大劲。后来还是通过钻孔才能焊接起来。注意:如果FPGA中间地没连到PCB上是下载不了程序的。 2、焊接好板子后,测试电源3.3V对地短路,找了好久,发现是滤波电容短路了,0603封装还是有点小,有一定概率短路,后面做板子建议使用0805会好些。 3、所有元器件焊接好后,上电,下载测试程序,下载成功,就是不跑,纳闷了,以为是FPGA被我用热风枪吹坏了,着急,以为是程序写错了,一直改,还是不行。后来就找硬件上的问题,一直找,找到有源晶振,测试其振幅才1.2V,判断应该是坏了,重新换了一个,测得振幅是3.3V,程序才跑了起来。这个有源晶振因为批次和质量问题,有可能是坏的,不能太相信有源晶振了。 认真是一种态度
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-17 09:51:28
|
只看该作者
2#
楼主作品的出现,犹如海上灯塔,确实给想入门学习FPGA的电工们带来了方便和指南! |
|||
MiaoKo
4
主题
94
回复 |
发表于2016-10-18 13:06:15
|
只看该作者
3#
看起挺不错的,还是挺有实际意义的。楼主你这个DIP40是可以直接插到一般51开发板的DIP40可锁紧的那个编程插座吗?
|
|||
QUICK
1
主题
3
回复 |
发表于2016-10-18 22:00:17
|
只看该作者
4#
哪里哪里,我也是刚刚接触而已,做的不深,慢慢来吧。
认真是一种态度
|
|||
QUICK
1
主题
3
回复 |
发表于2016-10-18 22:02:42
|
只看该作者
5#
是的,我就是插在带锁扣的那种DIP40座子的,IO定义是参考STC89C52做的,51单片机IO应该都是兼容的。
认真是一种态度
|
|||
量子
1
主题
10
回复 |
发表于2016-12-21 13:47:59
|
只看该作者
6#
楼主搞得不错。有空时我也想学习一下。
|
|||
爱的很古典
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-27 08:54:48
|
只看该作者
7#
楼主搞得不错,挺有实际意义的,让我们后来人有了肩膀可以站。
|
|||
zmc419
0
主题
2
回复 |
发表于2022-09-08 12:51:34
|
只看该作者
8#
太好了,可利用老开发板
|
|