查看:
1504
|
回复:
12
|
面板打印编辑器阵列后仿真不正常
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-11 17:50:28
|
只看该作者
1#
电梯直达
阵列后2D和3D仿真显示有的有遮盖有的没有遮盖。 第二个是色差问题,不同批次能目测到明显的色差,可能是不同机器打印的原因。 |
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
发表于2022-08-11 20:03:54
|
只看该作者
2#
您好,感谢反馈。 查看了您的工程文件,已经将问题反馈给了EDA团队,进行了表格记录,在后面的版本会修复上线,我会一直跟进。 关于色差的问题,我们特意做了“机台号备注“的功能,客户每次打印都会同步上1次的机器记录给到生产指示。最近您2次的订单一直都是1号机,以后您每次下单都能颜色保证一致。如果要换机器会提前和您沟通效果。 之前可能确实存在两款型号机器混用的情况,行业也存在相关问题,我们会竭力解决,请相信我们对品质的把控!
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-12 08:48:56
|
只看该作者
3#
回复好快!面板现在的加工速度也很牛。 另外就是有时间帮我看一下白色半透明要怎么要表示,我认为放一个白色打印层,再放一个透明控制层,打0%,遮100%,理论上应该没问题,现在出来效果是全透明,不是想要的效果,也不知要怎么样设计了,等着下一次打样,卡在这里。 |
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
发表于2022-08-12 09:13:15
|
只看该作者
4#
谢谢! 白色半透明,在打印层设为白色,透明控制设为(85%,85%)即可,因为白色是用白底遮盖层做出来的,所以需要调遮盖层的透明度,和其他彩色的半透明设置不同。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-12 09:41:28
|
只看该作者
5#
好的,明白了
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-12 10:22:48
|
只看该作者
6#
编辑软件还发现两个问题,1是属性中坐标不能输入负数,会自动去掉负号;2是右键选择重叠会变成多选。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-12 10:33:49
|
只看该作者
7#
另外建议增加相交剪切的的功能,如图
|
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
发表于2022-08-12 14:08:45
|
只看该作者
8#
负坐标我没有验出来哦,我用的是在线网页端版本1.8.16。可以输入负坐标的。 另外现在可以自定义原点坐标了,可以在正坐标里面画图。 估计是咱们用的版本不同?
2.右键选择重叠变成多选,这个我也没出现,点了选择重叠之后会出现列表让用户单选的。
|
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
发表于2022-08-12 15:22:25
|
只看该作者
9#
这个建议我反馈一下,谢谢
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2022-08-12 16:44:18
|
只看该作者
10#
我现在看了一下是V1.8.18版,坐标不能负数可以重现。右键选择重叠,会出现列表,点底下一个打印层时,属性里是显示选择了2个,即变成了多选。
|
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
发表于2022-08-12 20:49:53
|
只看该作者
11#
刚刚更新到V1.8.18, 发现当改了X坐标立马将鼠标移到Y坐标里面改数值,确实会出现负号丢失。 但如果改1个坐标就点一下画布则能正常修改为负坐标。 选择重叠,选择了下层的,会将上层的图形也一起选中,这个是有问题,已提交反馈,再次感谢。 |
|||
123456789g
0
主题
1
回复 |
12#
面板设计,异形外框不能3D或2D
|
|||
面板打印
【官方工作人员】
16
主题
309
回复 |
13#
可能因为线段 是断开的?选中所有线段然后 连接一下再预览呢?
|
|