查看:
450
|
回复:
0
|
你知道为什么现在手机电脑都是Type-C接口吗?
|
人走茶凉
57
主题
3
回复 |
发表于2022-08-15 16:48:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着科技的发展,各种电子产品也在不断地更新迭代,我们可以从简单的充电口变化上得到印证,例如最早的手机使用的宽口B-5Pin型接口到Micro USB接口,目前有些比较老的安卓手机就有这样的接口,到了现在,普遍被使用的传统Micro-USB接口呈现出被Type-c接口取代的趋势。 很多中高端的手机或者轻薄笔记本上都陆续配置了Type-c接口,同时舍弃了其他所有的接口。那这是为什么呢?Type-C接口有什么优点呢?下面跟金航标小编(www.kinghelm.com.cn)一起来看下~ 1、传输速度 相对于传统的数据接口,Type-C接口的数据传输速度更快,USB 3.1 Type C的理论传输速度可以达到10Gbps。 2、双向供电 Type-c接口支持双向供电,既能给设备本身充电又能输出电流给外接设备充电。 这样通过type-c接口,不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。 3、更大电流和电压充电 Type-c接口支持强悍的电力传输(最高100W),可以说它就是为了快速充电而生,完全秒杀传统Micro-USB接口。 4、扩展功能 Type-C接口还有强大的扩展功能,例如: ①插网线 当手机、笔记本WIFI信号和4G网很不稳定时,可以通过Type-C网线转换器或扩展坞,将网线直接插到手机上,网络将会畅通无阻。 ②高清投屏 有惊人的数据传输速度做基础,可通过type-c转HDMI/VGA高清接口,仅仅需要简单的一根线,就轻松实现手机、笔记本直接投屏到电视或投影等。 ③读取数据 手机、笔记本可通过转换器,直接读取SD卡/TF卡/U盘里的内容。 以上就是Type-C网卡的优点,你的手机是Type-C接口吗? |
|