论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > LPC824单片机最小系统板+CP2102 ...
查看:6984  |  回复:10
LPC824单片机最小系统板+CP2102 USB串口下载,附原理图和PCB(Protel……
小差
27
主题
292
回复
发表于Mon Oct 17 22:40:50 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

     为方便大家测试LPC824单片机,基于usb转串口芯片CP2102做了个测试的电路板。

基本特性如下:

    1、 通过USB Micro数据线连接到电脑USB口,板载USB转串口CP2102;

    2、支持FlashMagic软件串口下载;

    3、所有IO口引出到2.54间距排针,方便测试;

    4、预留SWD调试接烧写接口;

    5、ISP引脚外接下拉按键,方便芯片加密后的擦除。


另外有于商城的PCB代售暂时未开启,需要样板的只能自己下载文件修改打样了,急用的可以联系楼主手上还有几片空白板。


实物如图:



Protel原理图和PCB源文件如下:

LPC824.zip


LPC824芯片的商城购买链接如下:

http://www.szlcsc.com/product/details_81525.html

该帖子已被小差于Mon Oct 17 22:52:48 CST 2016编辑过
回复 收藏
  举报
小差
27
主题
292
回复
发表于Mon Oct 17 23:01:11 CST 2016   |  只看该作者 2#
自己顶一下,好像发错地方了,应该更适合发到开发板那边。
葫芦狗熊
3
主题
85
回复
发表于Mon Oct 17 23:32:02 CST 2016   |  只看该作者 3#

本人才疏学浅,貌似用处不大!


模仿+改良=创新
小差
27
主题
292
回复
发表于Tue Oct 18 10:52:13 CST 2016   |  只看该作者 4#
葫芦狗熊 发表于 Mon Oct 17 23:32:02 CST 2016  3# 本人才疏学浅,貌似用处不大!

如果觉得没有用就说你是个牛人了。

这个板做出来有一段时间了,焊接个样板测试没问题后就扔一边没空去折腾它了。昨天淘宝上有人找我买了3套,觉得对部分人还是有用,本身也没有指望通过这个板挣钱,就公开在论坛里了。

设计这个的目的就是希望立创商城可以免费赠送这个空白PCB,或者成本价销售这个空白PCB。

对于初次使用这个芯片的工程师,最小系统原理图和PCB文件还是可以节省点时间吧。

对于想学习LPC800系列单片机的初学者来说,他还是一个不错的转换板,毕竟QFN封装的芯片测试还是麻烦些。

Wong
41
主题
493
回复
发表于Tue Oct 18 11:55:29 CST 2016   |  只看该作者 5#
板子不错,顶一下,等PCB代售开始了,就可以放商城上代售了
立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Thu Oct 20 14:02:48 CST 2016   |  只看该作者 6#
小差 发表于 Tue Oct 18 10:52:13 CST 2016  4# 如果觉得没有用就说你是个牛人了。 这个板做出来有一段时间了,...

合适的人,TA就觉得楼主的PCB就是个宝


楼主的PCB可以考虑参加我们下个月的PCB空板代售业务。

我们的专业客户很多,如果有客户想评估测试LPC824 或者CP2102 ,那这个板还挺合适。

小差
27
主题
292
回复
发表于Fri Dec 23 23:37:10 CST 2016   |  只看该作者 7#
TSSOP封装的LPC824M201JDH20到货啦
小差
27
主题
292
回复
发表于Fri Jan 06 12:12:53 CST 2017   |  只看该作者 8#

把另外一个帖子的内容合并到这个帖子里面来。

LPC824单片机的开发板配套的驱动库.zip

 

 

 

alpha
0
主题
3
回复
发表于Tue May 02 21:22:25 CST 2017   |  只看该作者 9#
http://www.cecport.com/3065/1001830619.shtml
LPC824M201JHI33E ARM® Cortex®-M0+ LPC82x Microcontroller IC 32-Bit 30MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-HVQFN (5x5)
我最近大量需要lpc824m201,需要确认售卖的型号全称是否为LPC824M201JHI33E ,且ROM为32K
小差
27
主题
292
回复
发表于Tue May 02 22:27:38 CST 2017   |  只看该作者 10#
alpha 发表于 Tue May 02 21:22:25 CST 2017  9# http://www.cecport.com/3065/1001830619.shtml LPC824M201JHI33...
LPC824M201JHI33E 你的信息是正确的,ROM也是32K,之前商城网页介绍信息是错误的,已经更正,非常感谢。
技高人胆大
0
主题
1
回复
发表于Sat Sep 23 19:16:12 CST 2017   |  只看该作者 11#
楼主,留个联系方式,选型发现这款性价比还不错,总共用量还不错,第一批次用1~2K
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部