查看: 38983
回复: 35
基于TDA2030AL的音频功放评估板
阿斯蒂芬
6
主题
7
回复
发表于2017-06-02 19:20:18 | 只看该作者
1# 电梯直达

此音频功放评估板,采用TP1272-S做前级放大,而TDA2030AL做后端音频的功率放大器。

1、立创链接:http://www.szlcsc.com/product/details_100809.html

2、视频链接:http://video.tudou.com/v/XMjY5MTM5OTQyMA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0

3、图纸可以在立创链接界面下 下载。

原理图:

 

说明:1、采用TP1272-S做前级放大

   2、调音从左到右分别为:低音、高音、总音量

pcb:

 

清单:

 


osli
11
主题
208
回复
发表于2017-06-03 09:47:25   |  只看该作者
2#
正负电源增加了DIY的难度
好大的风2008
1
主题
83
回复
发表于2017-06-03 10:53:11   |  只看该作者
3#

请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间? 

现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无输出电容,效率高,50W以内都不需要加散热片。

先悦电子
3
主题
24
回复
发表于2017-06-03 15:59:20   |  只看该作者
4#
如上问,请互相交流一下疑问。谢谢。
阿斯蒂芬
6
主题
7
回复
发表于2017-06-04 12:52:46   |  只看该作者
6#
发表于2017-06-03 18:06:27  5# 该回复已被删除。
TDA2030也可以用TAD250或者LM1875代替的。
阿斯蒂芬
6
主题
7
回复
发表于2017-06-04 12:54:14   |  只看该作者
7#
osli 发表于2017-06-03 09:47:25  2# 正负电源增加了DIY的难度
建议购买一个AC220V转正负12V变压器
阿斯蒂芬
6
主题
7
回复
发表于2017-06-04 12:55:09   |  只看该作者
8#
先悦电子 发表于2017-06-03 15:59:20  4# 如上问,请互相交流一下疑问。谢谢。
建议购买一个AC220V转DC正负12V变压器,就可以
先悦电子
3
主题
24
回复
发表于2017-06-04 15:22:12   |  只看该作者
9#
谢谢,学习到了。
好大的风2008
1
主题
83
回复
发表于2017-06-05 22:16:13   |  只看该作者
10#
楼主再搞一个BTL方案板吧,这样没有双电源的同学也可以愉快的测试了。
阿斯蒂芬
6
主题
7
回复
发表于2017-06-06 11:41:25   |  只看该作者
11#
好大的风2008 发表于2017-06-05 22:16:13  10# 楼主再搞一个BTL方案板吧,这样没有双电源的同学也可以愉快的测试了。
也可以的,可以把双电源改为单电源再加一个低音部分(采用BTL方式),左右声道不做改变;有时间可以玩玩。。。。
海日电源
2
主题
11
回复
发表于2017-06-13 18:20:39   |  只看该作者
12#
好大的风2008 发表于2017-06-03 10:53:11  3# 请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间?现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无...
刚出来做事就玩这IC了;功率这东西是玩的人才知, 不同的人做出不同的音质
专业定制高压电源,100V~1万V ; 10~2000W
先悦电子
3
主题
24
回复
发表于2017-06-13 18:30:15   |  只看该作者
13#

我拿了一个评估板,希望可以凑够元器件,焊接起来,尝试一下,看来我OUT了。占个位

追求好音响
0
主题
11
回复
发表于2017-08-17 16:03:56   |  只看该作者
14#
都很牛,谈到了发烧,HIFI.请问楼上的那么,TDA2030 LM1875也说是高保真从那个数据上可以看到. 那么D类 数字功放的高保真数据又是多少?
jesonaqq
2
主题
10
回复
发表于2017-08-18 00:50:14   |  只看该作者
15#

这个封装的桥堆能有多大的电流?

功放芯片的电源引脚退耦电容的次序不合理,地线存在很大问题,铺铜也很不合理,这个评估板估计也只是为了出声。

DIY小跃
3
主题
136
回复
发表于2017-08-18 01:07:11   |  只看该作者
16#
发表于2017-06-03 18:06:27  5# 该回复已被删除。

赞同、D类功放只是功率大,音质和动态响应远不如1875  

耐听还是1875和2030  要么1969

mr1234
0
主题
3
回复
发表于2017-09-06 22:36:09   |  只看该作者
17#
买元件的时候顺便搞了一块,试试效果。
大河虾哥
0
主题
1
回复
发表于2017-09-07 11:20:47   |  只看该作者
18#
阿斯蒂芬 发表于2017-06-04 12:55:09  8# 建议购买一个AC220V转DC正负12V变压器,就可以
有变压器的链接吗?可以发出来看看?
永恒岁月
4
主题
77
回复
发表于2017-09-07 11:45:58   |  只看该作者
19#
我已经弄了一个,放在家里,但是发现要±12V,也就放着了。准备换个芯片,我有±5V的电路板。来试试看
LJ
0
主题
13
回复
发表于2017-09-07 11:57:49   |  只看该作者
20#
好大的风2008 发表于2017-06-03 10:53:11  3# 请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间?现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无...

我还搞电子管功放呢,那圆润的人声,可不是晶体管或数字功放可比拟的。

ayumi7
0
主题
37
回复
发表于2017-09-07 12:17:55   |  只看该作者
21#

  你好不容易 搞出 一个自我感觉还不错的  功放  然后  音箱又要好一点的  再下来就是 搞音源   搞完音源........又要弄线材.........然后还要搞一个听音室......


....没钱就弄响就好了   千万别碰 HIFI   除非你很有钱

vmosfet
5
主题
35
回复
发表于2017-09-25 16:38:10   |  只看该作者
22#
LJ 发表于2017-09-07 11:57:49  20# 我还搞电子管功放呢,那圆润的人声,可不是晶体管或数字功放可比拟的。

其实晶体管主要是工作过程会产生粉红噪声,而电子管则不会产生这个问题!

但是现在的数字信号处理技术已经不同于往日,全数字方式的新型D类功放,其信号处理过程不再会经过晶体管放大,也就不会产生粉红噪声了,他们的效果正要超越电子管放大器的趋势……

串口MP3
7
主题
76
回复
发表于2017-09-29 17:26:40   |  只看该作者
23#
D类简单,好用
zing1234
0
主题
2
回复
发表于2017-10-23 11:04:26   |  只看该作者
24#
好大的风2008 发表于2017-06-03 10:53:11  3# 请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间?现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无...
老的,弱的,病的,是不是要全部枪毙,
EVIL
0
主题
3
回复
发表于2017-11-28 12:36:16   |  只看该作者
25#
好大的风2008 发表于2017-06-03 10:53:11  3# 请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间?现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无...

1元钱的TDA2030 小功率下10W 以内失真,频响,可以完暴世界上任何一个D 类功放。


而且发热也非常小,一只 CPU 大小的废品散热器足够。


D 类功放理论功率大,但是实际应用中,功率都非常小。500瓦的D 类功放,在应用中,输出瞬间超过5瓦功率几乎就会不稳定。保护了。



人低成事
2
主题
22
回复
发表于2018-02-06 09:41:37   |  只看该作者
26#
EVIL 发表于2017-11-28 12:36:16  25# 1元钱的TDA2030小功率下10W以内失真,频响,可以完暴世界上任何一个D类功放。而且发热也非常小,一只CPU大小的废...
我不同你的看法呢,你说的这些问题我这边出货大批量重来不会出现。我做的D累功放15W*2,声音非常的干脆利落,没有传统的AB类交越失真,也没有传统的功放指标好看实质性不好听的问题。对于重低音的表达胜过我目前知道的所有AB类功放。包括车载机的25W*4的音质。一个好的功放不单IC选型要过得去,电路的Layout也很重要,电路的参数调试更加要仔细的调试了。
JacksonQiu
0
主题
2
回复
发表于2018-05-09 16:10:35   |  只看该作者
27#
D类功放在某些场合永远不可能取代AB类!
一个相当小兵的小兵~
LJB102520
0
主题
1
回复
发表于2018-09-14 23:16:53   |  只看该作者
28#
222222222222222222222222
radiotube
0
主题
11
回复
发表于2019-05-30 23:08:03   |  只看该作者
29#
1875真滴不错。
炒鸡炒鸡菜~
大灰狼嗷嗷
1
主题
1
回复
发表于2019-06-19 20:51:25   |  只看该作者
30#
不懂就问!输入端串接的这个电解电容(C9,C10),有的正向接,也有很多反向接,有什么讲究没有?另外容值如何确定?
sclsky
0
主题
2
回复
发表于2019-08-05 09:16:15   |  只看该作者
31#
好大的风2008 发表于2017-06-03 10:53:11  3# 请教一个问题,为什么现在TDA2030还有生存空间?现在D类功放的效果越来越好,价格越来越低,而且电路及其简单,单电源无...
同价位模拟胜过数字的功放,数字功放是将模拟信号量化了,这个过程必然有损失,然后数字再转化成模拟,这期间有损失了,数字化取决于精度(音质取决于采样精度和速率),必然丢失一些无法量化的细节,而TDA2030这类虽然是低端产品,单人家是纯模拟的,丢失的细节远远小于数字的。  但有一点,现在的人不追求发烧之类的,其实很多人从没有接触过,所以已经养成了习惯,体验过才知道。 
依然微笑
0
主题
38
回复
发表于2019-11-17 00:48:04   |  只看该作者
32#
不用双电源变压器也可以,半桥整流倍压也可以产生正负电压,对音质也听不出来影响(TDA2030的情况下)
盐巴科技
0
主题
1
回复
发表于2021-01-14 17:58:18   |  只看该作者
33#
sclsky 发表于2019-08-05 09:16:15  31# 同价位模拟胜过数字的功放,数字功放是将模拟信号量化了,这个过程必然有损失,然后数字再转化成模拟,这期间有损失了,数字化取...

D类功放也属于模拟功放,在D类功放放大信号时,并没有数字化,只能说是经过了一个调制、解调的过程。

D类功放的器件选择和Layout要比AB类复杂,难度大,但音质上现在高端的D类功放是很容易做到超越AB类的。

另外,TDA2030A、LM1875也都算不上是HIFI,指标和听感还不错的功放芯片而已。

minihang
1
主题
48
回复
发表于2021-06-23 15:32:53   |  只看该作者
34#
新人来学习了
huicheng
7
主题
10
回复
发表于2022-09-21 11:47:47   |  只看该作者
35#
麻烦提供一个下载链接。正在学习立创EDA,参考一下
小龙
1
主题
6
回复
发表于2022-09-29 21:02:22   |  只看该作者
36#
这个主题很火,图纸值得参考,下载了,多谢楼主

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部