论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 电源芯片MP2494DN输出启动波形异...
查看:2239  |  回复:12
电源芯片MP2494DN输出启动波形异常
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Sun Jun 04 21:42:49 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达
之前在社区有看到说是MPS的FAE,现在有一款MPS的DC-DC  MP2494DN有些疑问,现来请教一下。
具体如下:
1、输入为可调直流电流电源 5~40V,输出为5V,空载测试
2、测试触发输出波形,看到前200ms有不平滑的杂波,并有小过冲。

3、原理图及波形图如下:

类似以上启动时200ms出现异常是何种原因导致,该如何调整电路。

 
立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
回复 收藏
  举报
John
3
主题
238
回复
发表于Mon Jun 05 10:51:35 CST 2017   |  只看该作者 2#

  


我想知道这根反馈线的布局 和 R54取的那个点是在电容之后还是电感之后电容之前

HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,与商城自营LM317BTG完美配对 www.szlcsc.com/product/details_75535.html
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Mon Jun 05 13:46:36 CST 2017   |  只看该作者 3#
John 发表于 Mon Jun 05 10:51:35 CST 2017  2# 我想知道这根反馈线的布局 和 R54取的那个点是在电容之后还...

R54取点是电感之后电容之前

 点击查看大图

立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
John
3
主题
238
回复
发表于Mon Jun 05 15:12:45 CST 2017   |  只看该作者 4#

 反馈电压取点在电感之后滤波电容之前本身就是一个很大的错误

虽然原理图是这样画的,虽然大多数原理图真的就是这样画的,即使是TI,也是在电感之后紧跟着取反馈

要知道这一处有一个瞬时趋近于VIN的方波,即dV/dt非常大

在DC-DC中反馈线是非常致命的,原理图这样画误导了一大片layout工程师,包括不少画SSD板子的人,也在犯这个错误


MPS官方的评估板中很明显这根线绕开了电感、大电流地回路,这些都是相当大的噪声源


 点击查看大图


反馈线千万不可过电感下面,或者贴着电感走,不可靠近大电流地线回路,反馈线不可太粗,反馈电压应该取经过电容滤波之后纹波最小的点

可以去看各大厂商的评估板,典型的LINEAR,TI,反馈线都是一条细线,绕的远远的



我考虑有这个原因,试试看

HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,与商城自营LM317BTG完美配对 www.szlcsc.com/product/details_75535.html
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Mon Jun 05 18:11:56 CST 2017   |  只看该作者 5#
John 发表于 Mon Jun 05 15:12:45 CST 2017  4# 反馈电压取点在电感之后滤波电容之前本身就是一个很大的错误 ...
参考了TI的几款DC-DC,好像几款都是如您所说FB在电感之后。
TPS5420DR

 

 点击查看大图

先让修改一下,看下结果如何。

立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
ddt0517
2
主题
51
回复
发表于Wed Jun 07 08:53:39 CST 2017   |  只看该作者 6#
科普受益了。
CatCaptain
9
主题
48
回复
发表于Mon Jun 12 18:20:16 CST 2017   |  只看该作者 7#
最后那个稳压管一点作用都没有的,反而会干扰电路,建议去掉。
Mosman
5
主题
71
回复
发表于Tue Jun 13 22:05:23 CST 2017   |  只看该作者 8#
C28是改变动态响应的,如果不能改PCB了,可以尝试去掉这个电容,我觉得对降低启动时候的噪声有帮助。
FunnyNYPD
5
主题
378
回复
发表于Tue Jun 13 23:17:08 CST 2017   |  只看该作者 9#
If the Cout is very close to the inductor, it shall not be an issue. 
恍恍惚惚
4
主题
12
回复
发表于Thu Jun 29 10:24:20 CST 2017   |  只看该作者 10#
反馈电路在电源芯片中起到什么作用?是正反馈还是负反馈?新手求教
xx
2
主题
40
回复
发表于Thu Jun 29 12:13:45 CST 2017   |  只看该作者 11#
------------------------------------------------
let
9
主题
417
回复
发表于Thu Jun 29 15:04:53 CST 2017   |  只看该作者 12#

L3前面 为什么接了一个电解电容负极?

DC底部,加焊一根粗点的飞线 连接到CAP5负极,看看有没有改善,感觉地线离的有点远。

SMT从业员,需要可联系。
N
0
主题
3
回复
发表于Thu Jun 29 15:20:20 CST 2017   |  只看该作者 13#
反馈点接在电感后面输出电容前面是有点不太对,我一般都是接在输出电容后一点点,很近,也不能太靠近负载。虽说这根线越短越好,但有时线路布局没那么好的条件,但是避开高频(数字信号)、大电流回路以及电感这种感性元件是必须要控制的
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部