查看:
227
|
回复:
0
|
FT232如何被GP232RL兼容开发资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2022-09-23 15:25:00
|
只看该作者
1#
电梯直达
是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。 通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化 512/2000 与之前的 232r 相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。 内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。 一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。 单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。 |
|