查看:
2834
|
回复:
19
|
贴片晶振5032外壳脱落
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-03 18:07:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
请教:贴片晶振5032外壳脱落,是什么原因导致的?发给用户之前测试过员是好的,用户装机测试时发现不成,才发现,这么矮的元件,旁边的元件又很高,除非故意破坏,否则也很难做成这种脱落,有人遇到过吗,欢盈经验分享,谢谢!
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2017-06-03 18:11:16
|
只看该作者
2#
第一次见,第一次见内部构造 不如说说你在哪买的,什么品牌,多少钱,焊接怎么焊的 HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-03 18:18:11
|
只看该作者
3#
JLC-SMT
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-03 21:10:10
|
只看该作者
4#
Is it just one piece or many pieces happened on different boards?
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-03 21:15:30
|
只看该作者
5#
目前只发现一例
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2017-06-03 21:58:01
|
只看该作者
6#
我之前有一款板子上有16个继电器指示灯,有好几块的K7的指示灯是坏的.不清楚什么原因.
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-04 05:42:14
|
只看该作者
7#
One of the possible reason, is the pick and place machine damaged the top cover during mounting process.
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-06-04 11:27:11
|
只看该作者
8#
放心,这么基础厚度参数,我们还是有管控的,不至于硬打。再说机器也有Z轴还有两道保险,吸嘴有弹性接触,有行程报警。
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-06-04 11:28:56
|
只看该作者
9#
应该去买张彩票。*^_^*
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-04 15:50:20
|
只看该作者
10#
用洗板水清洗刷过,有影响吗?
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-06-04 19:41:12
|
只看该作者
11#
从自身找问题了,如果收到货是没有掉壳的话。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-04 21:16:19
|
只看该作者
12#
我发货出去时测试也没问题,客户使用才发生的,只想找出原因
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-05 00:06:42
|
只看该作者
13#
>用洗板水清洗刷过,有影响吗? This can be the cause. Normally, if the top is attached by glue process, it is vey sensitive to the clean solvent. It shall be able to duplicate the same failure if you repeat the same process. |
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-05 09:08:26
|
只看该作者
14#
如果真是连洗板都不能碰,这种晶振也太娇气了
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-05 09:11:26
|
只看该作者
15#
>如果真是连洗板都不能碰,这种晶振也太娇气了 Well, this is not unusual at all. It heavily depends how the crystal is assembled. Many crystal cannot be washed especially the ultrasonic washing machine.. |
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-05 09:29:36
|
只看该作者
16#
手刷的,清洗时间不到30秒就干了
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-05 09:35:26
|
只看该作者
17#
这种洗板水
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-05 09:37:15
|
只看该作者
18#
这种洗板水
|
|||
碧海蓝天
7
主题
269
回复 |
发表于2017-06-10 15:03:54
|
只看该作者
19#
有没有可能发货摔坏的,我就经常碰到焊接厂发过来,一部分LED指示灯就剩下基板了
|
|||
Dinva
12
主题
105
回复 |
发表于2017-06-10 21:01:19
|
只看该作者
20#
我这个应该不是,焊完插件后,测试过是好的
|
|