查看:
11191
回复: 12 |
多用下载调试器
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-21 15:10:08
|
只看该作者
1#
电梯直达
多用下载调试器 1、作品简介 (用途、目的和意义) 本产品用于AVR、STC、STM芯片程序下载,串口、RS485程序调试 1.1、作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片。
由于还缺几个配件,有元件位置空缺的地方,这些都不是关键的元件,是为新功能预留的。 1.2、您这个电子制作的用途是什么?能实现那些功能? 本工具用于AVR、STC、STM芯片程序下载USB转串口UART(TTL&RS232),USB转RS485 1.3、为何要制作这个作品? 由于工作中经常使用AVR,STC,STM的芯片,调试程序需要带多个工具,感觉比较麻烦,现将AVR下载器,STM下载器,和USB转串口和RS485等工具做成一个整体,方便携带和保管。 AVR、STC和STM是近几年国内使用量最多的几种单片机,此工具制作简单,使用方便,可以说搞单片机开发的人人必备,本产品创新点仅是将现有的开源的下载器做了整合,方便携带和使用,一般商用下载器都不愿意做这件事情,要么不是使用官方的程序,比如ST Link V2可以使用官方软件更新。 2、作品亮点(如果有请写出) 1、本产品采取先选择外壳再根据外壳设计PCB的方式,解决外壳问题,不需要开模,本产品采用亚当模块塑料外壳作为产品外壳,外壳易于购买,淘宝上很容易买到。搜索 “亚当模块外壳” 3、系统构架图 用图框和箭头的形式,描述您的电子制作作品的组成构架。即方案图。
4、原理图 原理图见附件工程文件 为了和现有官方版本完全一致,避免和通用下载器区别,花最少的时间做出比较好的工具,本次设计尽量做模块的整合,采用USBHUB产生4个USB,每个USB口可以独立挂接相应的模块;由于本人仅使用AVR,STC,STM8 、STM32 这4类芯片,且经常需要进行RS485通讯控制,所以只支持以上的。 5、材料清单(BOM列表) BOM表见附件工程文件。电子元件全部采用嘉立创的元件. 6、PCB实物图 PCB见表见附件工程文件 7、软件部分的描述(扩展选项,可不写) 固件见附件工程文件 8、作品演示(扩展选项,可不写) 很简单,无 9、总结 本来一直想做这个工具的,只是一直拖拖拖,刚好这次机会加速了这次制作,可能规划还有些欠缺,且USBISP HID方式漏掉2根线,下次再进行优化设计,将RS485的保护电路全部加上,RS485、RS232、USB间互转也加上,由于外壳较小,需做成2层板叠加方式,这样也可以方便排线连接,新的功能可能需要修改,有兴趣的可以一起讨论下,到时候再制作一版。 Ps:有需要协助制作的可以联系1091331953@qq.com ,电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-21 16:51:59
|
只看该作者
2#
这个下载器不错! 以后电工们的桌面不用那么乱了。 BTW,上图中,USB转RS485 有2个? |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-21 17:41:16
|
只看该作者
3#
很牛B啊!
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-10-22 20:56:55
|
只看该作者
4#
不错。请问这个里面的STlink固件是开源的吗?ST公司允许该开源文件吗?是否我们用一片STM32下载该固件就可以用作STlink了?谢谢您。
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
JNCK
2
主题
131
回复 |
发表于2016-10-23 18:47:40
|
只看该作者
5#
赞一个,前两天刚花了两百多大洋买了itools2,省了不线,
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-23 22:01:25
|
只看该作者
6#
是2个485,因为调主板时,需要模拟PC通讯和与传感器采集数据,直接2个,这样方便
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-23 22:02:51
|
只看该作者
7#
开源不知道,反正都来自网上,可用
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
kk118a
0
主题
11
回复 |
发表于2016-10-25 21:10:56
|
只看该作者
8#
建议刷成JLINK-OB,比stlink好用
|
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-01 14:39:13
|
只看该作者
9#
东西不错 , 建议 3 个 ic 建议 可增减 ,如2个845 我用不上 ic布线 ic周围多点空间, 建议 同时兼容 贴片和dip 。 方便增减 。
和 国产mcu 多联系 ,多兼容。 LGT 海尔 华虹 |
|||
组合创新
0
主题
24
回复 |
发表于2016-11-04 20:45:31
|
只看该作者
10#
下载器 usbbasp 呢? 另外 lgt 好像 也有 Arduino 板子 做 isp ,希望 考虑 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-22 22:09:47
|
只看该作者
11#
你可能用得到B0505LS-1W,或者B0505S-1W,可以给485,232隔离通讯,去除干扰。 q3397226930
|
|||
nicole088
0
主题
2
回复 |
发表于2019-07-18 15:42:54
|
只看该作者
12#
请教一下,我看到你原理图有3个MCU分别是: STM32F103C8T6 / STC15F101W / ATmega8-16AI 而在文件中只有2个烧录文件 HID_USBASP_Lfuse_BF_Hfuse_CF_jiami_0xC3.bin 和 ST-Link V2固件.hex 是不是少一个文件呢? 另外 HID_USBASP_Lfuse_BF_Hfuse_CF_jiami_0xC3.bin 是烧录到ATmega8-16AI中的吗?
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2021-02-02 11:11:07
|
只看该作者
13#
STC的不需要
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|