查看:
306
|
回复:
0
|
智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2023-02-01 17:04:38
|
只看该作者
1#
电梯直达
智能电子学生卡简介 今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐 智能电子学生卡2.4G考勤应用 学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交互; 校园考勤组成:2.4G考勤卡、2.4G读写器天线一体机、智能终端等。 学生佩戴内置2.4G芯片的学生卡,经过校门指定区域(A┅B或B┅A),进出校门的相关信息能即可发送至家长、教师手机和校园管理平台上。 2.4GHz内置NVM低功耗单发射芯片 SI24R2E是集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128 次可编程 NVM 存储器以及自动发射模块。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R2E采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。SI24R2E作为电子学生卡、人员定位标签、电动车安全管理的成熟应用芯片,对于这类低功耗应用场合也有特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为小于 700nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。当打开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为 700nA。当内部 Timer 定时到时,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此 Si24R2E 的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部 MCU,通过上位机配置参数后一键生成软件,可以自动完成数据装载与发射。NVM 存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 128 次,芯片支持 NMV 加锁,防止 NVM 配置数据回读,保证用户数据安全。 |
|