查看:
34936
回复: 35 |
基于高性价比的ESP8266 wifi 控制板 物联网云平台手机监测
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-24 19:43:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
一:作品简介 自从ESP8266wifi模块上市以来,由于其低成本,高性能的特点,越来越受到各个公司的关注,初期个人也花了很多的时间去学习ESP8266的wifi固件编写,由于长期做外包设计,接触到需要定制开发wifi固件的相关公司比较多,也就积累了一定的资源和开发经验,发现近来开发wifi开关的公司挺多,于是产生了开发一个WIFI开发板即可用于初学者学习,也可以供给相关需要开发wifi插座或温湿度检测的公司做为demo样机使用。于是设计了该块wifi开发套件,通过该控制板可以快速学习ESP8266 基于Ecpipse编译平台的SDK固件二次开发,也可以学习最近比较流行的Ardunio平台编程开发。配套有工程源码,视频教程。基于该WIFI控制板写了一套可以采集温湿度,光照强度,远程控制继电器开关,实现了MQTT协议接口,目前可以连接第三方www.tlink.io云服务器平台(根据需要,也可以实现与其它物联网云平台的远程监控)。可以通过该源码深入学习物联网智能软硬件产品的开发,同时利用该源码也可以实现自己产品的商用,缩短研发周期,快速将自己的产品推向市场。配套有原理图,工程源码,视频教程等。可以让没有相关开发经验的WiFi开发人员快速上手。实现自己的wifi通信功能需求。
2:使用场景举例:农场、室内等 该WIFI通讯控制板上集成了温湿度传感器,光照传感器,一路继电器开关信号可以将该WiFi模块放到蔬菜大棚中,手机APP端或手机微信公众账号下,都可以实时远程查看当前蔬菜大棚中的温度、湿度、光照环境是否满足蔬菜的正常生长,如当环境中湿度偏低,干燥时,可以通过手机端远程控制打开控制板的继电器开关,继电器开关控制小型电机自动对蔬菜就行喷水,当湿度满足要求时,自动或手动远程手机操作关闭喷水电机,实现智能化大棚蔬菜种植管理。 以上仅为个别使用案例,类似的物联网智能化管理需求很多。 3:硬件外设简介: 硬件部分 二:系统构架图
三:原理图
四:PCB线路板图及实物图
五:软件部分的描述 配备完整的开发环境资料,源码,视频教程等
基于SDK开发的Eclipse平台工程源码:
配套Arduino工程源码: 该工程源码可以采集温湿度,光照强度,远程控制继电器开关,实现了MQTT协议接口,可以连接第三方www.tlink.io 云服务器平台。可以通过该源码深入学习物联网智能软硬件产品的开发,同时利用该源码也可以实现自己产品的商用,缩短研发周期,快速将自己的产品推向市场。 手机APP、微信、电脑端远程监控
该wifi开发板支持MQTT协议,支持手机端App、微信、电脑端网页三种监控和控制方式。三种方式界面显示统 一,可通过任 何一种方式实现远程监控和控制 六:作品演示 以下为手机端实际监控界面,手机截图展示:
1:该物联网模块手机端实现的监控界面如下所以,可以显示当前温度、当前环境湿度、 当前光照强度,手机实现远程开关控制,通过开关可以控制家里的用电设备。
2:可以远程查看温度曲线图
3:可以查看环境湿度变化曲线图
4:可以查看光照强度变化曲线图
5:可以远程控制继电器接通关断,实现家电设备远程控制
6:控制中心
7:可以添加触发器,触发器可选择微信、邮箱或短信。当达到触发条件时, 会根据您的选择发送一条消息到手机端(微信、邮件或短信的方式)
8:如果添加的触发器为温度值报警,则当温度超过设定值时, 将会发送一条微信到手机端,如下所示:
六:总结 从事嵌入式软硬件开发已经将近10个年头,从板子的原理图到PCB设计,对于一个老兵来说,还是非常顺利的,PCB是在嘉立创打的样板,第一次打了十片,并都已手工焊接出成品,全部测试通过,大部分的元器件也是嘉立创平台采购。 软件部分,工作量就非常大了,前期花了很多时间去研究ESP8266的固件开发,也走了不少弯路,主要原因为该芯片面市不久,很多资料当时还不完善,学习起来非常痛苦,经过了两个月的断断续续的学习后,算是把整套开发都玩熟了。也才开发了该套wifi套件。 在此非常感谢嘉立创提供了这么好的PCB生产及元器件商城平台,给我们工程师产品设计提供了方便。平台提供的贴片业务也已经让公司的样板在使用,大大提高了效率,后续很多板子也准备在该平台贴片。 七:致谢: 非常感谢嘉立创平台主办的该次活动,希望该技术论坛慢慢发展壮大,给国内的工程师一个很好的技术交流,互助学习的平台。 #########################################我是分割线############################################ #########################################我是分割线############################################ 基于该开发板,另外还开发了一套esp8266分别工作于station模式和AP模式下的串口WiFi透传固件(该固件已被多个公司,多款产品商用),在此展示一下: 基于8266该块实现了一套系统级的串口转WIFI完美透传固件,该固件自主开发,主要为了实现任何有串口的设备通过该wifi模块实现无线联网功能。该 固件串口接收到的数据包原原本本的发到wifi端,wifi接收到的数据包,直接转发到串口端,实现了真正意义上的串口与wifi通信数据包透传,完美的兼容基于 串口通信的任何硬件产品,只要将该wifi模块接到任何有串口的产品上,便可轻松实现无线线通信,无须修改之前的通信协议,做到老产品在不需要任何修改 串口通信协议的情况下,实现联网功能,大大降低研发成本,快速实现物联网。
*******************工作模式******************
一:模块作为station(模块添加到路由器)
模块作为STA是一种最常用的组网方式,由一个路由器AP和许多STA组成,如下图。其特点是AP处于中心地位, STA之间的相互通信都通过AP转发完成。 该模式下实现串口与wifi端的数据透传,如下演示:
二:模块做为AP模式(手机电脑与wifi直连) 模块作为AP模式,手机/PAD/电脑可以快速与该模块建立连接,通过HTTP可以登陆模块的内置网页进行参数设置
该模式下内部集成HTTP通信协议,内嵌WEB网页,可以通过浏览器方便快捷的查看及设置该模块的相关配置参数
管理员登陆界面,需要输入管理员账号及密码,进去后才能修改模块相关的配置参数
以上开发套件的所有技术资料都已完成,包括视频教程及源代码,欢迎大家交流学习, QQ:284602883
如果关注度比较高,后期会在论坛开源相关资料!谢谢大家的支持!
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 19:32:29
|
只看该作者
2#
最近好多在玩这个模块的 ,前段时间貌似有个论坛在1元开售这个WIFI模块
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-10-26 19:35:13
|
只看该作者
3#
是的,主要是做推广的,这个模块应该是今年物联网行业最火的,玩的人非常多
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-10-26 19:44:30
|
只看该作者
4#
都这么拼啊,图的什么啊
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-10-26 22:18:57
|
只看该作者
5#
技术研发,玩的就是一个“拼”的心态,你不喜欢技术,它也就不会喜欢你!
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-10-26 22:23:05
|
只看该作者
6#
我是说你们一个个是不是都被奖金吸引了,都想着一夜暴富呢
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-27 09:52:33
|
只看该作者
7#
辛苦了!感谢楼主的分享!
|
|||
白色墨水
0
主题
1
回复 |
发表于2016-10-27 12:24:26
|
只看该作者
8#
楼主,你好,你这套板子和资料能够共享吗?多少费用?Q:365316642
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-10-27 14:55:50
|
只看该作者
9#
可以的,加你QQ
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-10-27 15:17:31
|
只看该作者
10#
后面会把楼主加入到第三方开发方案中来,可以对外接相关的项目!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-10-27 21:22:38
|
只看该作者
11#
OK,非常感谢!
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
Kevinzhao
0
主题
2
回复 |
发表于2016-11-02 15:54:10
|
只看该作者
12#
请问楼主,这个系统对亚马逊云服务,或者Google 云服务和其他的国外服务器支持度怎样? |
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-11-03 19:59:00
|
只看该作者
13#
硬件都是支持的,只是要修改跟云平台的接口通信部分
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
电子迷
0
主题
5
回复 |
发表于2016-11-04 16:29:19
|
只看该作者
14#
楼主威武,期待资料开源!
|
|||
转身遇到你
1
主题
1
回复 |
发表于2016-11-05 16:28:05
|
只看该作者
15#
我也在弄8266,可我就没有你那么能干了,就简简单单的会,希望能指导下,谢谢了
|
|||
护航小牛人
1
主题
92
回复 |
发表于2016-11-06 22:32:03
|
只看该作者
16#
有问题可以随时交流
专注ARM DSP 单片机开发,qq : 270013397
|
|||
杂货店
0
主题
2
回复 |
发表于2016-11-08 12:41:26
|
只看该作者
17#
无可厚非吧,,,,
|
|||
vanyway
1
主题
9
回复 |
发表于2016-12-15 19:03:02
|
只看该作者
18#
|
|||
云涛
0
主题
2
回复 |
发表于2016-12-24 13:56:17
|
只看该作者
19#
楼主资料可以共享吗,我们只搞了8266 AT指令的开发,对于云端控制一直想做,不知道可否借鉴学习一下! Q:37746860
|
|||
103
0
主题
8
回复 |
发表于2017-01-16 16:59:14
|
只看该作者
20#
做的不错
|
|||
yimi
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-06 10:33:02
|
只看该作者
21#
很好,谢谢!
|
|||
cinzeo
0
主题
1
回复 |
发表于2017-03-20 11:11:27
|
只看该作者
22#
楼主能共享吗,购买你的套件。
|
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-06-15 08:58:19
|
只看该作者
24#
期待开源啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
大不同啊
0
主题
1
回复 |
发表于2017-06-28 19:39:25
|
只看该作者
25#
请加QQ84108508联系合作
|
|||
语音芯片厂家
1
主题
5
回复 |
发表于2017-06-28 22:26:49
|
只看该作者
26#
楼主 请加2184205838 分享一下 谢谢
本公司专业生产语音芯片,语音模块,MP3芯片,语音IC,蓝牙语音模块等,支持功能个性化定制!18312009884
|
|||
johnnypang
1
主题
57
回复 |
发表于2017-06-28 23:44:08
|
只看该作者
27#
这个方案不错! |
|||
波仔仔仔
0
主题
1
回复 |
发表于2017-06-29 10:07:04
|
只看该作者
28#
能开源资料吗 |
|||
Fily1983
0
主题
10
回复 |
发表于2017-06-29 13:37:02
|
只看该作者
29#
楼主,什么时候开源资料呀,现在网ESP8266资料太乱了,望楼主分享资料,帮助新学ESP8266的人,少走弯路,谢谢
人生就是大舞台,舞台上面自己规划自己舞技
单片机软件/硬件交流群:127034610
|
|||
清枫城主
0
主题
4
回复 |
发表于2017-06-30 13:38:46
|
只看该作者
30#
前来学习,期待楼主开源学习资料!
|
|||
Andi808
0
主题
1
回复 |
发表于2017-07-01 21:43:48
|
只看该作者
31#
产品可以商业化吗?可以请联系我们,qq183832395
|
|||
一路向前
0
主题
4
回复 |
发表于2017-07-02 22:49:21
|
只看该作者
32#
ESP8266 wifi 控制板,留名备用!期待学习资料!
|
|||
玩转机器人
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-03 22:10:06
|
只看该作者
33#
楼主,能分享下资料?
|
|||
moneylong
0
主题
3
回复 |
发表于2021-04-15 23:47:48
|
只看该作者
34#
你好,楼主我是你的粉丝 ,你扣扣加不上,2490389749我扣扣 发我一份资料
|
|||
moneylong
0
主题
3
回复 |
发表于2021-04-16 00:00:31
|
只看该作者
35#
你好,怎样联系你 真的好着急
|
|||
moneylong
0
主题
3
回复 |
发表于2021-04-16 00:00:57
|
只看该作者
36#
求分享资料 |
|