查看:
16976
回复: 38 |
参赛作品《智能伞》
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-06-12 08:58:00
|
只看该作者
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):张翔 2. 单位或学校名称(必填项):电子科技大学 3. 当前职务或职称(必填项):学生 4. 参赛作品的名字(必填项):智能伞 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):人们在天热出行时有打伞的习惯,在夏季,虽然是打着伞出门,但也还是很热,所以我在想是否可以将风扇也装伞里,这样的话在外面也可以吹到凉爽的风了。我还考虑到下雨时,如果是在晚上,走到一些光线很暗的地方时,路上有积水,实在不方便人的行走,所以我也将照明功能加入到伞中。这样的话出行可以说是相当方便了。在冬季打伞时,手长期暴露在外面,感觉非常的的冷,所以我将加热的功能也加入到伞中,这样在寒冷的冬天也能多一些温暖 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):无 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):STM32、IR2104,CN3052,TTP224,LM2577,LED,SS8050,A2SHB.等等 一、作品简介: 1、作品的整机外观图片和PCBA图片:
2、作品的研究背景,目的功能以及市场应用前景: 1、研究背景:由于智能时代的到来,身边的一切事物都在慢慢的智能化,所以我想能否让雨伞也变得智能化,使其在春夏秋冬、晴天雨天都能方便人们的出行。 灯光照明是为了在阴暗的街道,能够看清前进的路,而又不需要专门用一只手来打手电筒。 冬天打伞手长期暴露在外面,对于老人,小孩和一些生病的人来说非常的不方便,所以在伞柄上添加了加热功能,这样也能在寒风中送去一些温暖。
在外出行,经常有紧急情况,急需用电,而专门带一个充电宝体积大并且很重,所以本伞提供了充电宝的功能。这个功能可以为便携设备,例如智能手机充电。在夏天天气炎热,光靠伞是解决不了问题 的,为了使人们在热天出行的时候感觉舒适,所以在伞柄上添加了风扇的功能,在感觉热时可以用风扇散热。 3、功能: LED两级光强,触碰调光。
五个挡位的风强,其中包括四个不同强弱的风量档位和一个模拟自然风的档位,触碰切换。
有五个不同温度的加热档位,分别为25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃,触碰切换。 可以用于移动充电宝5伏输出,最大输出电流为1A。 设置有触摸按键防误触功能,防止错误触碰。 4、市场应用前景:目前市场上有智能伞的身影,但功能少,价格贵。本伞的功能较多且功能也很实用感觉市场前景不会太差,通过我的问卷了解到,大家对风扇功能,电热功能,照明功能很是喜欢,所以主要阻 力可能是价格阻力,如果在以后的开发当中,注重体积微小化,外观设计简约化,这把伞的市场阻力将会变得很小。 3、作品在创新性,趣味性,实用性,甚至供应性方面有哪些亮点可以体现?1、创新性:将伞柄集成风扇,加热,照明,充电宝四大功能于一体的伞目前在市面上还没有见过相关产品。伞的功能上有很大的创新。 2、实用性:在当今智能狂潮的掀起的背景下,人们渴望将身边一切东西都变得智能化,而此伞的功能也是大多数人所期望的,特别是加热功能,风扇功能很受大家的追捧,充电宝功能,更是在紧急情况下方便人 们出行。所以虽然增加了伞柄的重量(事实上整把伞不重,伞柄增加的重量主要来源于两个可充电电池)但却增加了很多功能,所以是值得的。 1、附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件:智能伞PCB.pdf kota智能伞PCB_Project.pdf 部分原理图:
2、 通过单片机对触摸键盘产生的信号的识别,做出相应的响应,开启相应的功能。电热和电扇采用PWM波进行控制,电热采用PID算法进行控制,电扇的自然风的产生原理是用一个函数进行模拟。 四、材料清单:
五、软件部分: 六、作品展示:
https://m.v.qq.com/play.html?&vid=x0541iigeqy&ptag=v.qq.com%23v.play.adaptor%232&mreferrer=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fu%2Fvideos%2F
七、总结:在这次竞赛当中我学到了很多东西,由于使用了触碰按键,所以对PCB布线要求较高,另外使用了PWM调节,所以电路板上高频信号较多,要做好电磁屏蔽。这把智能伞还有许多东西需要完善,比如在选择物料时,我为了焊接方便,所以选择了封装较大的元件,这样一来板子的体积就不能缩小,还有在驱动电路方面我觉得还不够简单,为了节约成本我没有选择低噪音电机,也没有采取任何减噪措施,电热片的选择上没有过多的考虑厚度大小,所以我觉得这只是一个模型,这次比赛由于不会3D打印,所以作品外观上也确实欠佳。我觉得这个作品虽然不完美,但是是一个好的开端。如果采用小的封装,低噪音电机,并将风扇改为无叶风扇,那么这把伞的伞柄体积将会缩小很多倍,这不是不可能。我由于各种因素在这比赛中只展示了主要功能,我认为这需要长期研究才能做的好。在今后的开发中我想为其开发手机APP,通过APP将天气信息实时传送给智能伞,并且伞还可以根据这些信息提醒人们带伞,还可以通过APP防丢失。这就是我的设想,还希望有兴趣的人一起讨论。时间紧迫作品粗糙还望大家包容。 --编辑原因 修改了标题,完善了作品名称 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-12 09:35:09
|
只看该作者
2#
欢迎参与! 挺有趣和较实用的作品
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-12 09:37:02
|
只看该作者
3#
另外,
建议楼主,发帖的时候,把“作品名称也标出来”。 比如这样写:“ 【参赛作品】UFO飞行控制器“ |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-06-12 12:32:57
|
只看该作者
4#
不好意思,没看到,没影响吧?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-12 22:37:49
|
只看该作者
5#
改过来就好了,无任何影响
|
|||
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复 |
发表于2017-06-23 18:53:33
|
只看该作者
6#
>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。 >参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej >报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ。 立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
|
|||
hjzy
0
主题
2
回复 |
发表于2017-07-30 15:15:17
|
只看该作者
7#
这个可行性怎么样?
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-17 17:24:54
|
只看该作者
8#
这个可行,并且目前我已做好pcb只是程序还没下,我另一个队友只下了个测试程序,正式程序由于他这几天在外面所以一直没下载
|
|||
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复 |
发表于2017-08-17 22:13:49
|
只看该作者
9#
距离设计阶段结束,只剩最后几天了,楼主抓紧咯~
立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-08-17 22:19:10
|
只看该作者
10#
这伞,感觉要开始练习举哑铃了
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-22 18:22:04
|
只看该作者
11#
不重???
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-22 18:25:13
|
只看该作者
12#
与三个四个充电宝电池一样重??
|
|||
江枫渔火对愁眠
1
主题
7
回复 |
发表于2017-08-23 13:42:20
|
只看该作者
13#
风扇噪音挺大
|
|||
風火流云
2
主题
166
回复 |
发表于2017-08-23 18:05:32
|
只看该作者
14#
看了之后感觉,充电宝功能可以去掉,因为现在很多大型商场里面有提供充电的地方,而且减少了充电入口可以在下雨天防止雨伞会有进水的情况。其他的就是风扇声音太大了,声音要降低来。感觉保留暖手和照明功能,再设计下雨伞的伞柄的大小和样子会很有市场的。 |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 00:45:02
|
只看该作者
15#
你说的对,这个我只是做了个模型,电机没有选择静音电机,选的是航模上的马达,但这个功能是可以实现的,然后在尺寸上我现在已经设计了另一个PCB采用了小型封装的芯片体积大大减少,以后的开发中我会选择使用类似无叶风扇的方案以减少伞柄长度。充电功能我将采用无线充电,将伞柄密封起来是可以防水的,另外我已经在计划开发手机APP的功能,由于这次资金不足所以这些功能都没开发,这把伞其实有太阳能充电的。这次资金和时间都有点不足所以做的粗糙
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 00:47:16
|
只看该作者
16#
这次的电机选的是航模电机噪音是很大,另外在安装上精度不够,所以振荡厉害,这次主要是做个模型展示功能,其余开发会在今后展开。
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 13:25:29
|
只看该作者
17#
这把伞的电机噪音比较大的原因是由于选择了廉价的航模电机,可以在市面上买的到的噪音的电机,只是成本高我也就没有采用,另外在固定电机时固定的不够稳定,所以伞柄在电机转动时会产生振荡。另外由于没有专业的加工工具,所以这个外形是用卫生纸筒做的,所以看起来不太美观,不过这些问题都是可以解决的。本伞有太阳能冲电功能,只是我没有展示,这伞后期还会有开发,希望大家提出建议。
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 13:48:50
|
只看该作者
18#
没前途,都搞这么多东西了,连自动撑伞和回收都没有! 感觉做为伞,这些功能定位不是很准!雨天虽热,但是大部分还是凉爽,况且以雨天的湿度,吹风也不会有多爽! |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 18:15:50
|
只看该作者
20#
谁说伞只能在雨天打?大多数人在热天都会同时携带散热工具和伞。我主要是看重创新,这不是这次比赛提倡的吗?历史上有好多发明在最初都不被别人接受,但经过不断改进,最后都会变的完美,我这个参赛作品只是个模型,我只是一个大一学生,没有专业的工具,对很多功能的实现都有很多限制,但我觉得这并不影响展示其功能。敢于创新有什么不好的?什么东西都有利弊,我自己很清楚我的参赛作品有很多缺陷,但我会完善它的。你说的自动收伞,开伞在市面上已经存在,我不想做别人做过的。请问你做的是什么?
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:20:54
|
只看该作者
21#
不否认你的观点,但我只想说,如果没有特别有创意的,也就是说并不复杂东西,都是很多人想过,而觉得不可以行的。或者说没有意义的东西。 当然并不全部说你是错的,每个人都有自己的局限。创意的东西,并不是没有就是创意,还是要多考虑为什么没有。世界人很多,一些很简单的东西都被人想了无数遍,或许也有很多人做过! 但别没产品。所以至少得考虑为什么! 从我个人来说,我觉得这个东西没什么用。至少我不会觉得增加这么多东西,而带来的功能有比较大的亮点! |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 21:28:55
|
只看该作者
22#
你提意见是可以的,但你觉得没前途你自己在心里想就行了,不知道你说出来的意义是什么?
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 21:31:38
|
只看该作者
23#
我觉得你不喜欢没必要专门来说,你要是有好的建议到是不错,我也会向你请教。
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:36:19
|
只看该作者
24#
因为很多人,特别是电工,往往对某件事情特别钟情,但很多东西并没有他们想的那样神奇。特别是新手。 这就是为什么刚开始玩电子的人,什么都想做,而到后面。觉得做什么都没什么意思。反而更多是考虑实用性,是否使用方便,增加的成本带来的功能,是否是鸡肋! |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 21:40:34
|
只看该作者
25#
这个嘛,我只是想做自己喜欢的东西,你做的什么东西啊?感觉你做的应该不错,说来学习学习嘛O(∩_∩)O
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 21:48:19
|
只看该作者
26#
我看过,大多数人都没选择买自动开伞和收伞的伞,因为增加这个功能,伞的价格变成了好几百,而平时这些动作很多人都选择自己手动完成就行了,可见这个耗费了很多资金,是不是也换的是功能上的鸡肋?我承认这些功能很多人会觉得鸡肋,但我觉得也会有人需要,我做东西向来不求市场,我是想做就做,感觉有趣就做了啊。你不觉得这才是快乐吗?我对现在这伞的展望并不停留在这个作品上。不过也谢谢你的提醒。
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:49:36
|
只看该作者
27#
所以很多时候,我对自认为比较“怪异”的东西,会适当的打击一下。 我觉他们应该多考虑实用性,使用方便,甚至是外观,而不是去实现这些简单的功能。 说实话,单纯实现简单的功能真的没意思。就像上次很多参赛做品,都是一个开发板,什么功能都有,都是简单的功能。 |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 21:54:03
|
只看该作者
28#
自己做东西自已练习没人会说你,但这是公开环境,也是参赛,自然会有人从自己的观点发表看法,相对来说,要求也要高些! |
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 22:04:08
|
只看该作者
29#
很多东西都是由简单的东西构成的,国外的科技比较发达不是没有原因的,在国外每个人有了小发明,都可以展示出来。别人重视的是创意,而在中国大多数人都追求的是高科技,但世界上有几个是天才?我觉得我这个伞目前科技含量不高,但是创意是自己想的。在以后我会一步一步地将其完善。你可能是一个资深的工程师,但我觉得你没必要随便打击别人。我真想知道你做的什么,说来听听,很想看看你的创意是什么O(∩_∩)O
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-24 22:10:30
|
只看该作者
30#
很感谢你的意见哈
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-08-24 22:15:56
|
只看该作者
31#
工控,单片机,物联网!
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-08-25 23:53:08
|
只看该作者
32#
漏雨后你这些器件就烧?了,起风的雨天更不能用
|
|||
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复 |
发表于2017-08-26 14:11:06
|
只看该作者
33#
恭喜楼主获得了第二届立创商城电子制作节入围奖,虽然距离30强还有些小差距,30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
但到明年的第三届电子制作节,带上您更成熟的作品参赛时,也许就能一举夺冠了呢,现在,有众多优秀作品让你参考,投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html 不断前行
|
|||
时间11
1
主题
15
回复 |
发表于2017-08-26 18:07:22
|
只看该作者
34#
你好,谢谢提醒,这个我本想做成防水的,但是由于成本原因,所以暂时做个模型
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-08-26 22:24:49
|
只看该作者
35#
如果我来做,我会在伞柄里集成一个泰瑟枪,比较实用,就是不知道能不能通过审核,会不会喝庐山云雾茶?
|
|||
Answer
0
主题
1
回复 |
发表于2017-10-20 16:41:23
|
只看该作者
36#
楼主可以交流下吗,我最近有个校内比赛,我准备做一个和你这个差不多的作品,希望楼主可以提供一些经验和建议
|
|||
电子设计
0
主题
1
回复 |
发表于2018-04-06 11:33:35
|
只看该作者
39#
您好,对您的产品感兴趣,可以联系一下吗?
|
|