查看:
6405
|
回复:
9
|
贴片电阻断线,你们遇到过吗
|
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-06-15 11:27:11
|
只看该作者
1#
电梯直达
上图是 正常的贴片电阻, 下图是SMT贴后的电阻. 先说明一下, 我这里不是说LC的 SMT有问题, 因为我们后面有二次加工电路板的 大家讨论一下这个问题是怎么产生的? 这个电路是 TPS5430 DC DC稳压电路的调压电阻. 15K 和 4.7K , 正常稳压出来就是5.11V, 可以给单片机用了. 我们二次加工完毕后, 测试发现有些稳压出来居然是 9V! 恐怖,后面 的电路不知道会不会全烧了,~ 一开始我还判断是不是 5430吹 坏了, 但是发现不是. 最后拆下这几个电阻,用表量一下, 发现是 开路的. 最后拿去显微镜看看情况. 发现电阻脱焊,
百度发现有些SMT论坛也有这种情况发生, 还有就是有可能是我们的焊接工, 在焊接附近的直插电容刮坏了电阻, 但是这个概率好像比较低~~
在这里发出来一起讨论一下, 看看大家有没有遇到过这样的问题, 设计上怎么避免
防微杜渐. 欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-06-15 11:49:22
|
只看该作者
2#
看这张照片. 我也只能瞎猜一下, 可能是撞过了, 电阻经不起撞.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2017-06-15 12:00:53
|
只看该作者
3#
贴片机高度没有设置 挤压过
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-06-15 17:15:32
|
只看该作者
4#
这个应该是SMT的原因,除非电阻厂商生产出来的缺陷货
|
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-06-15 18:04:43
|
只看该作者
5#
也有这个可能,因为这款板子我前后一共打了5次了, 最后这次的30片有这个问题, 这30片经过3个人手焊,焊接我怀疑是他们搞了
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
advanced
10
主题
80
回复 |
发表于2017-06-15 18:04:53
|
只看该作者
6#
电阻两端氧化了,造成上锡不良! 至于为什么氧化了,要查找原因了
|
|||
佛山欧豆豆
6
主题
56
回复 |
发表于2017-06-16 08:37:12
|
只看该作者
8#
bu不是上锡不良,是电阻本身陶瓷体上的金属层掉了, 左右的金属层在,但是最左边的顶部的金属层没了
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
|
|||
老戈无敌
5
主题
38
回复 |
发表于2017-06-18 12:58:17
|
只看该作者
9#
放置不当,被蹭掉了。。。。
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-06-18 13:13:12
|
只看该作者
10#
遇到过风枪焊的电阻是开路的,焊接应该没问题,电阻拆下来以后测量是开路,幸亏只是信号线上的电阻。
|
|