查看:
10227
回复: 16 |
2.1A 150KHz 100V 降压型DC-DC XL7036讨论
|
|||
电子青蛙2
1
主题
3
回复 |
发表于2017-06-15 15:40:01
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
电子青蛙2
1
主题
3
回复 |
发表于2017-06-15 15:43:57
|
只看该作者
2#
沙发,自己试用了一下,效果还不错,目前还未发现什么问题!希望国产芯片做的越来越好!
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-06-15 15:47:30
|
只看该作者
3#
频率太低啊,100uH 3A的电感得多大啊。
|
|||
电子青蛙2
1
主题
3
回复 |
发表于2017-06-15 15:50:42
|
只看该作者
4#
这样高电压的DC-DC还真没有发现有什么好的型号的,有什么推荐的没有啊!MPS、TI都找了一圈没有!
|
|||
电子青蛙2
1
主题
3
回复 |
发表于2017-06-15 16:14:49
|
只看该作者
5#
如果你电流就1A,就可以用小一点的电感啊!饱和电流1.5A 100uH的电感 也就6mm*8mm大小
|
|||
Caiq
0
主题
5
回复 |
发表于2017-06-15 16:33:27
|
只看该作者
6#
国产的功率电感2A-33uh左右的有推荐吗?封装可以接收12*12*12。看好多国产的都是在30℃左右能到1A或者1.5A,但是随着温度的升高,电流会直线下降。 谢谢。 |
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-06-15 17:08:00
|
只看该作者
7#
XL的DCDC在电动自行车上应用需要特别注意,一定要注意延时过冲抛负载设计,要不然会死得很惨
|
|||
电子青蛙
2
主题
125
回复 |
发表于2017-06-15 17:23:53
|
只看该作者
8#
可以满足你的要求! |
|||
MCUMCU
0
主题
9
回复 |
发表于2017-06-15 19:45:52
|
只看该作者
9#
听你这么一说怕怕的啊,请问延时过冲抛负载设计,有没有参考电路学习一下呢?
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-06-15 19:58:33
|
只看该作者
10#
总而言之比较嫩,前级不加tvs保护的话,弄个乒乓开关手动开开关关几下就能把xl给搞死了。
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-06-16 08:48:02
|
只看该作者
11#
参考一下TI的设计思路
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-06-16 08:51:08
|
只看该作者
12#
之前帮人做过一个平衡车蓝牙板,加TVS都没用,1%的XL 炸IC。电池电压最高42V,XL INPUT扛60V,所以还是IC设计本来就没加那么多保护,所以用的时候你就得在外围加一堆
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-06-16 10:56:21
|
只看该作者
13#
我当时试的是xl7005,号称耐压80V。 通过一个乒乓开关接到48V稳压电源上,DCDC到5V / 20mA,不断手动开关,大概率能在半个小时之内玩挂掉。 |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-16 12:36:51
|
只看该作者
14#
>通过一个乒乓开关接到48V稳压电源上,DCDC到5V / 20mA,不断手动开关,大概率能在半个小时之内玩挂掉。 What is the cause for the failure? |
|||
MCUMCU
0
主题
9
回复 |
发表于2017-06-17 11:03:44
|
只看该作者
15#
1%炸根本就不能用啊
|
|||
123
5
主题
49
回复 |
发表于2017-09-30 10:11:03
|
只看该作者
16#
http://www.szlcsc.com/so/search/global.html&global_search_keyword=LM2576DP&global_current_catalog=&search_type= |
|||
梦如青烟
0
主题
1
回复 |
发表于2018-01-17 21:37:20
|
只看该作者
17#
220V降压到5V,500ma,纹波小,后面电容要小,整体元器件要小,求介绍
|
|