论坛首页 > 创客天地 > 第二届立创商城电子制作节 > 参赛作品《可测量uA级输出电流的...
查看:2032  |  回复:6
参赛作品《可测量uA级输出电流的可调电压源》
pika皮卡丘
2
主题
3
回复
发表于Tue Jun 20 17:23:48 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):李先生


2. 单位或学校名称(必填项):哈尔滨工业大学(威海)


3. 当前职务或职称(必填项):学生


4. 参赛作品的名字(必填项):可测量uA级输出电流的可调电压源


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

在开发低功耗产品过程中,需要经常测量产品所消耗的电流,通常产品在待机状态下工作电流是uA级的,而工作起来可达几十mA。如果采用穿电流表的方法测电流,由于电流表uA档的内阻非常大,会导致系统启动或由待机状态进入工作状态时,电流表上的压降非常大,导致系统无法工作。市面上的仪器非常昂贵,因此,这里开发一个小功率、低电压、较低成本的可测量uA级输出电流的可调电压源。

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32,电源芯片,运放


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):10R及以下直插电阻


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 PS:第一板,做的有点匆忙,各种飞线有点丑

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

      在开发低功耗产品过程中,需要经常测量产品所消耗的电流,通常产品在待机状态下工作电流是uA级的,而工作起来可达几十mA。如果采用串电流表的方法测电流,由于电流表uA档的内阻非常大,会导致系统启动或由待机状态进入工作状态时,电流表上的压降非常大,导致系统无法工作。市面上的仪器非常昂贵,因此,这里开发一个小功率、低电压、较低成本的可测量uA级输出电流的可调电压源。

3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?

本作品为低功耗产品开发者提供了一个实用的工具。


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

 

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

调压部分原理图:

电流检测部分原理图:

 

控制部分:

 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

这个作品主要功能分为两个部分:一个是电压输出可调(最高9V);一个是可以测量uA级电流。

       电压输出可调节是由开关电源芯片LM2596,以及运放TP2272来实现的。通过LM2596反馈电压一定,运放的虚短虚断,以一定的运算关系来控制输出电压大小。

       电流检测分为3个档位,0~250uA,0~800uA,0~50mA,自动切换量程。分别选择了不同运放,放大不同倍数,AD采集来计算当前电流值。


四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。


控制芯片采用STM32F103C8T6(http://www.szlcsc.com/product/details_9243.html);

开关电源芯片为LM2596-ADJ;

电压运放为TP2272(http://www.szlcsc.com/product/details_97075.html);

电流运放为OPA376(http://www.szlcsc.com/product/details_43122.html)和TP09(http://www.szlcsc.com/product/details_82815.html);

光耦采用的是TLP155E(http://www.szlcsc.com/product/details_57528.html)和BPC-817S(http://www.szlcsc.com/so/catalog/438.html)。


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。

https://v.qq.com/x/page/t0540mvoojl.html


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

体会:做实物坑真的很多;

技术问题:运放用的还是不够熟练;

未来规划:打算再做一板,修改一些有问题的地方,完善功能。



该帖子已被pika皮卡丘于Tue Aug 22 21:22:40 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Tue Jun 20 18:28:16 CST 2017   |  只看该作者 2#

欢迎参与! 期待楼主的佳作


您已经报名成功!

您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。

当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:  http://www.szlcsc.com/go/17523dej

《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
立创君
【官方工作人员】
73
主题
1140
回复
发表于Wed Jun 21 10:23:28 CST 2017   |  只看该作者 3#

>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。

>参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

>报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ

立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式元器件采购自营商城,正品 · 现货库存 · 4小时发货!
邪恶小法师
0
主题
13
回复
发表于Fri Aug 25 12:44:47 CST 2017   |  只看该作者 4#
支持下这种精简的小设计
小梁电子
2
主题
30
回复
发表于Fri Aug 25 23:32:40 CST 2017   |  只看该作者 5#
不是我泼冷水,你这种方法测量uA电流不实用,老师傅都是搭建三极管做电流放大电路进行精密电流的测试,而不是用运放,不信你翻模拟电路到集成电路章节,看三极管镜像电流那部分说明
立创小程
【官方工作人员】
4
主题
185
回复
发表于Sat Aug 26 12:39:00 CST 2017   |  只看该作者 6#
恭喜楼主获得了第二届立创商城电子制作节入围奖,虽然距离30强还有些小差距,30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
但到明年的第三届电子制作节,带上您更成熟的作品参赛时,也许就能一举夺冠了呢,现在,有众多优秀作品让你参考,投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html
不断前行
赵总赵总
0
主题
2
回复
发表于Tue Sep 26 15:41:59 CST 2017   |  只看该作者 7#
小梁电子 发表于 Fri Aug 25 23:32:40 CST 2017  5# 不是我泼冷水,你这种方法测量uA电流不实用,老师傅都是搭建三极...
还是学生吧?回去好好学习一下再回答问题,做技术的说出来的每句话都要严谨。
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部