查看:
83850
回复: 69 |
硬件3合1智能移动电源(三星NOTE7是怎样爆炸的?)
|
|||
|
发表于2016-10-30 13:30:34
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创君11月7日晚21点插楼提示:该作品已荣获首届立创商城电子制作节三等奖,点我查看6强完整名单。 立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
完整原理图已公开,本方案其实无需cpu也能工作 如果需要PCB的,赛后可以跟嘉立创合作 制作并提供pcb板,烧录程序亦会随板提供 |
|||
|
发表于2016-10-30 23:31:02
|
只看该作者
2#
挺好的,我之前为了搞明白充电电路,每天晚上查图纸,花了近一个月时间!这个方便多了
|
|||
|
发表于2016-10-31 08:53:52
|
只看该作者
3#
移动电源充电电流太小一直是诟病,用IC做充电管理更加,10000mAH移动电源理论上可以用0.25C充电,电流应该可以达到2A~2.5A,但是急着出产品的又没有胆量、经验的都想用IC了事,市面上很多移动电源,都是一个鸟样。TC4056A也还是在这范畴(1A充电),楼主突破这点我认为你们市场肯定好,提倡移动电源快速充电,别跟手机一样蜗牛慢速充电,折腾 |
|||
|
发表于2016-10-31 18:29:51
|
只看该作者
4#
学习了,获益匪浅,文档作的很漂亮,完美!
|
|||
|
发表于2016-11-01 13:11:21
|
只看该作者
5#
有什么好的锂电池推荐么 , 淘宝好多假货 。。。
|
|||
|
发表于2016-11-03 13:41:06
|
只看该作者
6#
有品牌的电池一般没什么问题,例如18650的话,长江,力神都可以
|
|||
|
发表于2016-11-03 13:42:08
|
只看该作者
7#
充电电流是不大,但因为是低成本的线性重新ic, 1A电流算不错了,1A就发热了,所以需要铺铜过孔散热 更大电流的需要DC或同步了,但成本就高很多 |
|||
|
发表于2016-11-03 16:00:15
|
只看该作者
8#
看来楼主果然专业!!想请教个问题:给充电宝充电的时候,如果充电输入电源的电压及电流足够大,但是充电电压只能持续1秒,休息5秒之后又恢复,恢复之后也只能持续1秒,然后又休息5秒,如此循环反复充电方式对充电宝有害吗? 静候专业人士的解答,不胜感激~~~ |
|||
|
发表于2016-11-03 17:39:14
|
只看该作者
9#
这个涉及到电池工艺的问题,可能向 电池生产厂家咨询比较准确, 因为其实电池里面的反应其实是电化学反应,跟我们电子行业相去甚远,可以说算是材料科学的一种
|
|||
|
发表于2016-11-03 21:57:06
|
只看该作者
10#
如果非要加一个智能概念,用一个stm32比较画蛇添足,diy不错,慢充还可以。实用电流太小4056线性充电,真用资料上的1a发热不是一般大
|
|||
|
发表于2016-11-04 17:24:50
|
只看该作者
11#
看起很清晰简单,以前没接触过这行业,知识量有点大,还需要慢慢推敲和理解下。不过总算对充电宝多一些了解了
|
|||
|
发表于2016-11-05 14:56:39
|
只看该作者
12#
真好!!
|
|||
|
发表于2016-11-05 19:01:27
|
只看该作者
13#
说得对,STM32 用在低价移动电源是很少的,但这个是电子项目,主要是介绍 移动电源的 几大系统基本原理,当然对高手来说没什么用 但相信对 很多没接触过锂电池使用的工程师有参考价值 采用这个芯片有几个原因: 1. STM32单片机常用,这个大家都了解 2.这个芯片很容易买到,立创商城也有 3.这个芯片是12位AD, 一般移动电源都是用12位AD的国产OTP单片机做量产,但如果用这些芯片,这里不合适,因为是OTP,只能烧录一次,而且大家不容易买到 4.这个芯片是FLASH单片机,用串口或者SWD接口均可非常方便的调试下载程序 所以经过考虑,还是用了这个芯片作为本项目的演示芯片,而且价格也不贵,就2块钱出头 至于 4056充电电流与热量问题, 这个 移动电源与小风扇方案,已经经过了几年的市场验证,做好铜箔扇热,没出现过任何过热或损坏的情况 1A电流是极限,一般不用1A, 实际产品常常将充电电流电阻控制在900mA左右,而且 充电电流会随着电池充入容量的增加逐步下降,不会一直这么热 4056这个芯片,可以说是 1A线性充电IC的 代表作, 价格便宜:2毛多, 性能稳定:检测电压比较准,不会出现过充情况,简直是 性价比超高的不二之选 当然效率没有 现在流行的同步方案高了,但同步方案贵啊~ 这个才2毛多~ |
|||
|
发表于2016-11-06 17:18:59
|
只看该作者
14#
利害! 高品质移动电源首选.
|
|||
|
发表于2016-11-07 11:16:51
|
只看该作者
15#
很不错,也比较实用,就是充电电流有点小,另外和那些3合一的其实也没多大差别,3合一也可以单独加过充过放等保护电路,山寨电源只是没加而已。
|
|||
|
发表于2016-11-08 10:56:03
|
只看该作者
16#
楼主好啊,我想进一步请教一下这个电路,能不能和我联系一下,QQ921485699,一介书生,谢谢
|
|||
|
发表于2016-11-08 11:17:08
|
只看该作者
17#
有问题可以直接在这里讨论,让更多人受益
|
|||
|
发表于2016-11-09 00:11:49
|
只看该作者
18#
楼主做的确实不错,今天有时间好好看看。 发现一个问题,开工第一篇,过充保护和过放保护的逻辑有问题,OC,OD引脚置低,关闭mos管 |
|||
|
发表于2016-11-10 17:12:32
|
只看该作者
19#
1,文档写的比较有条理,打字标题很到位。 2,PCB的3D模型不错,是自己做的模,可否共享模型库? |
|||
|
发表于2016-11-10 19:41:58
|
只看该作者
20#
对,这里写错了,是保护IC置低,关闭MOS管,高电平MOS管导通
|
|||
|
发表于2016-11-14 09:14:25
|
只看该作者
21#
没设计TYPE C接口?
|
|||
|
发表于2016-11-14 23:14:10
|
只看该作者
24#
基本功非常扎实,果然是硬件大牛,mark膜拜!
|
|||
|
发表于2016-12-04 16:55:02
|
只看该作者
25#
lZ,果真是电子大牛,你有这个板卡的结构尺寸约束图纸吗,自己也想试一个电子方案!
|
|||
|
发表于2016-12-19 15:23:56
|
只看该作者
26#
用4056线性充电有点败笔,效率低,发热大,1A电流,5V输入,电池电压3.5V左右,有1W多损耗,芯片温度应该也夸张
|
|||
|
发表于2016-12-25 13:31:20
|
只看该作者
27#
lz,你有这个板卡的结构尺寸约束图纸吗,就是PCB的外框尺寸图,我自己也想试一个电子方案,然后网上买些外壳回来自己组装下!
|
|||
|
发表于2017-01-07 10:34:11
|
只看该作者
28#
兄弟指出了问题所在,但这个 设计整体应该问题不大, 因为这是一个通用作品,主要目的是普及 锂电池充放电,保护升压等基础知识 所以选用1A线性充电IC 是一个比较均衡的选择,原因上面也说过了,价格便宜,性能可靠, 结构简单,不用cpu控制,全自动 当然缺点也有,就是充电电流不够大, 峰值1A,但同时想想,其实1A也是合理的,您看看很多 千元国产机, 充电头的输出能力就500mA!!! 好一点的也就配5V 1A的给你! 连卖 7000多元的 iPhone7 plus,也就配个1A的 充电头, 道理是不是这样? 还有发热问题,这个充电芯片大量应用了很多年了, 做好上下铺铜散热, 是没任何问题的,刚开始的 大电流1A充电,是比较热,但很快电池冲了一部分电后 充电电流就自动下降,不会一直很热的 |
|||
|
发表于2017-01-07 10:34:47
|
只看该作者
29#
暂时不能提供, 等待机会成熟 配合jlc pcb计划再提供
|
|||
|
发表于2017-01-08 21:14:00
|
只看该作者
30#
谢谢你的回复,jlc有消息了记得通知我,再次感谢你!
|
|||
|
发表于2017-01-15 09:30:13
|
只看该作者
31#
松下 18650重新到货了
|
|||
|
发表于2017-01-18 08:52:09
|
只看该作者
32#
好东西,又多学了一些。
|
|||
|
发表于2017-01-18 10:05:45
|
只看该作者
33#
请教一下,用什么方案充电,效率高呢
|
|||
|
发表于2017-01-21 15:23:43
|
只看该作者
34#
听描述属于脉冲充电,这对锂电池的寿命影响很大,最好不用; 锂电池的充电过程就是正极的锂离子往负极的碳晶格内嵌套的过程,瞬间大量离子的冲击会使晶格塌陷,就好比一堆人抢着去住房子把房子冲塌一样,导致电芯容量衰减; 电芯容量衰减的微观表现形式就是碳晶格的塌陷,浅充浅放小电流的时候塌陷的比较慢,反之则快; 当然,具体的充电电流要定量分析,一般来讲,锂电池0.5C充电就好了,举个例子:电池的总容量10000mAh,最大的充电电流就是5000mA,电流小于5000mA就随变你怎么充了。 |
|||
|
发表于2017-01-21 17:37:45
|
只看该作者
35#
这么卧虎藏龙,真的是个不错的方案。
|
|||
|
发表于2017-02-04 15:21:29
|
只看该作者
36#
一直想弄锂电池,是个好贴
|
|||
|
发表于2017-07-17 05:26:02
|
只看该作者
37#
收藏!
|
|||
|
发表于2017-09-18 11:46:04
|
只看该作者
38#
1W多的功耗,看着都怕。。。。。
|
|||
|
发表于2017-09-27 19:31:54
|
只看该作者
39#
主控芯片可以用HR8P506,超过性价比,低功耗,性能强大,华为的移动电源,充电宝都在用,价格优势明显,仅仅stm32f030一半的价格。 采购连接:http://club.szlcsc.com/article/details_8878_1.html 超低价格,批量仅仅3元一片。太超值了。 |
|||
|
发表于2018-02-26 17:09:51
|
只看该作者
40#
您好,我想请教一下您这电路是如何检测设备拔出的呢?轮询检测输出电流?
|
|||
|
发表于2018-05-02 17:01:06
|
只看该作者
41#
想问一下,为什么要用两个SC8205S ? DW01W官方数据手册上用了两个Nmos,SC8205S不是两个Nmos集成在一起的吗?
|
|||
|
发表于2018-09-01 23:21:45
|
只看该作者
42#
MARK,备用
|
|||
|
发表于2018-12-09 18:49:57
|
只看该作者
43#
马克
|
|||
|
发表于2019-04-03 14:58:56
|
只看该作者
44#
MARK
|
|||
|
发表于2019-04-12 17:21:43
|
只看该作者
45#
不能检测吧,用按键唤醒
|
|||
|
发表于2019-04-28 17:56:11
|
只看该作者
46#
mark
|
|||
|
发表于2019-04-29 17:25:59
|
只看该作者
47#
mark
|
|||
|
发表于2019-06-14 09:38:22
|
只看该作者
48#
Mark一些本贴。
|
|||
|
发表于2019-06-16 19:39:58
|
只看该作者
49#
mark |
|||
|
发表于2019-06-24 21:51:39
|
只看该作者
50#
有料!
|
|||
|
发表于2019-09-15 09:05:08
|
只看该作者
51#
单个8205是不是够用?8205中MOS管参数是指两个MOS管并联还是单个的?
|
|||
|
发表于2019-09-15 09:14:49
|
只看该作者
52#
我也觉得一个是够用了,而且余量很多 |
|||
|
发表于2019-09-20 11:55:46
|
只看该作者
53#
收藏率下改天跟着做个
|
|