查看:
1468
|
回复:
1
|
参赛作品《穿颅直流电刺激仪(tDCS Device)》
|
碧云天书
9
主题
25
回复 |
发表于2017-06-23 04:22:59
|
只看该作者
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):温云卿 2. 单位或学校名称(必填项):中国科学院神经科学研究所 3. 当前职务或职称(必填项):副研究员 4. 参赛作品的名字(必填项):穿颅直流电刺激仪(tDCS Device) 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 近十年来,一些神经科学研究和医学研究表明,经过头皮向大脑施加微弱的电流,可以改变大脑的功能。例如,美国国防部先进技术研究局DAPAR在士兵脑门上顶块9V电池,再把正负极贴在头皮上,结果发现和没贴电池的普通士兵相比,被电的士兵学习训练技能的速度显著高于普通士兵。影响到学习成绩的关键就是施加了穿颅直流电刺激(transcranious direct current stimulation, tDCS)。又如一些医疗案例显示,向癫痫病人施加tDCS,能减少癫痫发作的次数。tDCS是将大约30~60uA/cm2的直流电施加在头皮上,直接刺激大脑,调节大脑活跃程度的一种技术。由于tDCS是无损伤的医学干预技术,而且越来越的的实验证据证明其有效,所以这一两年tDCS受到的关注程度呈爆发式增长。 进行tDCS刺激,只需要一个tDCS刺激仪和两个贴片电极,非常简单,在家里就可以进行tDCS刺激。其内部主要是由恒流源构成,结构并不复杂,但美国厂商与内地买办相勾结之下,一台进口tDCS刺激仪的售价居然高达2万元人民币以上。这已经不是欺负医院的医生不懂行情了,简直就是欺负我中华无电工。婶婶可以忍,叔叔再不能忍了。 这里准备设计一个tDCS刺激器,除了能够输出tDCS电流,实现国外tDCS刺激仪所有功能以外,还准备根据我们前期的动物实验结果,加入以下功能,以方便安全地使用: (1) 人体保护电路。这点非常地重要!发生意外会很受伤。本设计可以避免发生常见的灼伤,并在将要发生意外的时候停止刺激并示警。 (2) 加入自动感应功能,在刺激电极没有正确安放,或者发生脱线等异常情况发生时,给予提示。 在这里参赛,还有一层意思,就是借助嘉立创平台,把tDCS干预大脑功能的理疗方式普及到中国的电子工程师社区,帮助中国迅速介入一种全新的大脑干预手段,为增强大脑的能力、治疗脑疾病占领先机。在大赛结束后,将公开所有的电路图纸及源代码,为国内的医疗电子领域向国际前沿发展尽一份心力。我认为当前医疗电子迫切需要的,不只是在高精尖方面做系统集成,更重要的是去发现新的医学干预途径,然后实现它。tDCS干预,就是这样的一个实例,简单、有效! 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32L053,SGM358,AMS1117-3.3,连接器,阻容常规元件等等,基本上所有的物料都从立创商城采购。 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):段码式LCD屏 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 联系是智能的基础,差异是发现的动力
|
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-23 09:49:50
|
只看该作者
2#
欢迎参与! 挺有挑战、研究和意义的课题,期待楼主的佳作
您已经报名成功! 您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。 当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见: http://www.szlcsc.com/go/17523dej |
|