查看:
16496
回复: 17 |
PMOS管的开关作用
|
|||
旺旺元件
1
主题
0
回复 |
发表于2017-06-27 12:54:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
如上图所示是一个PMOS做开关管的电路图,用的型号是NCE01P13K,他的电压最大可以支持100V,电流13A,大家都知道MOS管是靠GS极的压差来控制DS的通断,上图中输入电压是48V直接给S极,同时分出一路分压给G极,GS极的最大电压不能超过20V,否则会烧坏管子,48V_OUT是由单片机控制,当为高时,三极管导通,G极电压降小于S极电压,所以MOS管的S极和D极夜导通,从而给ACC供电。 |
|||
螃蟹大师
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-17 15:19:32
|
只看该作者
2#
做个记号
|
|||
大风刮过
7
主题
42
回复 |
发表于2017-11-11 20:34:27
|
只看该作者
3#
二极管形不成回路或者说电流太小,好像 不能算稳压电路吧。这样不知道行不行。 在G加一个下拉电阻行不行?? |
|||
伟伟
10
主题
58
回复 |
发表于2017-11-11 21:46:27
|
只看该作者
4#
加D5根本没有意义,因为有电阻分压,就没问题;而且楼上的也说了稳压管是要有一定电流才能正常稳压的。所以加D5就是画蛇添足。
STD12NF06LT4,3V就可以完全控制导通的12A N-MOS管。http://club.szlcsc.com/article/details_1796_1.html
|
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2018-01-27 01:07:16
|
只看该作者
5#
做个记号,这个电路刚好有用。
|
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-01-27 10:16:35
|
只看该作者
6#
这个图中R14用来泄放G极的电压,D5可以选择10-15V之间,此原理图D5选择8.2V的时候MOS还不是导通压降最低,要想输入电压可以在更大的范围变化,需要保证G极的电压在合理的范围内,R14也要取值更大些,这个原理图并没有错。 如果G极的电压不会超过极限,也不会过低,可以省略D5,直接电阻分压。 |
|||
昵称难找
1
主题
1
回复 |
发表于2019-10-31 18:09:13
|
只看该作者
7#
1、三极管在没有导通的是时候,G极电平难道不是48V? 2、就算稳压在20V以内,这颗MOS的导通条件是G/S电压-1.9V, 也就是48-20=-28V G/S=-28V,此时MOS已经导通了, |
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2019-12-03 17:10:34
|
只看该作者
8#
MARK一下
|
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2019-12-04 05:42:06
|
只看该作者
9#
二极管是稳压二极管,起保护作用的,稳压二极管可以改为18V或者15V
|
|||
HUDEE
0
主题
3
回复 |
发表于2019-12-24 15:57:13
|
只看该作者
10#
三极管没打开的时候Vgs=0(Vg=48V ,Vs=48V ),他这个稳压管根本就没用。
|
|||
加滋杰
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-31 11:42:00
|
只看该作者
11#
如果是室内环境,或者内部二级电源,48V电源稳定,原理图中分压电阻选取合理,这个稳压管可以省略 但如果是室外环境,一级电源,或是车载环境,就要考虑防浪涌了,否则可能一个高电压管子就穿了; |
|||
xfcycle
1
主题
1
回复 |
发表于2020-05-09 13:37:37
|
只看该作者
12#
我用了和这个一样的电路来控一个led灯,电池电压时30-42v,管子用的是SI2309 60v的pmos 。灯的功率大概在12w左右。大多数情况没什么问题,偶尔还是会出现管子挂了常通的情况。不知道说明原因。led灯是一个宽电压的灯可以6-48v工作,内置了恒流的电路。(这个电路我之前一直用,没出过问题,就是这个灯会这样。)
|
|||
葫芦娃
1
主题
15
回复 |
发表于2020-12-23 09:34:08
|
只看该作者
13#
做个记号
|
|||
努力干饭
0
主题
1
回复 |
发表于2021-01-21 18:07:26
|
只看该作者
14#
标记
|
|||
空既是空
0
主题
2
回复 |
发表于2021-09-28 09:21:28
|
只看该作者
15#
我也有点闹不明白这个稳压管有个毛用啊,我这图上的是个12V的稳压管
|
|||
xiaoyang
0
主题
2
回复 |
发表于2021-11-18 16:39:40
|
只看该作者
16#
GS电压通常20v,截至时钳位
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2021-11-18 17:17:56
|
只看该作者
17#
正常情况是没用,实际可能会有反激电压
|
|||
MDD二极管桥堆
531
主题
6
回复 |
发表于2022-05-25 16:55:00
|
只看该作者
18#
MDD辰达行电子,专业研发生产mos管,二三极管,TVS,ESD,桥堆
|
|