查看:
8466
|
回复:
12
|
又炫又好玩的RGB LED灯WS28xx系列强势上线!创客必备!
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-06-29 00:29:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
如果您是创客或者对maker 很关注和了解,您一定听说这过这个LED 智能芯片灯 --- WS2812B及相关系列IC。 这个IC为何火爆? 这个从红遍国际创客 Sparkfun 或 seeed 网站,即可知道!
这个RGB灯,外形如下图,它除了内置一个传统的RGB 灯(可发出各种各样的颜色),还内置有一个ASIC(专用集成电路IC)-- 用途是实现串行控制。
WS28xx 系列RGB LED(也称集成光源)的主要特点: ●控制电路与RGB芯片集成在一个5050或3535封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 1、 硬件电路是很简单的,只需要各个灯像火车一样串联起来即可,单面板或FPC柔性线路板即可布线。
2、应用范例:
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2017-06-29 09:39:17
|
只看该作者
3#
这个好,有现货了
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-06-30 09:05:12
|
只看该作者
4#
之前一直找能单独控制每个灯颜色的软灯条,没有,最终放弃了。
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-06-30 09:12:13
|
只看该作者
5#
6Pin和4Pin多出来的那两个脚是做第二路信号传输吗? |
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-06-30 09:33:49
|
只看该作者
6#
这个WS28系列就是可以单独控制颜色的~
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-06-30 09:35:07
|
只看该作者
7#
是的,6 pin 比如(WS2813B)就是多了一个做第二路信号传输,这样串联的灯当中,有损坏的,也不影响其他灯。
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-06-30 12:12:12
|
只看该作者
8#
早前一直申请不下来,怎么你就成功了
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-07-01 09:27:48
|
只看该作者
11#
女人多变
|
|||
永不止步
0
主题
2
回复 |
发表于2017-07-01 11:47:04
|
只看该作者
12#
有木有谁有stm8控制这个芯片的例程呢?能否发个来参考下,我这边只能写1,不能写0
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-07-27 14:59:35
|
只看该作者
13#
老外写的调试过程,参考这里: https://cpldcpu.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812/ 该文对应的 C语言 驱动库源码(给AVR的,不过移植到 STM8 也简单的) https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/ |
|