论坛首页 > 创客天地 > 首届立创商城电子制作节 > 便携式恒温电烙铁控制器
查看:7867  |  回复:24
便携式恒温电烙铁控制器 本帖主对外承接开发,联系作者
枯凡
2
主题
12
回复
发表于Mon Oct 31 23:17:11 CST 2016   |  只看该作者 1# 电梯直达

便携式恒温电烙铁控制器   

  1. 1、作品简介 (用途、目的和意义)

当提到恒温电烙铁,广大电工首先想到的应该是一个936那样的大家伙,然而那确实太大了,如果你带着936出差的话(很不幸,我以前就带着936跑过四五个城市)。这也是我这个便携式恒温烙铁控制器的出生许可证,目标尺寸:普通U盘大小,以后出差时电烙铁控制器就藏在J-Link的盒子里面,毕竟我出差必然要带J-Link。供电则使用笔记本的适配器,或者其他直流电源,6V-24V之间都可以。

纯属个人工具,所以到目前为止也没有给她穿个外壳,用料也是手边有啥就用啥,参加本次活动也是想看看如果有很多朋友需要的话就改进一下结构和用料,做到更小更便宜。

  1. 2、作品亮点(如果有请写出)
  2. 1、OLED显示屏,给控制器换一张萌萌的脸;
  3. 2、PID算法实现快速恒温;
  4. 3、卡尔曼滤波算法,告别噪声干扰,还你一个漂亮的波形;
  5. 4、串口控制台(使用匿名科创的地面站,在此感谢!),调试利器;
  6. 5、STM32的双ADC同步采样,软件上消除工模干扰。

作品制作过程中使用的技术价值可能远远超过产品本身。

  1. 3、系统构架图
  2.  

     

  1. 4、原理图

原理图过于简单,不做过多描述,直接上图:

 

  1. 5、材料清单(BOM列表)
  2.  
  3. 电源芯片MP2307         http://www.szlcsc.com/product/details_33595.html
  4. 场效应管IRF7832        http://www.szlcsc.com/product/details_3384.html
  5. 功率电感10uH           http://www.szlcsc.com/product/details_55003.html
  6. 贴片晶z16M            http://www.szlcsc.com/product/details_13304.html
  7. 显示屏 0.96’OLED

  1. 6PCB实物图

       

        

 

 

     

        

              

          

          

  1. 7、软件部分的描述(扩展选项,可不写)

    

     

         

  1. 串口控制台实现实时温度原始波形(蓝色)和经过卡尔曼滤波之后(紫色);并可通过串口指令随时调整卡尔曼参数 FILTER@30@0.001@0.61 FILTER为指令识别,控制台可以实现多种控制,比如PID参数调整或者其他任何参数修改,
  2. @为分隔符;第一个数值30为测量噪声即是measureNoise_R,第二个数值0.001为过程噪声processNiose_Q,第三个参数为最初估计值,最好不要为0,否则滤波器会认为你给定的初值是最优结果。
  3.  
  4. PID参数调整时的界面跟这个基本一致,可以随时参照温度响应曲线修改参数已达到理想的控制效果,PID参数整定是个体力活,在此就不做过多介绍了,有需要的朋友可以找我交流。
  5. PID参数整定是使用指令格式为PID@kp@ki@kd  实际上此串口控制台的通用格式为CMD_TYPE@para_1@para_2@para_3 目前支持三个参数,对参数数目没有具体要求, 可以在程序中修改。

        

 

  1. 8、作品演示(扩展选项,可不写)

如果您的作品想给大家演示,欢迎您以视频的方式SHOW给大家看看。

  1. 9、总结

该帖子已被枯凡于Tue Nov 01 00:04:30 CST 2016编辑过
回复 收藏
  举报
小舟
1
主题
4
回复
发表于Wed Nov 02 13:50:52 CST 2016   |  只看该作者 2#
什么时候出套件卖啊!
组合创新
0
主题
24
回复
发表于Wed Nov 02 14:42:27 CST 2016   |  只看该作者 3#

好想法,我也很喜欢,考虑多点,没有必要这么小,建议 便携式 手掌大小的 


理由如下 :


保守的说,  线路线宽多少? 如果 常见的线宽 限制 电流 为 500ma , 


怎么在 低压下 解决 大电流问题呢,


一般是 50w的 速度快,

保守点 35w ,那么 笔记本  19v 下 2a , 所以 提高线宽是必要的, 

保守点 35w ,那么 电脑ATX 12v 下 3a , 所以 提高线宽是必要的, 6倍大小 ,线路板应该 稍微大一点啊


936 内部的 线路板 大小 是 多方面考虑的 工业设计。其实那也只有手掌大小,携带也很方便的。不要的 是笨重的变压器 和 太大的外壳。


工业化的设计的考虑, 才能够走得远。大哥


PS  ,,,1111网站半价哎,,,希望那时候 买到  你的 便携式手掌版本电烙铁温控



组合创新
0
主题
24
回复
发表于Wed Nov 02 14:54:43 CST 2016   |  只看该作者 4#

建议2 


显示屏 太花哨,也容易摔坏,,,


方法1 改成 声音提示 更实际。


方法2 或者同时 改成 led  4个灯 ,1个灯表示100度,

最后1位的灯 长亮 为满百,闪烁为不满百,,,进一步    半秒暗 半秒,表示50度左右  

这样 240度  就是 2亮  和 1闪 且 半秒暗 半秒


注意 长亮  实际是闪烁比较快的 ,人不觉察。理由 led的接通后发热,控制散热,

组合创新
0
主题
24
回复
发表于Wed Nov 02 15:17:39 CST 2016   |  只看该作者 5#


另外 我x宝 上也搜索了。 好看的 特别小,贴片的。 还有款大的全是插件,脚也很密。


我感觉那是 商品化的板子 ,不是爱好者玩的。改元器件太不方便。


我希望 板子 元器件间距 要尽可能大于 2个 常见的 电烙铁 (马蹄),


也要方便 用户 调整元器件,,毕竟是 爱好者 。


需求改进 是常事。


我感觉   加热过程 ,开始部分 小电流 加热的预热过程, 是延长发热体 寿命的重要方法,我不知道 楼主 ,关注这个问题没有。


组合创新
0
主题
24
回复
发表于Wed Nov 02 15:24:26 CST 2016   |  只看该作者 6#


建议3 

电路供电切换问题

电烙铁 使用   电池方式  在焊接时候 保温 ,同时保护 焊接件 防止静电击穿问题,   我不知道 楼主 注意到了没有。

DIY小跃
2
主题
100
回复
发表于Wed Nov 02 18:17:36 CST 2016   |  只看该作者 7#
组合创新 发表于 Wed Nov 02 14:42:27 CST 2016  3# 好想法,我也很喜欢,考虑多点,没有必要这么小,建议 便携式 ...
手掌大小的我有  双11打折
枯凡
2
主题
12
回复
发表于Wed Nov 02 21:55:36 CST 2016   |  只看该作者 8#
小舟 发表于 Wed Nov 02 13:50:52 CST 2016  2# 什么时候出套件卖啊!

目前没有考虑出套件哦,做这个纯属是个人工具,如果你想要我可以提供文件,你自己做一个,毕竟做一个也挺好玩的!

如果想要的朋友多我才考虑优化电路结构,那时候再出套件,尽量做得好看些、便宜些。目前这个用料是比较浪费的。

枯凡
2
主题
12
回复
发表于Wed Nov 02 22:07:04 CST 2016   |  只看该作者 9#
组合创新 发表于 Wed Nov 02 14:42:27 CST 2016  3# 好想法,我也很喜欢,考虑多点,没有必要这么小,建议 便携式 ...

这个版本供电线宽是40mil的,理论通过2.3A电流,我这个持续焊板4个小时以上不会出问题,在供电电压比较低的时候功率也达不到额定值,加热会变慢,测试过12V的电源。最开始打算电源线上镀锡或者埋铜线,不过查了一下资料觉得40mil够了就没有直接盖油了。

 

目前这个版本完全没有工业设计的概念,说实话我也不懂工业设计,后期如果大家想要我的话我再改进

枯凡
2
主题
12
回复
发表于Wed Nov 02 22:11:55 CST 2016   |  只看该作者 10#
组合创新 发表于 Wed Nov 02 14:54:43 CST 2016  4# 建议2 显示屏 太花哨,也容易摔坏,,, 方法1 改成 声音提示 ...

显示屏就是为了好看,而且这个东西不仅仅是电烙铁,更换软件就变成了一个智能浇花器了, 我今晚之内会发另外一个帖子,利用这个硬件做成一个浇花用的

语音的太麻烦,LED实现辨识度不高,不过你提的这个思路很好!有些只针对开发人员的指示用这个方法很好,别人看不懂,只有专业的才能“解密”。哈哈哈

枯凡
2
主题
12
回复
发表于Wed Nov 02 22:18:42 CST 2016   |  只看该作者 11#
组合创新 发表于 Wed Nov 02 15:17:39 CST 2016  5# 另外 我x宝 上也搜索了。 好看的 特别小,贴片的。 还有款大的...

非常感谢您的持续回复,这个版本硬件的可玩性不高,总的也就没有几个器件,改动的可能性不会很大,主要还是软件好玩

预热保护加热体这个事情我还真没有考虑过呢,都是一上来就满功率加热后续再利用PID算法降低功率以便最短的时间内达到可以焊接的目的。以后可考虑增加预热功能,这个软件上实现也比较方便。

枯凡
2
主题
12
回复
发表于Wed Nov 02 22:24:09 CST 2016   |  只看该作者 12#
组合创新 发表于 Wed Nov 02 15:24:26 CST 2016  6# 建议3 电路供电切换问题 电烙铁 使用 电池方式 在焊接时候 ...

静电这个问题真难住我了,烙铁手柄里面的5根线其中一根是接外壳的,但是由于这个是直流电源供电的,所以那个地线就被我置空了,因为我真不知道接哪里合适,如果你能给个建议,感激不尽。

保温这个不知是不是烙铁温度保持, 烙铁温度是能一直保持在设定的温度线上非焊接状态温差不超过1度,这个是PID的作用。

组合创新
0
主题
24
回复
发表于Thu Nov 03 20:17:29 CST 2016   |  只看该作者 13#
DIY小跃 发表于 Wed Nov 02 18:17:36 CST 2016  7# 手掌大小的我有 双11打折

因为 楼主不准备 出这


我就方便联系你


这系统,联系不了你,,,你给 你那东西的 链接啊   或者 怎么搜索,,


怎么这么不会宣传自己的东西啊,随时随地要 方便别人搜索你的产品啊

组合创新
0
主题
24
回复
发表于Thu Nov 03 20:18:51 CST 2016   |  只看该作者 14#
枯凡 发表于 Wed Nov 02 22:11:55 CST 2016  10# 显示屏就是为了好看,而且这个东西不仅仅是电烙铁,更换软件就...


单调的 频率 发声 不难啊,1个 三极管放大


蜂鸣器 更简单

组合创新
0
主题
24
回复
发表于Thu Nov 03 20:23:16 CST 2016   |  只看该作者 15#
枯凡 发表于 Wed Nov 02 22:24:09 CST 2016  12# 静电这个问题真难住我了,烙铁手柄里面的5根线其中一根是接外壳...


太少见的地方,我也没有把握。


地线 也可能是 参考的中位电平  我也不太专业区分这 


可以求教 力创的技术人员




第三天补充 ,昨天  被你的话误导。 你说是 接市电 变压后的,


我 说电池保温 ,不要求 一定是 某个温度,,,,只要减缓 冷却 就可以 , 


我的想法 是指  像电话那样 切换 回路后,电烙铁 接电池,没有市电 间接 连接电烙铁 ,


 电烙铁的 地线  , 被焊接的 线路板的 地线  和   工作的地线 (如果要求高) 相连    。 也许同时是接  电池的 地线吧

组合创新
0
主题
24
回复
发表于Fri Nov 04 20:31:10 CST 2016   |  只看该作者 16#


x宝 发现  936恒温烙铁控制板   20元 左右 ,搜索 相关 资料  ,


关键是 对 测温元器件的 读取 分析


以前记得  说 是 测2个温度,要考虑 在具体温度下    测温元器件的 漂移  

DIY小跃
2
主题
100
回复
发表于Fri Nov 04 22:44:06 CST 2016   |  只看该作者 17#
组合创新 发表于 Fri Nov 04 20:31:10 CST 2016  16# x宝 发现 936恒温烙铁控制板 20元 左右 ,搜索 相关 资料 ...
这个温漂需要加温度补偿一般用一个NTC解决,拆解白光千元烙铁里面就有冷端补偿
组合创新
0
主题
24
回复
发表于Thu Nov 10 13:01:48 CST 2016   |  只看该作者 18#
DIY小跃 发表于 Fri Nov 04 22:44:06 CST 2016  17# 这个温漂需要加温度补偿一般用一个NTC解决,拆解白光千元烙铁里...

恭喜哦  DIY小跃   比赛 排名 很不错 ,,再接再厉啊  ,


深圳芙蓉王
0
主题
1
回复
发表于Wed Dec 28 13:40:12 CST 2016   |  只看该作者 19#

我的建议:

1、不要显示屏,一个大半圆,指针到哪里,大概多少度电工心里很清楚,就跟老司机不需要倒车后视镜一样

2、手柄上留一个插座,不管什么电源,通上就开干。

如何实现我这个功能我也在思考中,不过要感谢撸主的帖子。


土豆油啊
0
主题
1
回复
发表于Sat Feb 11 19:14:02 CST 2017   |  只看该作者 20#

好喜欢这个工具,很实用,我也有过带个大烙铁出差的经历!楼主能否分享下资料,也想做一把玩,看着太漂亮了!

xiaoyi
0
主题
1
回复
发表于Fri Mar 10 21:28:23 CST 2017   |  只看该作者 21#
枯凡 发表于 Wed Nov 02 21:55:36 CST 2016  8# 目前没有考虑出套件哦,做这个纯属是个人工具,如果你想要我可...
想自己做个玩玩,能提供文件吗?先谢过!若可以发我邮箱吧770382556@qq.com。
SeanLiu
0
主题
2
回复
发表于Tue Mar 21 22:58:07 CST 2017   |  只看该作者 22#

很好的创意。对于出差的朋友来说是个好东西。可以考虑出个套件吗?

爱恨一瞬间
0
主题
2
回复
发表于Thu Sep 14 17:42:50 CST 2017   |  只看该作者 23#
不错,楼主好久出套件,可以把源文件返现不,自己可以DIY玩玩
shuichesc
0
主题
3
回复
发表于Mon Feb 26 14:31:57 CST 2018   |  只看该作者 24#

真的不错,好想做一个,能有套件,我来做做。

或者能和我联系QQ:103617399  103617399@qq.com

编号89757
0
主题
1
回复
发表于Wed Jul 04 19:20:47 CST 2018   |  只看该作者 25#
您好,想做一个试试看,能否提供资料呢 谢谢啦。87380974@qq.com
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部