论坛首页 > 交流专区 > 代售推荐 > MP2307快速充电芯片首选 比MP158...
查看:7258  |  回复:13
MP2307快速充电芯片首选 比MP1584效率更高 快充应用
51飞得更高
1
主题
4
回复
发表于Mon Jul 03 08:44:54 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

最近准备做一款能够支持24V输入,5v输出的,快速充电控制板。   评估了多款芯片,很多标称可以达到2A、3A的转换芯片,实测到了1.5A左右时发热就非常严重,而且大部分需要外置1个肖特基二极管,既增加成本,又增加线路板尺寸。经各项评估对比,还是选择了MP2307芯片,在5V 2A的情况下,可以长时间稳定工作,芯片和电感只是微微有些发热而已。MP2307芯片是同步降压芯片,无需外置肖特基二极管,线路板尺寸也可以做得非常小。   实测MP1584在5V 1.5A的时候,工作1-2分钟发热就扛不住了。

如果是24V输入的应用(手册标称的最高26V输入,最好不要长时间工作在输入电压超过24V的地方),我们实测的时候直接输入24V是没什么问题的,  为了保险起见可以在输入端串2个M7稍微降降压。

  该帖子已被51飞得更高于Mon Jul 03 08:49:10 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
John
7
主题
271
回复
发表于Mon Jul 03 09:01:39 CST 2017   |  只看该作者 2#

MP2307可是神器,3R33里边用的就是这个,还可以搞成负压模式,共正极升压

这个价格跟淘宝那些所谓原装正品一样了

不错不错

HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
51飞得更高
1
主题
4
回复
发表于Mon Jul 03 11:02:35 CST 2017   |  只看该作者 3#
立创的都是原装正品,而且是含17%增税的价格。  相对来说这个价格很有优势
SOKEEHERS
0
主题
2
回复
发表于Mon Jul 03 11:35:06 CST 2017   |  只看该作者 4#

TPS54331 28V输入 开关频率更高电感更小,价格和效率基本一致;为什么要超压工作~

这个嘉立创可以SMT直接贴好的

粤饼粤饼
0
主题
2
回复
发表于Thu Jul 06 17:45:36 CST 2017   |  只看该作者 5#
实测MP1584在5V 1.5A的时候,工作1-2分钟发热就扛不住了。>>>>>>没有楼主说的那么利害,我测过5V,2.8A-24小时温度有六十度左右.
51飞得更高
1
主题
4
回复
发表于Sat Jul 15 14:12:59 CST 2017   |  只看该作者 6#
粤饼粤饼 发表于 Thu Jul 06 17:45:36 CST 2017  5# 实测MP1584在5V 1.5A的时候,工作1-2分钟发热就扛不住了。>&g...
发热和输入电压也有关系的, 压差越大发热越厉害,不知道这位朋友测试的输入电压是多少。我们之前测试是是24v输入电压 5v输出。  MP2307  MP1584 TPS54331 APW7301的方案都有测试过,同等条件下,MP2307的表现是最出众的(转换效率最高、发热最小)。
该回复已删除! 7#
51飞得更高
1
主题
4
回复
发表于Sat Jul 15 14:15:30 CST 2017   |  只看该作者 8#
很多芯片标称的2A  3A,实际用的时候,远远达不到标称值。选择方案的时候,还是要以实际测试为准。
在广东放牛
0
主题
1
回复
发表于Sat Jul 15 14:56:06 CST 2017   |  只看该作者 9#
MPS芯片输入能够支持48V-60V的芯片输出电压12V,电流在2A左右的
jeraw
12
主题
174
回复
发表于Sat Jul 15 16:43:25 CST 2017   |  只看该作者 10#
文档中不是写4.75-23V,输入24V超标使用啦
Wattle0Hua
5
主题
102
回复
发表于Sat Jul 15 21:13:56 CST 2017   |  只看该作者 11#

好像对于商城自营的MP2315来说,除了便宜一些,其他参数都是完败啊……


51飞得更高
1
主题
4
回复
发表于Tue Jul 18 08:08:09 CST 2017   |  只看该作者 12#
Wattle0Hua 发表于 Sat Jul 15 21:13:56 CST 2017  11# 好像对于商城自营的MP2315来说,除了便宜一些,其他参数都是完...
批量出货的产品,  价格还是非常重要的呢。  1个芯片差了3毛多呢, 那可不是一点点哦
yangxf1217
3
主题
11
回复
发表于Fri Sep 28 10:54:17 CST 2018   |  只看该作者 13#

楼主是用官方给的工具计算出周边器件大小的吗?

我准备做一个7-9V输入5V2A输出的电路,不知道这个芯片行不行。

xq12353
0
主题
3
回复
发表于Sat Dec 22 11:22:53 CST 2018   |  只看该作者 14#
51飞得更高 发表于 Sat Jul 15 14:12:59 CST 2017  6# 发热和输入电压也有关系的, 压差越大发热越厉害,不知道这位朋...

这个应该不是压差问题吧,这个是电源芯片的频率,就是设计的导通频率。这个越快才会出现这个问题


  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部