论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 求助!!RMII接口+PHY芯片通讯失...
查看:1894  |  回复:9
求助!!RMII接口+PHY芯片通讯失败
qqcooler
3
主题
7
回复
发表于Wed Jul 05 23:40:04 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

我使用的wifi模块支持以太网RMII接口,想集成一个PHY芯片设计到mini PCI-E的底板上,我根据WiFi模块推荐的电路原理图设计了新的原理图,打板后发现以太网口不通讯。

附件是原理图,请高手帮忙查找一下问题,小弟感激不尽!MiniPCIe.pdf

附件是原理图文件!

 
回复 收藏
  举报
ChessWorld
40
主题
777
回复
发表于Thu Jul 06 10:18:49 CST 2017   |  只看该作者 2#
我没做过这种接口,爱莫能助了
intron
0
主题
1
回复
发表于Sat Jul 08 15:39:52 CST 2017   |  只看该作者 3#

注意看xPico240的第23、24脚,居然都接了网络“8720TXD0”。

先用尖刀、漆包线修改一下电路板试试。

kchen21
0
主题
1
回复
发表于Sun Jul 09 11:46:31 CST 2017   |  只看该作者 4#

1:xPico240的23/24脚都是8720TXD0。将24脚的PCB线割断,再飞到8720的18脚

2:49.9欧和12.1K(R7)最好是高精度电阻

3:确认8720和PCIe模块的以太网电平是否匹配,如果不匹配就要在中间加网络变压器转换电平

4:IP4234是USB保护器件,可以用到这里么?输入输出端内部是串有电阻的。(这个器件没用过,所以不太了解能否用到以太网)

该回复已删除! 5#
qqcooler
3
主题
7
回复
发表于Mon Jul 10 10:51:59 CST 2017   |  只看该作者 6#
kchen21 发表于 Sun Jul 09 11:46:31 CST 2017  4# 1:xPico240的23/24脚都是8720TXD0。将24脚的PCB线割断,再飞到...

非常感谢你详细的回答。

1:xPico240的23/24脚都是8720TXD0。将24脚的PCB线割断,再飞到8720的18脚

已发现错误,我割线试试。

2:49.9欧和12.1K(R7)最好是高精度电阻

我确认一下

3:确认8720和PCIe模块的以太网电平是否匹配,如果不匹配就要在中间加网络变压器转换电平

这个我再检查一下

4:IP4234是USB保护器件,可以用到这里么?输入输出端内部是串有电阻的。(这个器件没用过,所以不太了解能否用到以太网)

在之前的设计中用过这个作为以太网的保护,是可以用的。

另外我现在有将这个器件卸载直接飞线。


qqcooler
3
主题
7
回复
发表于Mon Jul 10 10:53:10 CST 2017   |  只看该作者 7#
smallmount 发表于 Mon Jul 10 10:50:49 CST 2017  5# 该回复已删除
开发板原理图是25MHZ的, 我有购买一块微雪的8720转以太网的板子,这个上面是50MHZ的,我先飞线排除一下问题,
smallmount
8
主题
120
回复
发表于Mon Jul 10 11:56:06 CST 2017   |  只看该作者 8#
qqcooler 发表于 Mon Jul 10 10:53:10 CST 2017  7# 开发板原理图是25MHZ的, 我有购买一块微雪的8720转以太网的板子...
25MHz也是可以的
该回复已删除! 9#
qqcooler
3
主题
7
回复
发表于Tue Jul 25 02:41:10 CST 2017   |  只看该作者 10#

问题已经解决:

1,在Led1 和LED2两个信号线上少了两个10K的下拉电阻,

2,重新飞线23和24


总结:

1,缺少电子原理及设计经验

2,不仔细

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部