查看: 6311  |  回复: 9
10uF0402电容失效原因
sumser
2
主题
2
回复
发表于2017-07-07 09:08:31 | 只看该作者
1# 电梯直达

 

如上图所示,电容C35失效,电容容值为10uF 

sumser
2
主题
2
回复
发表于2017-07-07 09:26:39   |  只看该作者
2#
如果电容的额定工作电压是10V击穿电压是多少
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-07-07 09:29:23   |  只看该作者
3#

如何失效了?

商城上这款LDO: MD53U33 或许更具性价比,驱动负载也是500mA , Iq更小,输入耐压更宽,只是没有EN引脚。

http://www.szlcsc.com/product/details_112915.html



高速低压差 LDO
MD53UXX系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低功耗电流, 高抗纹波率, 正电压型电压稳压电路。
由于内置有低通态电阻晶体管,因而输入输出压差低。最高工作电压可达
10V,适合需要较高耐压的应用电路。

 

■ 特性:
·输出电压精度高。 精度 ±2%  
·输出电流 典型值 500mA
·输入输出压差低。 典型值 1.5mV Iout=1mA
·超低功耗电流。 典型值 25uA
·低输出电压温漂 典型值 50 PPm /℃
·输入耐压。 升至 10V 保持输出稳压
·输出短路保护 短路电流 50 mA
·高抗纹波率 典型值 65db


John
6
主题
276
回复
发表于2017-07-07 10:36:58   |  只看该作者
5#
sumser 发表于2017-07-07 09:26:39  2# 如果电容的额定工作电压是10V击穿电压是多少
你该不会用的是三星的0402吧,那击穿了也正常
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
电子工具
4
主题
27
回复
发表于2017-07-07 10:48:26   |  只看该作者
6#
ChessWorld 发表于2017-07-07 09:29:23  3# 如何失效了?商城上这款LDO:MD53U33或许更具性价比,驱动负载也是500mA,Iq更小,输入耐压更宽,只是没有EN...
这个LDO不便宜啊,最大的特点是什么?
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复
发表于2017-07-07 11:20:59   |  只看该作者
7#
John 发表于2017-07-07 10:36:58  5# 你该不会用的是三星的0402吧,那击穿了也正常
三星的电容质量不行吗?还是0402的怎样了?
ChessWorld
36
主题
820
回复
发表于2017-07-08 09:45:06   |  只看该作者
8#
电子工具 发表于2017-07-07 10:48:26  6# 这个LDO不便宜啊,最大的特点是什么?

这颗 MD53U33 的最大特点就是纹波抑制比很高(PRSR,输入变化,但对输出的电压影响极小),此外是响应速度很不错。


飞云
1
主题
36
回复
发表于2017-07-12 17:25:01   |  只看该作者
9#
0402电容有10uF的????
吾辈当自强
0
主题
8
回复
发表于2022-10-15 12:24:12   |  只看该作者
10#
飞云 发表于2017-07-12 17:25:01  9# 0402电容有10uF的????
0402 有10UF的

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部