查看:
8600
|
回复:
14
|
大家看看这款多功能(芯片)PCB测试版,怎么样?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-07-07 11:52:16
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创工程部的小伙子们,经常收到商城客户的技术咨询和进行售后服务,为此工程部的小陈设计了这款神器 因此,经常需要对各种芯片和器件进行测试,通过以下这个“万能板“”可方便进行应用电路的搭建。 该PCB板基本涵盖了最常用的器件封装,后续完善后,我们会以方案验证板的形式,免费赠送给大家。 当前可免费赠送的方案验证板,可参考这里:http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html 以下是这个多功能(芯片)PCB测试版的正反2面图:
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-07-07 12:06:36
|
只看该作者
2#
带IC封装的洞洞板的贴片版!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-07-07 12:35:54
|
只看该作者
3#
是的。洞洞板很多了,很常见了。所以这款才是贴片板的,还带各种IC封装。 该板的尺寸是: 10x10 CM, 厚度:1.6mm。 IC周边是方块矩阵,便于焊接各种封装尺寸的阻容(0402~1206)。 小正方形方块的间距是2.54mm, 方便跟2.54插针插座的各种电子模块对接。 |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-07-07 13:37:45
|
只看该作者
4#
这个不错。。。。
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-07-07 14:29:30
|
只看该作者
5#
顶顶, 一顶, 真心喜欢这个设计.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2017-07-07 14:49:22
|
只看该作者
6#
建议一排相邻方块连通,然后下一排不连通,然后下一排再联通,这样焊接更方便。
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2017-07-07 15:11:05
|
只看该作者
7#
赞一个! SOP类的IC,建议加长焊盘,可适应pitch相同器件宽度不同的IC,更方便了。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-07-07 18:24:05
|
只看该作者
8#
SOP32 那个封装,就是支持窄和款两种封装的。
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2017-07-07 19:11:54
|
只看该作者
9#
其它的也设计成这样就更好了。也可以每种PITCH的SOP类封装,按最大管脚数目和最大长,宽,做一个兼容其它所有同类不同长宽但PITCH相同的,就更方便了。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-07-08 09:24:39
|
只看该作者
10#
嗯,是的。 后续,还有独立封装的小板子。 最快应该可以在7月底前都上线。 |
|||
孙大明
3
主题
9
回复 |
发表于2017-07-08 10:30:55
|
只看该作者
11#
还是单个单个的比较好 比较适合插在万能板上 你这种飞线太费劲
|
|||
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-07-11 17:03:48
|
只看该作者
12#
测试板实物已经到手了,第一眼感觉就是“银光闪闪”的,仔细看了下感觉很不错,很适合我们经常测试器件的同事使用,顺便说一下,嘉立创的板子果然很漂亮! 立创商城电子制作节(审核专员)
|
|||
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-07-11 17:18:25
|
只看该作者
13#
像大多数网友说的一样,有时候小型转接板会比较方便使用,所以我们下一块转接板已经成形了,正在嘉立创制作生产中,很快就能收到实物咯!!! 这块转接板长*宽:35.46mm*20.32mm 此板有正反两面,适用于SOP-8-150mil至SOP-28-300mil,SSOP-14-208mil至SSOP-28-208mil, TSSOP-14至TSSOP-28
立创商城电子制作节(审核专员)
|
|||
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-07-11 18:09:11
|
只看该作者
14#
上述转接板,左边支持间距0.65mm,右边支持间距1.27mm,大伙不要认错窝~
立创商城电子制作节(审核专员)
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-09-27 16:38:19
|
只看该作者
15#
|
|