论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 24V转5V输出1A(aoz1282ci)电源...
查看:5562  |  回复:16
24V转5V输出1A(aoz1282ci)电源方案
闲情三昧
2
主题
9
回复
发表于Sat Jul 15 23:08:18 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

在24V转5V 12V转5V输出电流小于1A,AOZ1282CI是比较理想的解决方案。实测比国产的2575 2576等更稳定,电路体积小,纹波和噪声小(以前在电力产品上用国产2576会莫名奇妙的损坏,之后改为AOZ1282CI问题解决)。与mp2451(最大电流0.6A)相比输出电流更大,有短路保护功能(mp2451没有短路保护功能),相同负载条件下(0-0.6A)纹波和噪声相当。

原理图如下:

 

注意:1、C2和C3一定要用X5R或者x7r材料的贴片电容

         2、L1最好选用屏蔽电感,或者磁胶电感。

         3、对于dc-dc电源来讲一个良好的布局是关键(请参考TI<Five steps to a great PCB layout for a step-down converter>)。


下面给出笔者做的模块电路的测试数据,仅供参考。

测试条件:输入24V 输出接电子负载,图片中有示波器垂直和水平的档位值,请自行参考,不再图片下作说明,示波器20M带宽限制

            

1、空载时


 

2、0.3A负载

 

3、0.5A负载

 


4、1A负载

 

         





回复 收藏
  举报
mark
1
主题
88
回复
发表于Sun Jul 16 18:57:15 CST 2017   |  只看该作者 2#

这个看起来不错, 就是货有点奇怪,16年都有记录。

John
7
主题
271
回复
发表于Mon Jul 17 09:14:40 CST 2017   |  只看该作者 3#
mark 发表于 Sun Jul 16 18:57:15 CST 2017  2# 这个看起来不错, 就是货有点奇怪,16年都有记录。
那个是之前自营的记录
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
tqdev
0
主题
1
回复
发表于Mon Jul 17 09:28:35 CST 2017   |  只看该作者 4#
1A负载时, 发热怎么样
凌工
0
主题
6
回复
发表于Wed Aug 16 22:38:00 CST 2017   |  只看该作者 5#
C4是啥NC
闲情三昧
2
主题
9
回复
发表于Thu Aug 17 22:32:01 CST 2017   |  只看该作者 6#
凌工 发表于 Wed Aug 16 22:38:00 CST 2017  5# C4是啥NC
C4是前馈电容,一般不用安装。前馈电容的主要作用是提高环路的瞬态响应或 相位裕度。
闲情三昧
2
主题
9
回复
发表于Thu Aug 17 22:46:21 CST 2017   |  只看该作者 7#
tqdev 发表于 Mon Jul 17 09:28:35 CST 2017  4# 1A负载时, 发热怎么样
发热问题,跟你电源的热设计有关,我记得TI有关于dc-dc模块热设计方面的详细参考,但是记不清了在哪个文档上了,我做的模块体积比较小(11*19 mm)常温条件下1A负载2-3个小时,用红外测温枪检测,最高温度大约70多度的样子(记得不是很准确,实验的时候没有认真记录相关数据)。
vmosfet
5
主题
35
回复
发表于Fri Aug 18 00:36:48 CST 2017   |  只看该作者 8#
有个问题,这货低温特性如何?-45摄氏度能工作吗?
闲情三昧
2
主题
9
回复
发表于Fri Aug 18 10:00:55 CST 2017   |  只看该作者 9#
vmosfet 发表于 Fri Aug 18 00:36:48 CST 2017  8# 有个问题,这货低温特性如何?-45摄氏度能工作吗?
低温试验没做过,手册给出的参数是 环境温度 -40到85摄氏度,热保护结温度150度,热保护后重启结温度是110度
广州电源
16
主题
616
回复
发表于Thu Jan 25 15:43:47 CST 2018   |  只看该作者 10#

MP2451 MPS的在立创商城1.05元,国产某品牌:1.02元。

MPS真的是良心价格了。再贴一个MPS技术写的(应用AOS也可以参考下面的经验总结)

DC-DC的Layout经验总结


找供应商最重要的四点:

品质,价格,交期,服务,MPS均没有短板,所以针对楼主的应用参数,还是坚决一点用MPS吧。


AOS最大的短板在于供应问题,主业是MOS管,MOS经常缺货,难免会让人捏一把汗。不过卖家把库存建的挺足够的

q3397226930
喵呜
5
主题
28
回复
发表于Thu Feb 01 09:16:40 CST 2018   |  只看该作者 11#
非常不错的方案,布了下板子,可以做到13x14mm
billy2005
0
主题
1
回复
发表于Wed May 23 17:00:22 CST 2018   |  只看该作者 12#
请问可以发张PCB的布局图嘛?数据手册竟然没有PCB图
闲情三昧
2
主题
9
回复
发表于Fri Jun 08 22:28:40 CST 2018   |  只看该作者 13#

基于AOZ1282CI代替7805方案验证板上线了:

http://item.szlcsc.com/232058.html

体积11*18.5,可以和7805脚对脚兼容,可直接代替金升阳K7805

关于布局做一个简单的说明,详细请参考:基于AOZ1282CI代替7805方案验证板内的两篇关于降压型DC-DC电源的技术文档。认真阅读之后,Layout不是问题!

点击查看大图

1、          在降压型DC-DC中输入电容是最重要的,应当首先放置,C2提供瞬态电流I1,因此C2应当放置在距IC最近的地方。

2、          I2是MOS管导通后的电流路径,I3 MOS管截止后的电流路径,I2的环路面积减去I3的环路面积应当越小越好。

3、          G1和G2两点之间的电流是连续的,因此可以作为静地点,用作IC反馈的参考地

4、          G2和G3之间的电流不连续因此独立走线,不能用过孔连接到底线上。

5、          IC的FB引脚是高阻抗输入端因此应当将反馈电阻靠近IC的FB引脚。

6、          原则上反馈线FB(图中绿色的线)应当远离开关节点,电感,续流二极管等,用于板子面积有限,不能绕开,因此选择FB与续流二极管垂直走线,从而降低干扰。FB反馈线尽量的细。

7、          立创的验证板好像是1.6mm板厚的,我做验证的是1.0mm板厚的。

8、          由于验证板体积较小,考虑到散热问题,最好不要长时间大于1A输出。

9、          单面布板,便于贴片生产,此方案已经批量验证!

10、       这个料交期8-12W,一般情况备库充足,感谢购买



江苏国安郭...
0
主题
1
回复
发表于Sun Jul 29 19:06:18 CST 2018   |  只看该作者 14#

楼主有成品吗?想采购几个样品试试,方便的话联系一下我:13814701616 郭逸飞

lincoln
0
主题
2
回复
发表于Wed Jan 02 13:07:41 CST 2019   |  只看该作者 15#
MP2451带短路保护吧?
wu
3
主题
37
回复
发表于Wed Jan 02 16:04:34 CST 2019   |  只看该作者 16#
现在都2A起步了吧
GND
1
主题
2
回复
发表于Tue Jan 08 10:30:32 CST 2019   |  只看该作者 17#
输入不是24V时,电感电容怎么计算?
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部