查看: 2326  |  回复: 4
有人SMD用过5.6V稳压管(C8062)这个元件吗
zly
4
主题
30
回复
发表于2017-07-20 21:07:45 | 只看该作者
1# 电梯直达

如题,我PCB贴的5片电路测试起来电压是4.9Xv,查看元件匹配清单是5V6的稳压管,这个元件看不清 标,电路二端电压是10V,把手上6.3v的稳压管换上去,测量管子二头是6.3xV。

有其他同学用过这个编号的元件吗,会不会是贴成5V1的了?

JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2017-07-21 09:08:23   |  只看该作者
2#
C8062 5.6V 数据手册电压范围:
 

需要排除是个例 还全部都是?  个例的话,不好解释. 全部的话要查原因了.





深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
立创工程小李
5
主题
110
回复
发表于2017-07-21 09:23:18   |  只看该作者
3#
楼主接的限流电阻是多大呢?
let
9
主题
485
回复
发表于2017-07-23 17:49:23   |  只看该作者
4#
对,需要知道通过的电流多少,
SMT从业员,需要可联系。
wyg03
1
主题
13
回复
发表于2017-07-24 18:52:12   |  只看该作者
5#
假设1uA电流。5.6V的稳压管,电压3V左右;如果是6V以上的稳压管,电压就是6V以上了。齐纳击穿和雪崩击穿的特性差异。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部