查看:
9777
|
回复:
9
|
移远M26通信问题求助
|
|||
LUWB
2
主题
5
回复 |
发表于2017-07-21 16:37:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用三线串口连接移远M26模块,单 片机控制开关机,不能正常通信,求大神帮看看是怎么回事
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-07-21 17:41:34
|
只看该作者
2#
"不能正常通信" --- 是不能通话,还是发短信,还是GPRS通信? 通过AT指令的收发,可以查询模块具体状态的。这种GSM模块,最主要是电源要设计的足、稳定。 |
|||
沧州振华电子
0
主题
5
回复 |
发表于2017-07-23 11:52:40
|
只看该作者
3#
1、先看看电源正常吗 2、R25 R26断开,串口助手直接发AT指令,调试M26模块 |
|||
LUWB
2
主题
5
回复 |
发表于2017-07-24 14:06:11
|
只看该作者
4#
不能正常通信,是GPRS不能通信,因为这个没有调试通,所以发短信功能没有测试 电源设计没有问题,这套板子我使用两种GPRS模块,另一个GPRS模块通信正常. |
|||
LUWB
2
主题
5
回复 |
发表于2017-07-24 14:08:57
|
只看该作者
5#
电源正常,数据发送没有问题,这套板子我使用两种GPRS模块,另一个GPRS模块通信正常,所以不是我程序问题,
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-07-24 16:42:20
|
只看该作者
6#
两种GPRS模块,对电源需求也不同吧? 另外该模块的天线状况也很重要,建议还是AT指令看看情况,同时优先测试拨打电话和发短信的功能,先排除硬件问题。
|
|||
LUWB
2
主题
5
回复 |
发表于2017-08-01 12:14:34
|
只看该作者
7#
电源,原理图,程序,主芯片,M26模块都没有问题,问题出在串口通信线上,m26模块要求是2。8V,我主芯片是3。3V,通过电阻分压,根据M26模块硬件设计说明手册连接的电路
|
|||
M26E20
0
主题
3
回复 |
发表于2018-12-19 17:06:31
|
只看该作者
8#
我也出现这么个问题啦。以前的怎么解决的呀
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-20 22:55:11
|
只看该作者
9#
单片机电源改成2.8V好啦
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
wzlxhtzy
0
主题
1
回复 |
发表于2019-04-04 14:07:20
|
只看该作者
10#
在吗,可以分享你的程序给我看看嘛,我也想弄一个单片机AT指令控制M26,但是驱动函数不会写 |
|