查看:
114175
回复: 87 |
DCDC降压芯片, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 可40V高压输入,几乎是最简...
|
|||
CSH2F
0
主题
2
回复 |
发表于2018-03-22 08:18:42
|
只看该作者
54#
电梯直达
BL9341,输入电压16V-24V左右,输出12V/0.12A左右,分压比已调整好,电感用多少,10UH可以么?
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-03-22 11:08:00
|
只看该作者
55#
>还是用34063这个 more detail? |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2018-03-22 11:37:23
|
只看该作者
56#
推荐搞MP2451
q3397226930
|
|||
江水东流
2
主题
21
回复 |
发表于2018-03-26 19:03:38
|
只看该作者
57#
你好,能分享下 34064的方案的电路图吗?
|
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2018-03-27 02:19:32
|
只看该作者
58#
34063开关频率能到2MHz???
哪家的34063,还能到2A,我也要买!!
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-03-27 06:49:06
|
只看该作者
59#
一分钱一分货。
|
|||
模拟电路
1
主题
1
回复 |
发表于2018-05-16 18:15:45
|
只看该作者
60#
我完全按照规格书来做一个5V输出,输入电压29V,每次在上电瞬间 偶尔烧坏。
|
|||
孤鹜454
0
主题
6
回复 |
发表于2018-05-29 12:43:35
|
只看该作者
61#
我这里用它代替MP2451也坏了一片,头疼
|
|||
欧德尼仪器
2
主题
65
回复 |
发表于2018-05-30 15:51:16
|
只看该作者
62#
BL9341 我这里也买了10个测了,上电瞬间有烧坏! 看来还是算了吧! 老年人
|
|||
孤鹜454
0
主题
6
回复 |
发表于2018-06-06 10:34:18
|
只看该作者
63#
买了500片,只有几片用着正常,加班拆料换MP2451,国产DCDC还是不可信啊!
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-06-06 13:08:02
|
只看该作者
64#
是否是上电瞬间炸机?如果是的话,可能是输入浪涌电压导致过压炸机。我用TP5100就是这个原因导致炸机。不少国产电源IC这方面还是有问题。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-06-06 13:17:30
|
只看该作者
65#
看回帖里面好多人提到BL9341炸机,看看是否和我遇到的是同样的情况。 原帖在这里:http://club.szlcsc.com/article/details_10442_1.html TP5100 18V输入耐压,额定12V输入,上电瞬间大概率烧毁。拓扑和BL9341类似(一个同步一个异步)都是降压拓扑,电压应力出现在输入侧。 炸机的朋友看下是不是都是在上电时炸机的? 输入电压多少(BL9341耐压40V)?上电瞬间的过冲很可能超过40V。 输入电容是否是陶瓷电容? 如果还能做实验的朋友,可以把输入换成电解电容试试。或者降低输入电压,如果能解决,基本可以确认是上电瞬间输入过压造成的。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
光
0
主题
3
回复 |
发表于2018-06-20 18:41:05
|
只看该作者
66#
我用了了楼主推荐的APW7090,在输入30V,输出12V1A情况下,都不能正常输出。坑惨了,最后还是换了其它的IC搞定。
|
|||
夜袭女儿国
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-22 01:17:22
|
只看该作者
67#
看到各位最近用了BL9341的评价,瞬间让我菊花一紧。因为这段时间我也用了这款芯片,应该为我做的这个项目是一款非常小的驱动设备,对电子器件的体积很有要求。刚开始用的DC/DC芯片是 LMR1206/LMR1203 这款芯片在立创都可以买得到,也算国外高端芯片了。结果焊好之后上电就炸,尤其是后面有负载的时候出现的概率几乎是100%,无负载时倒是不炸机。那时候我就考虑换芯片,偶然间看到了BL9341这款IC,看性能还不错。尤其是少用一个稳压管。换成这种DC/DC方案之后情况任然一样。搞得我那个心碎啊。。。。。呜呜呜呜。 后来我改了原理图和PCB布局, 因为我是采用的开关电源供电24输入5V输出。电源接口有个大电容470UF/50V的这个不改动,基本的参数都是参照手册上来的。 改动点在 芯片的 输入端加一颗ESD,我用的是硕凯的ESD24V52D-A。另外一点是芯片的 GND 引脚一定要大面积接地,实在不行也要多加过孔,通过的电流量小了不行。在输出端并联一颗4.8-5.4V的稳压二极管,防止炸机后对后面的芯片造成损坏。(当然电感后并联10UF和0.1UF就不用说了)。这样搞了之后,BL9341基本稳定,上电之后没有炸过,电压也能稳定到+/-0.01V。 不过看到你们都这么评价,我想还是算了,我用回LMR1206/LMR1203好了。最后值得注意的是,贝尔官网上确实没有关于BL9341这个型号的任何讯息!!!!!!!!!
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-06-22 05:10:29
|
只看该作者
68#
>LMR1206/LMR1203 Cannot find any information about it.
>焊好之后上电就炸, what cause the ic damaged? |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-06-22 05:11:52
|
只看该作者
69#
>MP2494DN-LF-Z, 频率 - 开关:100kHz Are you sure it can be used to replace a 2Mhz smps IC? |
|||
syz0809
0
主题
5
回复 |
发表于2018-08-01 10:08:48
|
只看该作者
70#
不错,MARK
|
|||
agen
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-07 21:24:43
|
只看该作者
71#
您好,请问下有没有推荐的电感呢?我使用这个电路12V-5V输出负载300mA左右,电感挺正常。但是24V-5V的时候电感就有些烫手,请问下这是为什么呢?用的电感是NRS3015T 10uH的还有NRS4018T 10uH的。
|
|||
一头老耕牛
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-23 16:15:37
|
只看该作者
72#
34063的手册上面,连个使用的原理图都没有。 说是3脚timing capacitor可以调频率,但是多大的电容对应多少的频率,都没个说明,这手册,醉了,你能不能分享一下你的原理图, 我先用楼楼介绍的BL9341测试一把. |
|||
gezhi
0
主题
1
回复 |
发表于2018-09-29 09:50:39
|
只看该作者
73#
联系了厂家,回复说这个料已经停产了,这不是坑吗?
|
|||
学习学习
0
主题
8
回复 |
发表于2018-12-24 15:07:26
|
只看该作者
74#
这款芯片应该用什么样磁芯的电感? |
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2018-12-26 00:04:14
|
只看该作者
75#
专业处理库存么??? .... 吓人的
|
|||
hzKK
0
主题
4
回复 |
发表于2019-01-04 13:40:10
|
只看该作者
76#
我这个板子本来使用LM2841的,单最大电流只有300mA,最近做升级,电流比300mA大了一点点。领导又不肯轻易换芯片,头大的。BL9341看起来蛮符合我们的要求的。
|
|||
岁月静好
0
主题
3
回复 |
发表于2019-04-29 09:05:13
|
只看该作者
77#
以前以为贝岭这种大厂不会有低级的问题,选了这个物料,现在测试偶尔就给你烧上一颗,掉坑里了,必须要换物料了,又要改pcb了,伤不起啊!奉劝大家不要因为少用个二极管就选他,这芯片太娇贵了,上电就给你冒阵烟,贝岭也太不负责了,这种芯片也敢推向市场。
|
|||
风中飞扬
2
主题
9
回复 |
发表于2019-05-05 11:41:30
|
只看该作者
78#
Mark
|
|||
jata
1
主题
1
回复 |
发表于2019-07-09 10:45:46
|
只看该作者
79#
太差劲,居然停产了,又得更新版本。
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 15:57:11
|
只看该作者
80#
ZCC2451
V:limy930104
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 15:58:04
|
只看该作者
81#
ZCC2451可替代
V:limy930104
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 15:58:47
|
只看该作者
82#
ZCC2451了解下
V:limy930104
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 16:00:10
|
只看该作者
83#
了解下ZCC2451
V:limy930104
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 16:11:47
|
只看该作者
84#
ZCC2451了解下
V:limy930104
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 16:16:02
|
只看该作者
85#
了解下ZCC2451
V:limy930104
|
|||
天下会20289A
0
主题
3
回复 |
发表于2020-08-05 14:12:10
|
只看该作者
86#
我之前用TI的MP2451,结果立创这里买不到这个芯片了,就试一下这个芯片,结果焊上去时是好好的5V,一会变成4.6V,后面几乎没有带负载,手一摸或者动一下线,电压就波动得厉害,算得上是垃圾芯片啦,电压用着用着会自己变的,也真是牛逼!!!!!国产难扶。
|
|||
Gavin168
0
主题
15
回复 |
发表于2020-08-19 20:07:40
|
只看该作者
87#
我想知道,此芯片在输入5V 时,能否正常输出3.3V/电流1A。。。其它说多都是肺话
|
|||
会飞的鸡
1
主题
16
回复 |
发表于2022-09-23 17:37:23
|
只看该作者
88#
在捷捷微买了一款肖特基,当时缺货严重,找到了他家,临时找的,不能合作太久吧,服务一般,技术支持一般,买了之后,找人找半天都找不到,气死人了,检验个东西拖了半天,以后还是多找找大品牌吧,像扬杰还有MDD,多对比几家。
|
|