查看:
15099
回复: 15 |
将近1000个元件AD13 pcb布线,电脑反应太慢,如何改善?瓶颈在哪里?电脑配置如下。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-07-25 11:41:22
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2017-07-25 13:38:04
|
只看该作者
2#
个人感觉可从两个方面入手。 优化WIN7,把哪些特效功能,无用服务,自启动程序什么的,都去掉。 AD用绿色版本的,感觉好用。我用的AD14.
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2017-07-25 14:05:23
|
只看该作者
3#
用的机械硬盘?尝试SSD吧,不过用SSD就要小心数据了。
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
xiaoergao
2
主题
27
回复 |
发表于2017-07-25 14:11:41
|
只看该作者
4#
SSD 内存加到8G 换64位操作系统
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-07-25 14:18:07
|
只看该作者
5#
曾经对比过2台电脑,一台AMD,一台INTEL, 发现AMD 快,可能有些图形方面的硬件加速 时间比较久,不知道现在电脑硬件发展。。。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
lab
0
主题
14
回复 |
发表于2017-07-25 14:23:36
|
只看该作者
6#
换一个专业的图形显卡,针对画图会好些
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-07-25 14:33:20
|
只看该作者
7#
你的意思是主要是显卡 问题 不是内存问题?
|
|||
Yangff
1
主题
18
回复 |
发表于2017-07-25 15:03:57
|
只看该作者
8#
如果电路比较简单的话试试用eagle吧,10分钟上手,如丝般顺滑…… |
|||
月之捕快
0
主题
4
回复 |
发表于2017-07-25 16:57:33
|
只看该作者
9#
allegro pcb画图的吧,AD会很卡,元件少还可以,多了就不行了。
|
|||
自动搬砖工
2
主题
96
回复 |
发表于2017-07-25 17:32:42
|
只看该作者
10#
把Online DRC关了就好了
|
|||
HT1234
1
主题
3
回复 |
发表于2017-07-26 13:33:21
|
只看该作者
11#
AD东西一多,配置再好,也会有一点卡顿
|
|||
大浪淘沙
3
主题
12
回复 |
发表于2017-07-26 17:21:27
|
只看该作者
13#
设计大板,面积达到10000平方cm且4层及以上的,器件比较多的,在铺铜时,速度明显慢了,以我的经历来说,与显卡无关。之前怀疑与显卡有关,装了一张近2000的显卡,发现没有任何改善,唯一改善就是看蓝光CPU使用率降低了,后来换了主板上了I7就好了,主要是CPU计算速度要快,流畅完成了40cmx40cm的4层板设计,我一直用AD6,用了10年了,于我也完全够用了,用过高版本,较AD6要多占CPU资源。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-07-27 08:26:37
|
只看该作者
14#
铺铜的设置很关键,如果可以就选择水平或竖直的铺铜类型,如果可以就设置铺成网格状,如果可以就把铺铜线的宽度设大一点,这样都会大大减小数据量和最终文件所占空间大小,软件打开它操作它的速度也不会那么慢。
|
|||
godark
1
主题
3
回复 |
发表于2017-07-29 11:21:12
|
只看该作者
15#
卡是有很多原因的,建议你先找原因,比如是不是CPU散热问题,内存占用问题,显卡性能低下问题(这个我觉得微乎其微,我I3四代集显),还有是不是工程在U盘直接打开的(这个慢正常),软件如DirectX,驱动,有其它软件占内存等等很多,我开ALTIUM的EXAMPLE(很复杂的那些样例板)没什么问题
|
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2017-07-30 03:53:24
|
只看该作者
16#
Allegro就不会这么卡了
|
|