查看:
6574
|
回复:
5
|
!!!以后拼版注意了!!!
|
|||
godark
1
主题
3
回复 |
发表于2017-07-29 11:07:03
|
只看该作者
1#
电梯直达
今天拼两个小板子,V槽分割,发现比单个下单还贵5块,加收了50的费用,原来单个下单是45(因为板子很小6.4cm,打个样而已)现在是45+50,邮费可以通过等待一起发货来设置,实际多花5块,额,选择的自动扣款,在这里提醒大家,板子小打样的还是单个下单划算,而且利于以后返单,在这里也建议立创的工作人员在下单工具中做个提醒,便于你们的生产。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-07-29 11:28:32
|
只看该作者
2#
是不是宽度太小了.
|
|||
godark
1
主题
3
回复 |
发表于2017-07-29 12:48:41
|
只看该作者
3#
不是啊,宽4.902cm(大板)和1.316cm(小板),长4.6cm(大板)和4.752cm(小板)
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-07-29 15:07:47
|
只看该作者
4#
不同的板子拼在一起,好像是要被收费的.宽度小于2Cm好像也会被收费.有些板子我都在淘宝上做.
|
|||
飞云
1
主题
36
回复 |
发表于2017-07-29 16:43:42
|
只看该作者
5#
之前问了他们V割费 收费标准 单边尺寸小于1.1cm 以下的 1个平米收100 1.4cm以上免费
|
|||
ayumi7
0
主题
37
回复 |
发表于2017-08-12 08:39:59
|
只看该作者
6#
是吗???? 你说的这个是 批量 还是 打样? 是 同款拼版开V 还是 不同款拼版开V ? 我怎么记得 只要是样板开V 都要加钱 不管多少尺寸 |
|