查看:
32594
回复: 39 |
轨到轨四运放, 3.0V~36V, 汽车级工作温度-40~125℃,低偏置,低温漂
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:14:32
|
只看该作者
1#
电梯直达
LM2902 轨到轨四运放, 3.0V~36V, 超高性价比的四运放。 兼容TI,ON,ST,NXP的LM2902,但性能更好。 特别适合工业上的电压、电流信号转换应用, 亮点:轨到轨 四运放, 工作电压:单电源3.0V~36V, 双电源:±1.5V to ±18V,极限耐压42V。 汽车级工作温度: -40~125℃. 低偏置: 1mV 典型值 低温漂: 1uV/℃ 数据手册:LM2902-SR _PDF_C124433_2017-08-03.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_125708.html
应用例如: 4-20mA电流环转换应用。 应用电路图参考:
应用电路图下载PDF文件: |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-05 14:29:48
|
只看该作者
2#
比较器(快速,7ns),推挽输出,不需要再加上拉电阻,节能PCB板的空间与成本。 特别适合对过压、过流保护要求响应速度快。
品质好,价格优。 仅0.3-0.6元的价格。
再加上三种封装的,比较器,分别是有: 1个比较器,2个比较器,4个比较器的 1. 一个比较器 SOT-23-5封装, ¥0.324 (引脚 兼容Ti的 LMV7219M5,可直接代替,成本优势明显) http://www.szlcsc.com/product/details_125832.html http://www.szlcsc.com/product/details_125836.html
3. 4个比较器 SOIC-14封装, ¥0.62 http://www.szlcsc.com/product/details_125706.html
快速比较器数据手册: |
||||||||||||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-05 15:09:54
|
只看该作者
3#
这些芯片,包括比较器IC,价格都不错,很美丽~ 性价比高~
|
||||||||||||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-08-06 10:21:45
|
只看该作者
4#
已收藏
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-09 08:15:45
|
只看该作者
5#
TPH2504-SR 高速四运放 250MHZ的带宽。 250MHZ宽带, 轨到轨, 高速四运放, 2.5-5.5V, -40~125°C工作温度。 封闭: SOIC14 (SOP-14) 引脚和功能都兼容Ti公司的高速四运放LMH6644,性价比超高。 TPH2504-SR 产品特性 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_117170.html 数据手册:TPH2504.pdf |
||||||||||||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-08-12 13:03:54
|
只看该作者
6#
TPH2504-SR有货了,希望可以代替商城的Ti的 LMH6644 这种高速运放,价格有优势,性价比很高,下次买点试试。
|
||||||||||||
佳和
1
主题
2
回复 |
发表于2017-08-19 10:27:39
|
只看该作者
7#
比较器看参数是挺不错的,但是都没货,怎么卖样品测试了
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-08-19 19:39:44
|
只看该作者
8#
你好,这些比较器性能很强大,性价比极高,过几天到货,敬请关注。
|
||||||||||||
一二三加四
1
主题
57
回复 |
发表于2017-08-26 20:54:22
|
只看该作者
9#
今天才看到楼主的贴子,推荐的器件性价比很高啊,刚好要用,不知有没有差分的高速放大器和高速可控增益放大器呢?如替代AD8137和AD8330的? |
||||||||||||
一二三加四
1
主题
57
回复 |
发表于2017-08-26 21:36:51
|
只看该作者
10#
有没有替代AD8065的IC SC70封装的。 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-08-31 22:15:12
|
只看该作者
11#
大家要慎重,这家运放我用的LM2902SR,输入阻抗低,信号削弱明显,原来用的TI的一点问题没有,用他家的有的可以,有的就不行,说明一致性不太好
|
||||||||||||
RenYH
1
主题
58
回复 |
发表于2017-09-01 11:32:52
|
只看该作者
13#
应该没道理吧! 3PEAK的LM2902-SR的典型Input Bias Current只有60pA,比原装的低很几百倍呢! 原装的标称典型20nA~ |
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-09-01 13:17:11
|
只看该作者
14#
是有点头脑的人一看就知道,此人多半可能是在造谣,一个刚注册的小号,第一个帖子竞敢找楼主的事。 眼红,看着别人销售的好,真是无语,已经询问原厂,有结果会公布。 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-01 15:19:56
|
只看该作者
15#
二货把眼睛擦亮了,看看一共销量多少,我刚刚用了2500个,爱听不听,还造谣,你麻痹没事瞎得瑟,你用了几片,试过吗?国产的好东西我很喜欢用,不是你一个二逼能说的
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-01 15:34:31
|
只看该作者
16#
一般我不发表什么问题,这是批量的有问题,100个有6个以上是不行的,能提供电流0.25MA,直接拉低了电压,并且是非线性的,莫名其妙
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-01 15:42:15
|
只看该作者
17#
出言不文明,我已经找代理与原厂核实没有问题。出于保密问题,不方便公开细节与代理公司。 若问题不一定是芯片问题,比如说使用的条件不对,也是问题,这与芯片没关系,有的时候只是有些芯片把你的问题给弱化了。也可能是你的外设周围有问题,或是其他的原因。 不要把问题都归到芯片上,影响原厂的声誉。 3PEAK的声誉是很好的,你一个人也搞不坏的。随便你怎样说吧。 看你就不像是解决问题的态度。多说无益。走好不送。 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-04 18:42:34
|
只看该作者
18#
也不用说了,这颗料不能作为比较器用,准确的讲是这颗老料不能作为比较器用,同相端和反相端之间有限位二极管,两个输入端电压超过零点几伏就会发生问题;据说新款的没有这个问题,就是料号太老了,楼主吹呼也省省吧,什么兼容啊,现在不兼容还要推卸责任吗
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-04 18:44:03
|
只看该作者
19#
看着办吧,2500PCS,我不要求别的,你负责把我板子的这颗料给拆下来就行了
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-05 08:08:39
|
只看该作者
20#
随便你了,如果不兼容,不好用,原厂就早收回了,你这样做没什么意义,只能说明你自己有问题。 如果是原厂的问题,原厂会给你赔偿的。如果不是,你能赔偿原厂与我的损失吗?你自己去想想吧。林子大了,什么什么都有。 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:14:39
|
只看该作者
21#
你也逼玩意儿还死不承认,问问你们原厂的,这件事我还必须追究到底了,问清楚了再说话
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:23:45
|
只看该作者
22#
还尼玛兼容呢,把你联系方式留下,见面试下怎么样,别说没用的
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:26:14
|
只看该作者
23#
告诉你 同相端和反相端之间有限位二极管,用万用表都测得到有1V多压降,你还死不承认,把联系方式留下
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:33:02
|
只看该作者
24#
拿原厂做挡剑牌,没有用,用事实说话,不排除如果全部作为放大电路,那肯定没问题;如果不考虑输入端之间有钳位,不考虑对输入信号的影响,作为比较器也问题不大;
|
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 07:36:59
|
只看该作者
26#
最邪乎的是有的输入端之间到3V也可以,有的1V多就不行,所以开始测试也没有问题,2500PCS全用上了,测试过程中有问题了 |
||||||||||||
从前现在未来
0
主题
16
回复 |
发表于2017-09-06 08:41:18
|
只看该作者
27#
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 11:20:27
|
只看该作者
28#
如果真是这样,那就是原厂的问题。这个事情,我已经联系过原厂,原厂答复正常芯片。 你要有理有据才行,当然你要把相关电路 参数 条件给列下,有问题这个一定要解决。 我们要确定,是芯片问题 找原厂。 如果你电路的问题,就解决你电路的问题。 请认真的把现象 条件 等等描述清楚。我好转给原厂。 |
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 13:35:43
|
只看该作者
29#
|
||||||||||||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-06 13:42:29
|
只看该作者
30#
首先声明下,前段时间就是9.1号之前的采购的型号是老版本,如果有上面的影响正常使用的情况,可以联系立创或是原厂调换解决。 9月1日之前的采购的是某个代理给的旧版本的货,如果当做比较器用可能会有些不兼容的问题。只是兼容上有些问题。 现在的库存10000片是新版本,解决了上面的问题,希望大家放心使用。 有问题我们都会认真解决的。 大家在使用时可以查版本日期,2017年的新货无此问题,性能更强,价格理低。 对上面的朋友出现的问题,深表歉意。 |
||||||||||||
一条小鱼丶
1
主题
55
回复 |
发表于2017-09-11 09:59:04
|
只看该作者
31#
其实我不知道大家把"兼容"和“完全代替”是怎么定义的?有说兼容的大家就都不用样品测试?直接替换上其他型号的吗?
|
||||||||||||
rgwan
1
主题
25
回复 |
发表于2017-10-19 16:02:22
|
只看该作者
32#
TPH2502/2504啥时候能降回以前的价格啊。这涨价吃不消。
|
||||||||||||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-23 14:19:13
|
只看该作者
33#
电压比较器速度7NS TP1961-TR ,自制低成本有源晶振啊。电工有福音了!!
|
||||||||||||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2017-12-30 09:12:32
|
只看该作者
34#
支持“从前现在未来”大大
|
||||||||||||
Keepgoing
3
主题
15
回复 |
发表于2017-12-30 10:19:27
|
只看该作者
35#
对于国产的低端IC芯片,我早已经呵呵了。以前供应商推荐国产优质的MAX232芯片,号称大电流。用了才知道,9600的波特率都不能稳定通信,功耗电流那才是真的大,后来项目上只敢用原装进口的了。原装的芯片指标标的的确不高,因为是能够保证这样的指标,国产的芯片大多指标都是乱标的,信了你就上当了。目前国内厂商的信用程度还不足以担负用户太高的期望。洗洗睡吧。
|
||||||||||||
聚东风清明
1
主题
3
回复 |
发表于2019-01-25 10:53:10
|
只看该作者
36#
求LM358-SR跟LM324-SR用过的人现身说法,到底是不是轨到轨的,毕竟以前或者说是TI他们都不是的
|
||||||||||||
axushilong
1
主题
16
回复 |
发表于2019-06-03 15:17:58
|
只看该作者
37#
已收藏
|
||||||||||||
COMP
5
主题
7
回复 |
发表于2019-07-15 10:11:16
|
只看该作者
38#
|
||||||||||||
大江小宝
0
主题
10
回复 |
发表于2019-07-15 17:08:04
|
只看该作者
39#
国产物料就这样最麻烦,要是市场上用量不好,或者有隐患的话,就直接停产!所以国产物料都还在起步阶段
|
||||||||||||
阿诺大叔
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-13 15:46:23
|
只看该作者
40#
TP1961,IN+对地电流有200多uA,跟手册里写的几个pA完全不是一码事,害人
|
|