论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > STM32L071RBT6 M0+低功耗,5Uart...
查看:6752  |  回复:24
STM32L071RBT6 M0+低功耗,5Uart,128KB Flash, 20KB,……
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Sat Aug 05 16:02:37 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

STM32L071RBT6 M0+低功耗,5Uart,128KB Flash, 20KB

功耗极低的,现在针对电池供电而出来的。

接口资源丰富,多达5个串口,其中一个是低功耗串口。


适合跑操作系统。专门针对物互网面出来的。


Cortex M0+低功耗,5Uart,128KB Flash, 20KB SRAM, 6KB EEPROM


ultra-low-power 32-bit MCU ARM ® -based Cortex ® -M0+,


1. 128KB Flash, 20KB SRAM, 6KB EEPROM,    (Flash:with ECC(2 bankswith read-while-write capability))


2. 12-bit ADC 1.14 Msps up to 16 channels


3. 多达5个串口,支持DMA,5 Uart,    4 x USART ( 2 with  ISO 7816, IrDA),   1x UART (low power)


4. 7-channel DMA controller, supporting ADC, SPI, I2C, USART, Timers



数据手册:

STM32L071RBT6.pdf (下载次数:37)  

采购连接:

http://www.szlcsc.com/product/details_117194.html


销售单价(含增值税) 1~ 9 个: ¥13.39 / 个
  10~ 29 个: ¥12.36 / 个
  30~ 99 个: ¥11.85 / 个
  100 个以上: ¥11.33 / 个(折合1包10876.80元)




  该帖子已被电子工程师于Sat Aug 05 16:06:11 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Sat Aug 12 13:06:01 CST 2017   |  只看该作者 2#
STM32L071RBT6的功耗很低,适合低功耗适合与电池供电的地方, 在物互网上用的很多的。
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Sat Aug 12 16:36:41 CST 2017   |  只看该作者 3#
什么时间能有货?性价比很高的,想买点用下。
模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Sat Aug 12 16:42:42 CST 2017   |  只看该作者 4#
希望楼主给个货期,我好有计划。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Thu Aug 24 11:11:42 CST 2017   |  只看该作者 5#

必看!STM32超低功耗系列之STM32L0

http://www.stmcu.org/article/id-327816


必看!STM32超低功耗系列之STM32L0

分享到:

1.webp

STM32L0是蝴蝶家族低功耗系列的主打产品,DNA@ ARM Cortex- M0+ ,价格轻盈,外设丰富。
绿色,智能,安全,小型化,更多探索,更多选择!

>>>>ST MCU低功耗家族一览

2.webp

>>>>STM32Lx(0,1,4)低功耗系列定位

3.webp

 >>>>STM32L0基因

4.webp

 >>>>STM32L0超低功耗平台特点

更好
◆运行模式下139 ?A/MHz @32MHz;优化模式7?A/MHz
◆具有全RAM 数据保存和低功耗定时计数器功能的停止模式: 440nA
◆3.5 ?s 唤醒时间
◆1.71V ~3.6V 32MHz
更智能
通讯外设有独立时钟
◆ADC 12/16bit 精度低到1.65V (12-bit 模式: 48?A @240?A at 1.14Msps)
◆USB 2.0 Crystal-less, BCD, LPM
◆片上 LCD 驱动
◆片上真正的EEPROM
◆脉冲计数器和低功耗的 UART
更小型化
◆3x3mm 20pins 封装
◆CSP @ 5mm?

>>>>不止超低功耗

5.webp

>>>>STM32L0模拟外设

6.webp

>>>>STM32L0通讯外设

8.webp

>>>>STM32L0其他外设

9.webp

>>>>STM32L0产品线

10.webp

>>>>目标应用

11.webp

                                         12.webp

13.webp

                                             14.webp

>>>>STM32L05x框图

15.webp

 

本文源自官方微信号:STM32 单片机 ,欢迎关注。

STM32weixin

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Aug 25 13:25:51 CST 2017   |  只看该作者 6#

 

一次下单2880片,看来很猛的啊,


数据手册:STM32L071RBT6.pdf 

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Aug 25 13:27:36 CST 2017   |  只看该作者 7#

推荐单片机配套的 工业级晶振 贴片SMT无源晶振 

工业级-40~85℃工作温度, -55 ~ 125 的存储温度


20PF,30PPM,优于商于级的20PPM,原因不有多解释了。


封装型号:SMT5032_2P

采购  直接点击” 对应的红色字体。

 


8.0MHZ 

11.0592MHZ 

12.0MHZ  

16.0MHZ 

22.1184MHZ 

24.0MHZ 

25.0MHZ 

模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Sat Oct 14 15:53:14 CST 2017   |  只看该作者 8#
模拟之家 发表于 Sat Aug 12 16:36:41 CST 2017  3# 什么时间能有货?性价比很高的,想买点用下。

问了下立创,说是下周初到货,一般周一到周三之间到,太好,终于等到了这个超值低功耗的芯片了。

STM32L071RBT6   封装规格:LQFP-64

Cortex M0+低功耗,5Uart,128KB Flash, 20KB SRAM, 6KB EEPROM


http://www.szlcsc.com/product/details_117194.html

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Tue Oct 17 14:11:15 CST 2017   |  只看该作者 9#
STM32L071RBT6已经到货了,超高性价比。 数量有限,快抢购吧。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Oct 23 12:38:43 CST 2017   |  只看该作者 10#
由于前期有人海外代购的,导致价格异常。正常价格大约是11.5-12.5元左右吧。大家先别急,这一两天就解决好。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Oct 27 12:59:34 CST 2017   |  只看该作者 11#

价格恢复正常了,大家快去抢购吧,低功耗的

STM32L071RBT6   封装规格:LQFP-64

Cortex M0+低功耗,5Uart,128KB Flash, 20KB SRAM, 6KB EEPROM


http://www.szlcsc.com/product/details_117194.html

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Oct 27 16:30:12 CST 2017   |  只看该作者 12#

意法半导体的STM32 Power Shield针对功耗敏感的嵌入式应用开发

集微网消息,意法半导体的STM32 Power Shield电路板让开发人员能够精确地查看嵌入式设计的功耗情况,硬件采用 EEMBC?  指定的与新的IoTConnect和 ULPMark? (Energy Monitor V2.0)基准框架参考平台相同的硬件。


STM32 Power Shield板 (X-NUCLEO-LPM01A)兼容 STM32 Nucleo开发板,能够动态监测各种工况下的电流值。内置显示屏可直接显示电流值,无需使用万能表即可查看读数。当配合EEMBC IoTConnect和/或 ULPMark时,STM32 Power Shield将提供一个内容更多的图形用户界面,直接显示基准测量结果和能耗情况。100nA至50mA的量程使其特别适用于测试物联网(IoT)终端设备等功耗限制严格的小装置。

通过配套的STM32CubeMonitor-Power (STM32CUBEMON-PWR) PC机图形用户界面软件,STM32 Power Shield可以提供详细的分析,否则还需要示波器或其它的昂贵的测试设备。这个可以运行在不同桌面环境的多操作系统工具具有诸多用户友好功能,其中能耗分析工具可以为工程师优化功耗提供有价值的信息。 

STM32 Power Shield电路板 X-NUCLEO-LPM01A 即日起发售,更多产品详情,请访问 http://www.st.com/stm32powershield


模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Mon Oct 30 08:37:56 CST 2017   |  只看该作者 13#
终于等到了这个超低功耗的芯片,太不容易了。先买上10个试试。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Wed Nov 15 05:39:51 CST 2017   |  只看该作者 14#
模拟之家 发表于 Mon Oct 30 08:37:56 CST 2017  13# 终于等到了这个超低功耗的芯片,太不容易了。先买上10个试试。
你好,这个芯片STM32L071RBT6多达5个串口,其中一个串口支持低功耗模式。 是低功耗场合的好芯片。可以利用双11的优惠券去买。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Nov 20 11:58:07 CST 2017   |  只看该作者 15#
已经补货了,过几天,本周内到货。大家尽情用优惠券去购买吧。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Mon Nov 20 12:37:10 CST 2017   |  只看该作者 16#

 

 


非常热销,物联网用的非常多,超低功耗,超高性价比。马上就到货了,本周内到。

电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Sat Nov 25 09:06:05 CST 2017   |  只看该作者 17#

意法半导体STM32 MCU十年间全球出货量超过30亿颗,下一步的愿景是什么?

STM的芯片的确受欢迎啊!

http://ee.ofweek.com/2017-11/ART-8120-2801-30176698.html

风雨十年STM32出货量高达30亿颗

2007年,意法半导体ST建立了自己的战略和产品路线。2016年10月,意法半导体STM32出货量达到20亿颗,2017年6月即超过25亿颗,而到今年10月,STM32出货量达到了30亿颗。从去年到今年一年的时间,STM32出货即为10亿颗;而在MCU市场,ST自2008年推出STM8产品线,截止目前该产品线出货量已经超过了30亿。其中,STM8全球70%的出货量集中在中国。


qiang26
0
主题
3
回复
发表于Fri Mar 02 15:43:47 CST 2018   |  只看该作者 18#
  • 楼主,有没有计划做STM32L072
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Wed Mar 07 06:35:16 CST 2018   |  只看该作者 19#
qiang26 发表于 Fri Mar 02 15:43:47 CST 2018  18# 楼主,有没有计划做STM32L072
你好,暂时没有,072性价比不高。
shower72
0
主题
4
回复
发表于Wed May 02 12:43:19 CST 2018   |  只看该作者 20#
大家用STM32L071RBT6 有没有碰到 芯片从STOP模式唤醒后,ADC转换异常的问题? 这个问题困扰我一个多礼拜了,没有一点头绪。请高手指点。
i笑含风
0
主题
2
回复
发表于Sun Jun 10 12:27:29 CST 2018   |  只看该作者 21#
会不会用了几天 就没货 
LuckyCloud
1
主题
18
回复
发表于Sun Jun 10 12:49:02 CST 2018   |  只看该作者 22#
不会吧,ST意法半导体产能很大
i笑含风
0
主题
2
回复
发表于Sun Jun 10 13:05:10 CST 2018   |  只看该作者 23#
LuckyCloud 发表于 Sun Jun 10 12:49:02 CST 2018  22# 不会吧,ST意法半导体产能很大
我只关心嘉立创是否有货
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Jul 06 06:11:48 CST 2018   |  只看该作者 24#
i笑含风 发表于 Sun Jun 10 13:05:10 CST 2018  23# 我只关心嘉立创是否有货
放心,STM32产能好转了,价格基本平稳了。 都是分批订货的,供货没问题。
无锡粽子
27
主题
196
回复
发表于Sun Oct 07 11:29:52 CST 2018   |  只看该作者 25#

这么好的型号

也被抢了

MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部