查看:
12456
回复: 10 |
USB 2.0延长器控制芯片:CH317L(光纤延长10公里)
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-08-08 17:29:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
CH317L是USB2.0延长器控制芯片,突破USB 传输距离不超过5米限制。通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长;使用光纤线实现USB信号6公里以上的延长。支持USB高速、全速、低速,支持热插拔,兼容所有操作系统且无需额外安装驱动软件,支持HUB扩展USB设备端口,支持连接交换机,支持IO延长实现远程开关机及重启等功能,可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。 该方案为双芯片方案,由CH317L加千兆以太网PHY或者光纤接口PHY及外围辅助元器件构成。根据传输介质不同,可分为网线延长和光纤延长两种,应用框图如下: |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-08-08 21:16:28
|
只看该作者
2#
跑沁恒网站上找datasheet,怎么连个封装、管脚说明都没有啊。。。
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-08-09 17:24:14
|
只看该作者
3#
CH317L无需开发,只要做好板子即可使用,PCB和原理图需要权限的,可以联系沁恒销售:025-89692344。网站上的资料只是一个简单介绍。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-09 20:55:19
|
只看该作者
4#
做个远程摄像头不错,比如:监控农场、果园、鱼塘等等,防盗用途
|
|||
香喷喷的猪
0
主题
12
回复 |
发表于2017-08-16 17:47:18
|
只看该作者
5#
norelsys,NS1021单芯片就可以实现。综合成本比这个方案低吧。
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-08-17 17:41:20
|
只看该作者
6#
完全是不一样的方案,延长距离和延长介质都不同,CH317L网线延长170米,光纤延长距离可以达到6公里。
|
|||
香喷喷的猪
0
主题
12
回复 |
发表于2017-08-19 00:00:16
|
只看该作者
7#
太厉害了,这么牛逼。一般应用在什么地方呢??
|
|||
lzl123
6
主题
35
回复 |
发表于2017-08-21 17:15:50
|
只看该作者
8#
很多会和音视频叠加一起做光纤延长,安防监控方面用的比较多。
|
|||
香喷喷的猪
0
主题
12
回复 |
发表于2017-08-23 09:52:27
|
只看该作者
9#
光纤波分复用?单独占一根纤?和模拟音视频复用?和网络IPC一起用?远传 usb2.0意义呢?远程接存储?鼠标键盘?
|
|||
Archer
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-24 15:59:21
|
只看该作者
10#
单独占用一条光纤,本身支持HUB扩展,可以实现USB音频,视频延长。因为芯片本身是标准RGMII接口,可以和FPGA通讯,方便与其他信号整合。使用光传输本身具有隔离的效果,且传输过程中不受电气信号干扰。 |
|||
kebaojun
0
主题
1
回复 |
发表于2019-10-17 16:48:10
|
只看该作者
11#
这2个芯片购买都有点麻烦
|
|