查看:
41245
回复: 67 |
【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-09 16:54:03
|
只看该作者
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用 试用重点: 快速联网、稳定可靠性 活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一) 数量:共15块(包邮) 一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。
几点优势:1、内置协议栈,写命令操作; 4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接; 2、支持MDI/MDIX线路自动转换; 5、8个Socket,24K缓冲区; 3、内置MAC地址,无需自定义; 6、提供4K EEPROM,扩展8路GPIO;
二、CH9121——串口转网络芯片,单片机无需编程,用于将串口快速连接以太网,串口端无需编程即可实现串口和网口数据的双向透传。(提供的CH9121评估板为TTL串口转网口)
几点优势:1、串口转以太网,即插即用; 3、串口波特率最高921600bps; 2、10/100M自适应网口; 4、支持网口、串口配置;
资料下载: 1、CH395技术手册CH395DS1.PDF 2、CH395开发例程、测试软件、评估板原理图、PCB等CH395EVT.ZIP 3、CH9121技术手册CH9121DS1.PDF 4、CH9121评估板使用说明、原理图、PCB等CH9121评估板说明原理图PCB.zip
申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年8月9日——2017年8月25日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH395Q或者CH9121评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年8月25日开始逐渐安排快递发出(假期顺延)
未申请到CH395Q或CH9121测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试,
注:
本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH395估板板实物图:
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
立创工程小陈
6
主题
548
回复 |
发表于2017-08-10 10:16:53
|
只看该作者
2#
这IC看起来很不错窝~~支持,顶一下
立创商城电子制作节(审核专员)
|
|||
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-08-10 10:45:27
|
只看该作者
3#
申请CH9121评估板
|
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2017-08-10 10:52:29
|
只看该作者
4#
不错不错,正好最近有个项目用到,申请下来试一下
|
|||
常州中能
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-10 14:16:24
|
只看该作者
5#
太好了,我正在做数据远传的项目开发,正好用得到
|
|||
sunwd66
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-10 14:58:15
|
只看该作者
6#
先谢谢了。请恩赐一块,用于项目测试。
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-08-10 15:01:19
|
只看该作者
7#
触摸按键的评估板还可以申请吗?
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2017-08-10 15:01:38
|
只看该作者
8#
申请CH395Q评估板,谢谢.
|
|||
黄工1991
0
主题
5
回复 |
发表于2017-08-10 15:53:57
|
只看该作者
9#
留名申请 多谢咯
|
|||
北京安美电子
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-10 16:28:50
|
只看该作者
10#
这个芯片很不错,全力测试,支持支持
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-10 17:48:14
|
只看该作者
11#
谢谢!
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
LMST
1
主题
4
回复 |
发表于2017-08-10 19:26:52
|
只看该作者
12#
申请CH9121,刚好有个项目可能会用到
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-11 08:27:03
|
只看该作者
13#
CH554测试板申请可以直接联系我企鹅号:1258305301
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-11 16:30:00
|
只看该作者
14#
谢谢!
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
cjystar
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-11 19:27:08
|
只看该作者
15#
希望能参与测试,后期可能会用到
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-12 08:44:28
|
只看该作者
16#
欢迎
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
老孟
1
主题
8
回复 |
发表于2017-08-12 17:15:02
|
只看该作者
17#
这个片子设置好参数后,上电启动2分钟后,才能联网。
|
|||
靖江艾克思自动化科技
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-13 15:44:54
|
只看该作者
18#
靖江市艾克思自动化科技工作室申请CH9121用于集中控制开发方案测试,希望能申请到此模块,感谢
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-14 08:35:14
|
只看该作者
19#
设置好参数后上电即可联网,需要等待联网可检查原网络是否正常
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-14 08:37:28
|
只看该作者
20#
或者加我企鹅号1258305301,我联系你,看看是什么问题。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
lhgzgc
1
主题
2
回复 |
发表于2017-08-14 10:32:33
|
只看该作者
21#
支持一下国产,来个样板试试,可以替换现在用的w5500,
|
|||
很毒de鸡汤
0
主题
8
回复 |
发表于2017-08-16 14:08:10
|
只看该作者
22#
无业游民可以申请吗?
|
|||
阿甘
0
主题
49
回复 |
发表于2017-08-16 14:30:40
|
只看该作者
23#
芯片太大了
深圳科瑞格,电力测量专家
|
|||
香喷喷的猪
0
主题
12
回复 |
发表于2017-08-16 15:03:49
|
只看该作者
24#
申请一个,有一个网络LED显示终端需要这种模块,之前想用stm32+lwip,但是lwip有bug,一直没有调试稳定。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-16 15:17:28
|
只看该作者
25#
欢迎申请
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
Allen520
0
主题
4
回复 |
发表于2017-08-16 23:23:26
|
只看该作者
26#
申请CH9121评估板,谢谢!
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-17 09:05:06
|
只看该作者
27#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-17 09:06:48
|
只看该作者
28#
CH9121产品稳定、无需开发、应用迅速。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-17 14:12:46
|
只看该作者
29#
问题已解决。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
chenbourne
1
主题
5
回复 |
发表于2017-08-22 12:52:53
|
只看该作者
30#
申请CH395Q评估板
6666666666666666666666666666666
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-08-23 15:06:15
|
只看该作者
31#
|
|||
西安华越
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-23 15:20:35
|
只看该作者
32#
申请CH395Q评估板
|
|||
文慧xuan
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-23 17:11:39
|
只看该作者
33#
顶一个,申请CH9121评估板,自己的项目里面刚好可以用,就是来晚了,不知海能否申请到?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-24 09:25:40
|
只看该作者
34#
还没过时间呢
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
察微病理
0
主题
5
回复 |
发表于2017-08-24 15:38:31
|
只看该作者
36#
申请CH395Q评估板
www.chiwell.com.cn
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-25 17:59:57
|
只看该作者
37#
大家好,截止目前,获得CH9121或CH395测试板的网友如下,若有问题请及时联系我QQ1258305301: 3楼:Rand 4楼:Focus电路 5楼:常州中能 6楼:SNWD66 10楼:北京安美电子 15楼:CJYSTAR 18楼:靖江艾克思 24楼:香喷喷的猪 36楼:察微病理 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-26 10:04:04
|
只看该作者
38#
还有网友发了邮件但未注明立创商城楼层的,有同样审核通过的,稍后会有邮件通知。本次活动因申请的网友数量不多,所以申请的基本都会发放,若有给我们发了申请邮件但是没有回复的可及时联系我。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-08-27 13:31:24
|
只看该作者
39#
|
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2017-08-29 10:38:48
|
只看该作者
40#
不错哦,收到后搞一下 |
|||
guodiqing
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-29 17:21:04
|
只看该作者
41#
申请CH9121评估板,不知道还有没有?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-30 14:34:39
|
只看该作者
42#
若有需求可以直接联系我。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-31 17:38:55
|
只看该作者
43#
CH9121和CH395评估板已陆续安排发出。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
自由之神
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-01 13:50:29
|
只看该作者
44#
申请CH395样板
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-09-01 15:09:59
|
只看该作者
45#
可直接加我QQ。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-09-03 10:04:13
|
只看该作者
46#
开发板收到两天了,还没有时间详细测试,先上照片
|
|||
Rand
1
主题
4
回复 |
发表于2017-09-03 10:06:30
|
只看该作者
47#
背面
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-09-04 09:47:48
|
只看该作者
48#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-09-19 10:16:19
|
只看该作者
49#
|
|||
学习小熊猫
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-21 07:58:09
|
只看该作者
50#
申请CH9121评估板,想自己好好学学以太网,做做以太网方面的技术开发,
|
|||
置之死地而后生
0
主题
5
回复 |
发表于2017-09-22 23:50:29
|
只看该作者
51#
我就想问问,为什么你们给的例程里面找不到 xEndCH395Cmd(); xReadCH395Data(); 这些函数。 编译报错,希望解决下。谢谢 随便问问,你们的开发板还送不。我来玩了。 |
|||
置之死地而后生
0
主题
5
回复 |
发表于2017-09-23 00:03:14
|
只看该作者
52#
不好意思,我大概看了下。你们的程序是没有问题的,只是我没有搞明白。请问,你的你们有STM8 或者STM32的例程吗? 有的话能不能分享下,谢谢了。 |
|